+1 500 000 produits offerts
7000 colis expédiés chaque jour
+300 000 clients de 150 pays
Latence est un terme technique désignant le délai temporel entre le moment où un événement est initié et son effet réel dans un système technologique, informatique ou de transmission. Dans le contexte du traitement des données, la latence se réfère au temps écoulé entre l’envoi d’un signal, d’une requête ou d’une information et le moment où le système réagit à cet événement ou fournit un résultat. L’unité de mesure de la latence est généralement la milliseconde (ms) ou la microseconde (µs), selon la nature de l’application et la précision de la mesure.
Dans les systèmes informatiques, la latence se manifeste à différents niveaux – depuis l’accès à la mémoire vive, en passant par le traitement des instructions dans le processeur, jusqu’à la transmission des données dans les réseaux locaux et globaux. Une latence élevée peut significativement réduire la performance du système, provoquant des retards dans la réponse de l’interface, la transmission audio et vidéo, la synchronisation des dispositifs ou le transfert des paquets dans les réseaux. Dans les applications en temps réel, telles que le contrôle des machines, la communication vocale ou les jeux en réseau, un faible niveau de latence est crucial pour assurer fluidité et exactitude du fonctionnement.
La latence se distingue de la bande passante, qui mesure la quantité de données transférées par unité de temps, alors que la latence décrit la rapidité avec laquelle les données commencent à arriver après leur envoi. Elle peut être constante ou variable, et ses sources peuvent être à la fois des propriétés physiques du médium de transmission, ainsi que des délais logiciels, du buffering, du traitement aux couches protocolaires ou de la surcharge du système. En ingénierie des systèmes électroniques et informatique, la détermination précise de la latence permet d’optimiser les algorithmes, les architectures matérielles et les topologies réseau.
La mesure et l’analyse de la latence sont essentielles pour le diagnostic des performances et la vérification de la conformité des systèmes aux exigences techniques, en particulier dans les environnements critiques où chaque milliseconde peut influencer la qualité du service, la sécurité opérationnelle ou l’efficacité des opérations.
Transfer Multisort Elektronik (TME) est l’un des plus grands distributeurs mondiaux de composants électroniques, de pièces électrotechniques, d’équipements d’atelier et d’automatisation industrielle. Le catalogue comprend plus de 1 500 000 de produits provenant de 1 300 fabricants leaders. Les centres logistiques modernes de TME à Łódź et Rzgów (Pologne), avec une superficie totale de plus de 40 000 m², expédient près de 6 000 colis par jour à des clients dans plus de 150 pays.
TME investit également dans le développement des connaissances et compétences des jeunes ingénieurs et passionnés d’électronique grâce au projet TME Education et soutient la communauté technologique en organisant la série d’événements TechMasterEvent, promouvant l’innovation et l’échange d’expériences.