+1 500 000 produits offerts
7000 colis expédiés chaque jour
+300 000 clients de 150 pays
Système international d’unités (SI) est un système normalisé et universellement utilisé d’unités de mesure, élaboré pour garantir la cohérence des mesures scientifiques, techniques et commerciales dans le monde entier. Il a été établi en 1960 par la Conférence générale des poids et mesures (CGPM) comme une forme moderne du système métrique, reposant sur sept unités de base à partir desquelles toutes les autres unités dérivées sont déduites. Le système SI est administré par le Bureau international des poids et mesures (BIPM), responsable de son développement, de sa normalisation et de sa mise en œuvre.
Les unités de base du système SI sont : le mètre (longueur), le kilogramme (masse), la seconde (temps), l’ampère (intensité du courant électrique), le kelvin (température thermodynamique), la mole (quantité de substance) et la candela (intensité lumineuse). Chacune de ces unités est définie à partir de constantes physiques invariables, telles que la vitesse de la lumière dans le vide, la constante de Planck ou le nombre d’Avogadro, ce qui garantit leur précision et leur reproductibilité indépendamment du lieu et du moment de la mesure.
Le système SI constitue la base de la métrologie, la science des mesures, et est utilisé dans la plupart des pays du monde comme système officiel d’unités. Son objectif est d’éliminer les ambiguïtés, de simplifier les calculs et de permettre un échange fluide d’informations et de données de mesure entre les différentes disciplines scientifiques, industrielles et administratives. Le système SI autorise l’utilisation de préfixes décimaux tels que kilo-, méga-, milli-, micro-, facilitant ainsi la manipulation de grandeurs très grandes ou très petites.
L’approche contemporaine du système SI repose sur une cohérence totale avec la physique fondamentale et l’utilisation de définitions basées sur des constantes naturelles, en faisant un outil de mesure universel tant en laboratoire que dans la pratique quotidienne de l’ingénierie ou de l’industrie. L’unification du système d’unités favorise le progrès technologique, la collaboration scientifique mondiale et le développement d’une économie fondée sur la connaissance.
Transfer Multisort Elektronik (TME) est l’un des plus grands distributeurs mondiaux de composants électroniques, de pièces électrotechniques, d’équipements d’atelier et d’automatisation industrielle. Le catalogue comprend plus de 1 500 000 de produits provenant de 1 300 fabricants leaders. Les centres logistiques modernes de TME à Łódź et Rzgów (Pologne), avec une superficie totale de plus de 40 000 m², expédient près de 6 000 colis par jour à des clients dans plus de 150 pays.
TME investit également dans le développement des connaissances et compétences des jeunes ingénieurs et passionnés d’électronique grâce au projet TME Education et soutient la communauté technologique en organisant la série d’événements TechMasterEvent, promouvant l’innovation et l’échange d’expériences.