+1 500 000 produits offerts
7000 colis expédiés chaque jour
+300 000 clients de 150 pays
RFID (Radio-Frequency Identification) est une technologie d’identification des objets basée sur la communication radio, permettant la lecture et l’écriture automatiques des données stockées dans des circuits électroniques spéciaux appelés tags. Le système RFID se compose essentiellement de trois éléments : un transpondeur contenant une puce électronique avec antenne, un lecteur générant des ondes radio, et un système de gestion des données. Grâce à son fonctionnement sans fil, le RFID permet l’identification sans contact visuel ni physique entre le tag et le lecteur.
Le principe de fonctionnement du RFID repose sur l’émission d’ondes radio par le lecteur, qui activent le tag situé à portée. En réponse, le tag transmet les données mémorisées, qui sont reçues et interprétées par le système. Selon l’application et les fonctionnalités requises, on utilise des tags passifs, semi-actifs ou actifs, qui diffèrent par leur source d’alimentation, leur portée et leurs capacités de communication. La fréquence de fonctionnement des systèmes RFID se situe généralement dans l’une des trois bandes : LF (basse fréquence), HF (haute fréquence) ou UHF (ultra haute fréquence), ce qui influence leur portée, la vitesse de transmission et leur résistance aux interférences.
La technologie RFID trouve de larges applications dans la logistique, la gestion des stocks, le commerce de détail, le transport, la santé, l’industrie ainsi que dans le contrôle d’accès. Elle permet le suivi des marchandises dans la chaîne d’approvisionnement, les inventaires automatiques, la surveillance des mouvements de personnes et de véhicules, ainsi que la protection des produits contre la contrefaçon. Comparé aux codes-barres, le RFID offre une plus grande fiabilité, une capacité de données supérieure et la possibilité de lire simultanément plusieurs tags.
Du point de vue de la conception et de l’utilisation, les aspects relatifs à la sécurité des transmissions, à la protection de la vie privée, à la compatibilité électromagnétique et à la conformité aux normes internationales en vigueur sont essentiels. Le développement de la technologie RFID s’accompagne d’une miniaturisation progressive des tags, de la réduction des coûts de production et de l’intégration avec d’autres systèmes d’identification ainsi qu’avec les environnements IoT (Internet des Objets).
[ÉtiquettesRFID](/fr katalog/moduly-i-czytniki-rfid_113721/?params=2124:2038341_typ-modulu-komunikacyjnego:naklejka-rfid){.cs-btn-primary}
Transfer Multisort Elektronik (TME) est l’un des plus grands distributeurs mondiaux de composants électroniques, de pièces électrotechniques, d’équipements d’atelier et d’automatisation industrielle. Le catalogue comprend plus de 1 500 000 de produits provenant de 1 300 fabricants leaders. Les centres logistiques modernes de TME à Łódź et Rzgów (Pologne), avec une superficie totale de plus de 40 000 m², expédient près de 6 000 colis par jour à des clients dans plus de 150 pays.
TME investit également dans le développement des connaissances et compétences des jeunes ingénieurs et passionnés d’électronique grâce au projet TME Education et soutient la communauté technologique en organisant la série d’événements TechMasterEvent, promouvant l’innovation et l’échange d’expériences.