+1 500 000 produits offerts
7000 colis expédiés chaque jour
+300 000 clients de 150 pays
Signal numérique est un signal discret dans le temps et prenant un nombre fini de niveaux de valeur, le plus souvent représentés sous forme binaire, c’est-à-dire des suites de zéros et de uns. Il constitue le support fondamental de l’information dans les systèmes numériques, où les données sont traitées, transmises et stockées sous forme de suites de symboles logiques. Contrairement au signal analogique, qui varie de manière continue, le signal numérique se caractérise par des changements discontinus d’état à des instants précis, ce qui facilite son analyse, son traitement et sa résistance aux perturbations.
La représentation du signal numérique se fait généralement par deux niveaux de tension correspondant aux états logiques : bas (0) et haut (1). Cette forme permet une interprétation univoque du signal même en présence de bruit ou de variations des paramètres du canal de transmission. C’est pourquoi les signaux numériques sont largement utilisés dans les dispositifs électroniques, l’informatique, l’automatisation et les télécommunications, constituant la base du fonctionnement des microprocesseurs, ordinateurs, circuits FPGA ainsi que la transmission de données dans les réseaux numériques.
Dans les systèmes numériques, les données sont traitées par des opérations logiques, arithmétiques et séquentielles réalisées par des circuits numériques. Le signal numérique peut être généré directement sous forme numérique ou résulter de la conversion d’un signal analogique via un convertisseur analogique-numérique (CAN). Inversement, lorsque des données numériques doivent être transmises à des circuits analogiques, on utilise des convertisseurs numérique-analogique (CNA). La fréquence d’échantillonnage et la résolution des convertisseurs déterminent la précision de la reproduction du signal analogique original.
Les signaux numériques permettent la mise en œuvre d’algorithmes complexes de traitement, compression et correction d’erreurs, assurant ainsi une transmission efficace et fiable de l’information. Grâce à l’interprétation claire des états logiques, ils sont beaucoup plus faciles à reproduire, stocker et sécuriser par rapport aux signaux analogiques, ce qui explique leur rôle prédominant dans les systèmes technologiques modernes.
Transfer Multisort Elektronik (TME) est l’un des plus grands distributeurs mondiaux de composants électroniques, de pièces électrotechniques, d’équipements d’atelier et d’automatisation industrielle. Le catalogue comprend plus de 1 500 000 de produits provenant de 1 300 fabricants leaders. Les centres logistiques modernes de TME à Łódź et Rzgów (Pologne), avec une superficie totale de plus de 40 000 m², expédient près de 6 000 colis par jour à des clients dans plus de 150 pays.
TME investit également dans le développement des connaissances et compétences des jeunes ingénieurs et passionnés d’électronique grâce au projet TME Education et soutient la communauté technologique en organisant la série d’événements TechMasterEvent, promouvant l’innovation et l’échange d’expériences.