+1 500 000 produits offerts

7000 colis expédiés chaque jour

+300 000 clients de 150 pays

Quick Buy Favoris
Panier

Accélérateur de particules - définition

Accélérateur de particules est un dispositif utilisé pour conférer aux particules élémentaires chargées, telles que les électrons, les protons ou les ions, des énergies cinétiques très élevées en les accélérant à l'aide de champs électriques et en dirigeant leur mouvement à l'aide de champs magnétiques. Ces types de machines sont utilisées dans des recherches fondamentales en physique des particules, physique nucléaire, ingénierie des matériaux, médecine et technologies industrielles.

Le principe de fonctionnement de l'accélérateur repose sur l'accélération des particules à des vitesses proches de celle de la lumière dans une piste spécialement conçue. Selon la conception, l'accélération peut se faire en ligne droite (accélérateurs linéaires) ou dans un anneau fermé (accélérateurs cycliques, tels que les cyclotrons et les synchrotrons). Les impulsions d'accélération individuelles sont synchronisées avec le mouvement des particules, afin d'augmenter progressivement leur énergie tout en contrôlant leur trajectoire.

Les accélérateurs permettent d'étudier la structure de la matière au niveau le plus profond, en permettant de réaliser des collisions entre particules à haute énergie, résultant en la création de nouvelles particules élémentaires, enregistrées à l'aide de détecteurs précis. L'analyse de ces processus fournit des informations sur les interactions physiques fondamentales et les propriétés de la matière dans des conditions extrêmes.

Au-delà de la physique des hautes énergies, les accélérateurs sont également utilisés dans les thérapies contre le cancer (par exemple, la radiothérapie protonique), la production de radioisotopes, la stérilisation médicale, ainsi que dans la technologie des semi-conducteurs et les recherches non destructives sur les matériaux. En médecine et dans l'industrie, on utilise souvent des accélérateurs plus petits, de puissance et de taille limitées, conçus pour des tâches spécifiques.

Le développement des accélérateurs constitue l'un des piliers de la physique expérimentale moderne, et leur fonctionnement nécessite un contrôle strict des paramètres du faisceau, une haute vide, de l'électronique avancée et des systèmes de surveillance complexes. Dans les plus grandes installations de ce type, comme le Grand Collisionneur de Hadrons (LHC), des énergies sont obtenues permettant l'exploration de phénomènes qui se sont produits juste après le Big Bang.

Transfer Multisort Elektronik (TME) est l’un des plus grands distributeurs mondiaux de composants électroniques, de pièces électrotechniques, d’équipements d’atelier et d’automatisation industrielle. Le catalogue comprend plus de 1 500 000 de produits provenant de 1 300 fabricants leaders. Les centres logistiques modernes de TME à Łódź et Rzgów (Pologne), avec une superficie totale de plus de 40 000 m², expédient près de 6 000 colis par jour à des clients dans plus de 150 pays.

TME investit également dans le développement des connaissances et compétences des jeunes ingénieurs et passionnés d’électronique grâce au projet TME Education et soutient la communauté technologique en organisant la série d’événements TechMasterEvent, promouvant l’innovation et l’échange d’expériences.

VOIR AUSSI