+1 500 000 produits offerts

7000 colis expédiés chaque jour

+300 000 clients de 150 pays

Quick Buy Favoris
Panier

FORTRAN (Formula Translation) - définition

FORTRAN (Formula Translation) est l'un des plus anciens langages de programmation de haut niveau , conçu dans les années 1950 par une équipe d'IBM dirigée par John Backus. Son objectif principal était de permettre aux calculs mathématiques et scientifiques d'être écrits efficacement sous une forme qui se rapprochait de la notation algébrique, ce qui simplifiait grandement le développement des programmes par rapport au code machine de bas niveau. FORTRAN a été le premier langage à permettre la compilation automatique du code source sous forme exécutable, révolutionnant ainsi l'approche de la programmation informatique.

Le langage FORTRAN se distingue par sa syntaxe simple et concise et ses performances élevées, ce qui le rend particulièrement adapté aux applications techniques, numériques et scientifiques. Il a notamment été largement utilisé dans des domaines tels que la mécanique informatique, l'analyse structurelle, les simulations physiques, la dynamique des fluides et l'informatique quantique, où les opérations sur les matrices, les vecteurs et les nombres à virgule flottante dominent.

FORTRAN a connu un certain nombre d'évolutions de normes, de FORTRAN I et FORTRAN IV, en passant par FORTRAN 77, jusqu'à FORTRAN 90, 95, 2003, 2008 et 2018, plus modernes, chaque version successive introduisant des extensions de langage telles que la gestion dynamique de la mémoire, la programmation modulaire, la prise en charge des types abstraits, le parallélisme et la compatibilité avec les normes orientées objet. Malgré l'émergence de nouveaux langages de programmation, FORTRAN reste un outil essentiel dans les environnements scientifiques et informatiques où les performances maximales et une infrastructure éprouvée comptent.

L'un des principaux avantages du FORTRAN est l'optimisation avancée du code par les compilateurs, qui peuvent générer un code exécutable très rapide, en particulier pour les applications qui font un usage intensif des opérations arithmétiques. Par conséquent, ce langage constitue toujours la base de nombreuses bibliothèques numériques, de progiciels de simulation et de grands systèmes d'ingénierie dont la maintenance et le développement requièrent précision, stabilité et grande efficacité de calcul.

Transfer Multisort Elektronik (TME) est l’un des plus grands distributeurs mondiaux de composants électroniques, de pièces électrotechniques, d’équipements d’atelier et d’automatisation industrielle. Le catalogue comprend plus de 1 500 000 de produits provenant de 1 300 fabricants leaders. Les centres logistiques modernes de TME à Łódź et Rzgów (Pologne), avec une superficie totale de plus de 40 000 m², expédient près de 6 000 colis par jour à des clients dans plus de 150 pays.

TME investit également dans le développement des connaissances et compétences des jeunes ingénieurs et passionnés d’électronique grâce au projet TME Education et soutient la communauté technologique en organisant la série d’événements TechMasterEvent, promouvant l’innovation et l’échange d’expériences.

VOIR AUSSI