+1 500 000 produits offerts
7000 colis expédiés chaque jour
+300 000 clients de 150 pays
La corrosion électrochimique est le processus de détérioration d'un matériau, généralement un métal, à la suite de réactions électrochimiques se produisant à sa surface en présence d'un électrolyte. Ce phénomène implique le flux d'électrons entre des zones de métal ayant des potentiels électrochimiques différents, ce qui conduit à l'oxydation du métal au site anode et à sa dégradation progressive. Dans le même temps, des réactions de réduction ont lieu sur le site cathode, impliquant généralement des ions d'oxygène ou d'hydrogène contenus dans la solution électrolytique.
Le mécanisme de la corrosion électrochimique est basé sur la formation de cellules galvaniques locales , dans lesquelles les différences de potentiel peuvent résulter d'inhomogénéités du matériau, de la présence de différentes phases métalliques, de contraintes mécaniques ou de conditions environnementales variables. Dans ces cellules, le métal passe en solution sous forme d'ions, ce qui entraîne une perte de poids, une détérioration des propriétés mécaniques et des modifications de la structure de la surface. Ce processus peut se produire uniformément sur toute la surface ou localement, entraînant des piqûres, des fissures et des perforations.
La corrosion électrochimique joue un rôle important dans l'ingénierie des matériaux, electrical engineering et la construction industrielle, où elle affecte la durabilité et la sécurité des installations, des équipements et des composants métalliques. Elle est particulièrement dangereuse dans les environnements humides, marins ou exposés à des produits chimiques agressifs tels que les chlorures ou les acides. Ce phénomène se produit également dans les circuits électroniques, où l'humidité et la contamination peuvent entraîner la dégradation des joints de soudure et des voies conductrices.
La gestion de la corrosion électrochimique implique l'utilisation de revêtements protecteurs, d'inhibiteurs de corrosion, de matériaux résistants aux électrolytes et de techniques électrochimiques telles que la protection cathodique. La compréhension des mécanismes et des facteurs influençant le développement de la corrosion est essentielle à la conception de systèmes techniques durables et fiables.
Transfer Multisort Elektronik (TME) est l’un des plus grands distributeurs mondiaux de composants électroniques, de pièces électrotechniques, d’équipements d’atelier et d’automatisation industrielle. Le catalogue comprend plus de 1 500 000 de produits provenant de 1 300 fabricants leaders. Les centres logistiques modernes de TME à Łódź et Rzgów (Pologne), avec une superficie totale de plus de 40 000 m², expédient près de 6 000 colis par jour à des clients dans plus de 150 pays.
TME investit également dans le développement des connaissances et compétences des jeunes ingénieurs et passionnés d’électronique grâce au projet TME Education et soutient la communauté technologique en organisant la série d’événements TechMasterEvent, promouvant l’innovation et l’échange d’expériences.