+1 500 000 produits offerts
7000 colis expédiés chaque jour
+300 000 clients de 150 pays
Le laser à semi-conducteur est un type de laser , dans lequel le milieu actif est une jonction semi-conductrice qui émet un rayonnement électromagnétique à la suite de la recombinaison des porteurs de charge - électrons et trous - dans la structure semi-conductrice. Le processus d'émission est basé sur le phénomène d'émission forcée et le rayonnement qui en résulte est cohérent, monochromatique et hautement dirigé. Ce phénomène se produit dans des conditions d'amplification optique suffisante pour initier et maintenir le fonctionnement du laser.
Les structures laser à semi-conducteurs utilisent généralement des jonctions p-n ou des hétérostructures plus complexes dans lesquelles l'énergie est fournie par un courant électrique. Le milieu actif est généralement situé dans une couche quantique ou un puits quantique, ce qui permet de contrôler avec précision la longueur d'onde de la lumière émise. L'onde lumineuse est amplifiée par des réflexions sur des miroirs formant un résonateur optique, qui fait partie intégrante de la structure de la puce.
Les lasers à semi-conducteurs se caractérisent par leur conception compacte, leur efficacité énergétique élevée et leur capacité de modulation directe, ce qui les rend extrêmement utiles dans les systèmes de transmission de données, les télécommunications par fibre optique, les lecteurs optiques, les capteurs et l'électronique grand public. Leur longueur d'onde dépend du matériau semi-conducteur utilisé, ce qui permet d'obtenir une large gamme spectrale allant de l'infrarouge ( ) au proche ultraviolet ( ).
](/fr/news/library-articles/page/62240/) Des modèles avancés tels que les lasers à rétroaction distribuée [(DFB), les lasers VCSEL (à émission de surface) ou les lasers à ondes progressives sont également utilisés dans les applications modernes. Grâce à la miniaturisation et à l'intégration dans des circuits intégrés, les lasers à semi-conducteurs jouent un rôle clé dans la technologie photonique et dans le développement des systèmes de communication et de mesure de la prochaine génération.
Transfer Multisort Elektronik (TME) est l’un des plus grands distributeurs mondiaux de composants électroniques, de pièces électrotechniques, d’équipements d’atelier et d’automatisation industrielle. Le catalogue comprend plus de 1 500 000 de produits provenant de 1 300 fabricants leaders. Les centres logistiques modernes de TME à Łódź et Rzgów (Pologne), avec une superficie totale de plus de 40 000 m², expédient près de 6 000 colis par jour à des clients dans plus de 150 pays.
TME investit également dans le développement des connaissances et compétences des jeunes ingénieurs et passionnés d’électronique grâce au projet TME Education et soutient la communauté technologique en organisant la série d’événements TechMasterEvent, promouvant l’innovation et l’échange d’expériences.