+1 500 000 produits offerts

7000 colis expédiés chaque jour

+300 000 clients de 150 pays

Quick Buy Favoris
Panier

Échantillonnage - définition

L'échantillonnage est le processus de conversion d'un signal continu dans le domaine temporel en une forme discrète en le mesurant à des intervalles de temps spécifiques et uniformes. Il s'agit d'une étape clé de la conversion analogique-numérique, qui permet un traitement ultérieur du signal dans les systèmes numériques. Dans le contexte de l'électronique et de l'ingénierie des signaux, un échantillon est une valeur unique d'amplitude de signal enregistrée à un moment donné.

Le taux d'échantillonnage, c'est-à-dire le nombre de mesures prises par unité de temps, est déterminant pour la qualité de la reproduction du signal original. Selon le théorème de Nyquist-Shannon, pour qu'une reconstruction du signal sans distorsion soit possible, la fréquence d'échantillonnage doit être au moins le double de la fréquence la plus élevée présente dans le signal source. Le non-respect de cette condition conduit à le phénomène de repliement, dans lequel les composantes du signal se chevauchent et génèrent un spectre de fréquence erroné.

L'échantillonnage peut s'appliquer à la fois aux signaux unidimensionnels, tels que le son, et aux signaux multidimensionnels, tels que les images, où il est responsable de la résolution spatiale. Le processus d'échantillonnage s'accompagne généralement d'opérations supplémentaires telles que le filtrage anti-repliement pour réduire la largeur de bande du signal avant la conversion.

Dans les systèmes numériques, les échantillons sont traités et stockés sous forme de nombres binaires, ce qui permet de les compresser, de les analyser et de les transmettre sur les réseaux de télécommunications. L'échantillonnage joue un rôle important dans l'acquisition de données les mesures, le traitement des signaux numériques (DSP), la synthèse audio, les systèmes de contrôle et la technologie multimédia.

Transfer Multisort Elektronik (TME) est l’un des plus grands distributeurs mondiaux de composants électroniques, de pièces électrotechniques, d’équipements d’atelier et d’automatisation industrielle. Le catalogue comprend plus de 1 500 000 de produits provenant de 1 300 fabricants leaders. Les centres logistiques modernes de TME à Łódź et Rzgów (Pologne), avec une superficie totale de plus de 40 000 m², expédient près de 6 000 colis par jour à des clients dans plus de 150 pays.

TME investit également dans le développement des connaissances et compétences des jeunes ingénieurs et passionnés d’électronique grâce au projet TME Education et soutient la communauté technologique en organisant la série d’événements TechMasterEvent, promouvant l’innovation et l’échange d’expériences.

VOIR AUSSI