+1 500 000 produits offerts
7000 colis expédiés chaque jour
+300 000 clients de 150 pays
Théorie de l'information est une discipline mathématique et technique qui s'intéresse à la description quantitative des processus impliqués dans la transmission, le stockage, le codage et le traitement de l'information. Les fondements de cette théorie ont été formulés dans les années 1940 par Claude E. Shannon, qui a proposé un modèle de communication prenant en compte la source d'information, le canal de transmission, le codage, les interférences et le récepteur. L'un des principaux objectifs de la théorie de l'information est de définir les limites d'une transmission efficace des données en présence d'incertitude et d'interférences.
Au centre de cette théorie se trouve le concept d'entropie de l'information, qui mesure le degré de désordre ou d'incertitude associé à une source d'information donnée. Plus l'entropie est élevée, plus un signal contient d'informations et plus il est difficile de le compresser ou de le prédire efficacement. L'entropie sert à mesurer le nombre minimum théorique de bits nécessaires pour coder un message sans perdre d'information.
La théorie de l'information fournit des outils pour concevoir des systèmes de transmission qui maximisent le flux d'informations avec une capacité de canal limitée et en présence de bruit. Dans ce contexte, un concept important est la capacité du canal, qui définit le taux maximal possible de transmission de données à un niveau donné d'interférence, sans perte d'intégrité du signal. Shannon a montré qu'il existe des limites en deçà desquelles il est possible de transmettre des informations avec une probabilité d'erreur arbitrairement faible, ce qui a déclenché le développement de la théorie du codage et de la correction des erreurs.
Les applications de la théorie de l'information vont au-delà des systèmes de télécommunications classiques et comprennent la cryptographie, la compression des données, la biologie moléculaire, la neuroinformatique, l'intelligence artificielle et la théorie de l'apprentissage. Elle permet une analyse formelle des problèmes liés à la représentation, à l'organisation et au traitement de l'information dans les systèmes physiques, biologiques et numériques.
Transfer Multisort Elektronik (TME) est l’un des plus grands distributeurs mondiaux de composants électroniques, de pièces électrotechniques, d’équipements d’atelier et d’automatisation industrielle. Le catalogue comprend plus de 1 500 000 de produits provenant de 1 300 fabricants leaders. Les centres logistiques modernes de TME à Łódź et Rzgów (Pologne), avec une superficie totale de plus de 40 000 m², expédient près de 6 000 colis par jour à des clients dans plus de 150 pays.
TME investit également dans le développement des connaissances et compétences des jeunes ingénieurs et passionnés d’électronique grâce au projet TME Education et soutient la communauté technologique en organisant la série d’événements TechMasterEvent, promouvant l’innovation et l’échange d’expériences.