+1 500 000 produits offerts
7000 colis expédiés chaque jour
+300 000 clients de 150 pays
Atténuation est le phénomène physique de réduction progressive de l'amplitude d'une vibration, d'une onde ou d'un signal lors de sa propagation dans le temps ou l'espace. Ce processus est dû à la présence de pertes d'énergie, qui peuvent être mécaniques, électriques, thermiques ou matérielles, selon le type de système et l'environnement de transmission. En termes techniques, l'atténuation décrit l'efficacité de l'extinction de l'énergie et constitue l'un des paramètres clés dans l'analyse des systèmes dynamiques, acoustiques, électroniques et optiques.
Dans le domaine du génie électrique et des télécommunications, l'atténuation désigne la perte de puissance du signal pendant la transmission à travers une ligne de transmission, un câble, un guide d'ondes, une fibre optique ou tout autre élément passif. Il est généralement exprimé en décibels (dB) comme le rapport entre la puissance d'entrée et la puissance de sortie, et dépend de la fréquence, de la longueur du chemin de transmission et des caractéristiques du support. L'atténuation a un impact significatif sur la qualité du signal, la portée de la transmission et le besoin d'amplificateurs ou de régénération du signal dans les systèmes numériques.
En mécanique et en acoustique, l'amortissement décrit la capacité d'un système à dissiper l'énergie vibratoire par le frottement, la traînée visqueuse, les pertes dans les matériaux élastiques ou la conversion de l'énergie mécanique en chaleur. Dans les systèmes résonants, le coefficient d'amortissement détermine la vitesse de disparition des oscillations libres et la largeur de bande de résonance. Il est d'une importance capitale dans la conception des systèmes d'amortissement, des systèmes de mesure, des structures mécaniques et des enceintes acoustiques.
L'amortissement peut également être une propriété délibérément introduite dans le système - par exemple dans les atténuateurs, les filtres ou les circuits d'adaptation - afin de réduire le bruit, d'empêcher la surmultiplication, de protéger l'équipement ou de façonner la réponse en fréquence. Dans les applications techniques, la modélisation et le contrôle de l'amortissement sont importants, à la fois dans le contexte de l'analyse de la stabilité et de l'optimisation des performances du système.
Transfer Multisort Elektronik (TME) est l’un des plus grands distributeurs mondiaux de composants électroniques, de pièces électrotechniques, d’équipements d’atelier et d’automatisation industrielle. Le catalogue comprend plus de 1 500 000 de produits provenant de 1 300 fabricants leaders. Les centres logistiques modernes de TME à Łódź et Rzgów (Pologne), avec une superficie totale de plus de 40 000 m², expédient près de 6 000 colis par jour à des clients dans plus de 150 pays.
TME investit également dans le développement des connaissances et compétences des jeunes ingénieurs et passionnés d’électronique grâce au projet TME Education et soutient la communauté technologique en organisant la série d’événements TechMasterEvent, promouvant l’innovation et l’échange d’expériences.