+1 500 000 produits offerts
7000 colis expédiés chaque jour
+300 000 clients de 150 pays
Transil (Transient Voltage Suppressor, TVS) est un élément de protection semi-conducteur utilisé pour protéger les circuits électroniques contre les surtensions courtes à haute énergie provenant, par exemple, de décharges électrostatiques (ESD), d'impulsions induites par la commutation de charges inductives, de phénomènes atmosphériques ou de interférences électromagnétiques. Il fonctionne sur le principe d'un changement rapide de l'état de conduction en réponse au dépassement d'une tension de seuil, permettant à l'énergie excédentaire d'être dissipée vers la terre ou la ligne électrique, protégeant ainsi les composants sensibles du circuit.
](/fr/news/library-articles/page/69904/) Le transil est basé sur une jonction p-n [avec des caractéristiques d'avalanche, ce qui lui permet de réagir très rapidement - des temps de réponse de l'ordre de la picoseconde - et la capacité de conduire de grands courants de surtension sans dommages permanents. Dans son état normal, elle se comporte comme un élément à très haute résistance, sans affecter le fonctionnement du circuit protégé. Ce n'est que lorsque la tension dépasse un certain seuil (tension aux bornes) qu'il passe à l'état de conduction, limitant ainsi l'augmentation de la tension.
Les éléments de type Transil sont disponibles en versions unidirectionnelle et bidirectionnelle, ce qui permet de les utiliser dans des systèmes alimentés en courant continu et en courant alternatif. Selon leur conception, ils peuvent être montés en surface (SMD) ou à travers un trou (THT), et leurs paramètres - tels que la tension de serrage, le courant de choc maximal, la capacité et l'énergie absorbée - sont sélectionnés en fonction de la nature du danger et du type de système à protéger. Les transils sont couramment utilisés dans les interfaces de communication, les lignes de données, les systèmes d'alimentation, ainsi que dans les équipements industriels, automobiles et grand public, où ils assurent un fonctionnement fiable en présence de surtensions.
[TVS THT bidirectional diodes]({]{.cs-center}
Transfer Multisort Elektronik (TME) est l’un des plus grands distributeurs mondiaux de composants électroniques, de pièces électrotechniques, d’équipements d’atelier et d’automatisation industrielle. Le catalogue comprend plus de 1 500 000 de produits provenant de 1 300 fabricants leaders. Les centres logistiques modernes de TME à Łódź et Rzgów (Pologne), avec une superficie totale de plus de 40 000 m², expédient près de 6 000 colis par jour à des clients dans plus de 150 pays.
TME investit également dans le développement des connaissances et compétences des jeunes ingénieurs et passionnés d’électronique grâce au projet TME Education et soutient la communauté technologique en organisant la série d’événements TechMasterEvent, promouvant l’innovation et l’échange d’expériences.