+1 500 000 Produkte im Angebot
7000 Pakete jeden Tag
+320 000 Kunden aus 150 Ländern
In der Elektronik bezieht sich der Name auf parallele Ports, eine Art von Schnittstelle, die in älteren Generationen von PCs verwendet wird, um Peripheriegeräte anzuschließen. Im Gegensatz zur seriellen Kommunikation, bei der ein Bit nach dem anderen übertragen wird, übertragen parallele Ports mehrere Bits gleichzeitig (parallel), daher kommt der Name von der Methode der Datenübertragung. Infolgedessen erfordern parallele Ports mehrere Datenleitungen auf den Kabeln und Portanschlüssen und sind in der Regel größer als moderne serielle Ports, die nur eine Datenleitung benötigen.
Es gibt viele verschiedene Arten von parallelen Anschlüssen, aber der Begriff wird oft verwendet, um sich auf den Druckeranschluss (Centronics-Schnittstelle) zu beziehen. Er war viele Jahre lang der Industriestandard, bis er Ende der 1990er Jahre als IEEE 1284 standardisiert wurde, das die Spezifikationen für den bidirektionalen Extended Parallel Port (EPP) und den Extended Function Port (ECP) definierte.
Derzeit wurde der Standard um die Geräte im Standard Universal Serial Bus (USB) und Ethernet erweitert. Die Parallelport-Schnittstelle wird in neuen Computern aufgrund der weit verbreiteten Verwendung von USB-Geräten und Druckern mit Ethernet- oder WLAN-Konnektivität praktisch nicht verwendet.
Die Schnittstelle IEEE 1284 ist der Name eines Standards für bidirektionale Kommunikationsschnittstellen, die hauptsächlich in Personalcomputern und vor allem zum Anschluss von Peripheriegeräten wie Druckern, Scannern, Plottern usw. verwendet werden. Der Standard wurde 1994 von Centronics Unidirectional Port entwickelt, um die Abwärtskompatibilität mit Centronics Unidirectional Port zu gewährleisten, der seit den 70er Jahren verwendet wird.
Der Bus besteht aus 8 Datenleitungen, 4 Steuerleitungen und 5 Statusleitungen. Die Versorgungsleitungen sind nicht enthalten. Die Busleitungen sind bidirektional (Centronics ist unidirektional), die Signalpegel auf den Leitungen entsprechen den TTL-Pegeln; Die Schnittstelle IEEE 1284 ermöglicht eine Datenübertragung über eine Entfernung von bis zu 5 m bei verdrillten Signalleitungen und Masse, ansonsten bis zu 2 m. Die Datenübertragung ist bestätigt und hat eine maximale Geschwindigkeit von etwa 80 % - 3 MB/s. IEEE1284 hat keine Hot-Plug-Funktion, daher kann das Trennen des Kabels vom Port bei eingeschalteter Stromversorgung in einigen Fällen die für die parallele Datenübertragung verantwortlichen Schaltkreise beschädigen.
IEEE 1284 definiert mehrere Kabelqualitätsstandards und drei Arten von Anschlüsse, die aus einer Buchse und einem Stecker bestehen:
Außerdem sind zwei Arten von Kabeln spezifiziert:
Die IEEE 1284 Daisy-Chain-Spezifikation ermöglicht den Anschluss von bis zu acht Geräten an einen einzigen parallelen Port. Voraussetzung für eine Daisy-Chain-Verbindung ist, dass das Gerät über zwei parallele Ports verfügt, einen Input-Port und einen Output-Port.
Es gibt viele Verwendungsmöglichkeiten für Centronics-Schnittstellen. Einige Anschlüsse funktionieren nur mit Peripheriegeräten, die den Standard IEEE 1284 unterstützen, andere sind für die Verwendung mit Geräten konzipiert, die das Small Computer System Interface (SCSI) verwenden. Peripheriegeräte, die keine Centronics-Anschlüsse verwenden, verwenden stattdessen häufig einen Anschluss des Universal Serial Bus (USB) oder Bayonet Neil-Concelman (BNC).
Obwohl dieser Anschlusstyp von modernen Computern praktisch verdrängt wurde, wird er immer noch in vielen elektronischen Projekten verwendet, die den parallelen Anschluss anstelle der USB- und DB-9-Anschlüsse verwenden. Es ist einfacher und schneller zu programmieren.
Parallele Anschlüsse waren ursprünglich dazu gedacht, einen Drucker mit einem Computer zu verbinden. Der Port kann jedoch für viele andere Anwendungen verwendet werden, beispielsweise um einen mobilen Roboter zu steuern. Viele solcher Industrie- und Hobbyprojekte sind online zu finden. Parallele Schnittstellen werden so oft von Elektronikern-Amateuren verwendet, weil die Hardware einfach ist (sie arbeiten nach dem Prinzip einer n-Bit-Zustandsmaschine) und die Entwicklung von Steuersoftware ebenso leicht ist (der Port hat eine Reihe von Steuer- und Kontrollregistern und die Software ist extrem einfach zu bedienen). Der einzige Nachteil bei der Verwendung der Centronics-Schnittstelle ist, dass mehr Übertragungsleitungen benötigt werden.
Die 36-polige Centronics-Schnittstelle hat zwei Stiftreihen mit je 18 Stiften. 36-polige Schnittstellen werden häufig in parallelen Anwendungen verwendet, insbesondere bei Druckern usw. Sie sind auch als IEEE-1284 Typ B bekannt.
Die 50-polige Centronics-Schnittstelle besteht aus zwei Stiftreihen (mit jeweils 25 Stiften). Diese Schnittstelle ist mit einer Verriegelungsklinke gesperrt. Die 50-Pin-Schnittstelle von Centronics wird am häufigsten in älteren SCSI-1-Geräten (Scannern, Massenspeichergeräten usw.) verwendet. Es gibt auch eine Miniaturversion der Scnittstelle Centronics 50, die für Ton und Daten verwendet wird. Sie wird umgangssprachlich als Telco-Schnittstelle bezeichnet.
Der 36-Pin-Anschluss hat zwei Kontaktreihen (mit jeweils 18 Pins). Diese Schnittstelle wird durch einen Kompressionsclip gehalten. Es ähnelt dem 36-poligen Centronics, ist aber halb so groß. Dieser Anschluss kann als Mini-D (MDR)-Flachbandanschluss beschrieben werden, der auch als IEEE-1284 Type-C-Anschluss bekannt ist. Dies ist die Schnittstelle, die häufig in parallelen Multifunktionsgeräten (Drucker/Scanner/Kopierer/Faxgeräte) zu finden ist.
Lager: