+1 300 000 Produkte im Angebot
6000 Pakete jeden Tag
+300 000 Kunden aus 150 Ländern
Flachbandkabel waren in den 1970er Jahren der Standard zum Verbinden von Leiterplatten. Sie haben ihre Zuverlässigkeit in vielen Projekten bewiesen, darunter in militärischen und staatlichen Anwendungen. Sie zeigten eine hohe Zuverlässigkeit und bewährten sich unter den härtesten Arbeitsbedingungen - sie wurden unter anderem in der Luftfahrt, den U-Booten und sogar NASA-Projekten eingesetzt.
Der Name flexible flat cables bezieht sich auf alle Arten von elektrischen Kabeln, die flexibel und flach sind, während FPC eigentlich flexible Leiterplatten sind.
Das flexible Flachkabel besteht aus dünnen Kupferleitern, die rechteckig zwischen zwei Schichten Polyesterisolierung laminiert sind. Leitfähige Kupferteile werden an jedem Ende freigelegt und dann verzinnt, um den elektrischen Kontakt mit dem Steckverbinder sicherzustellen. Die Versteifung wird an das Ende des Kabels geklebt, was den freiliegenden Kupferleitern während des Verbindungs- und Trennvorgangs mechanische Stabilität verleiht.
Flexible Leiterplatten (FPCs) haben eine ähnliche Struktur wie Flachbänder, außer dass die Kupferschicht chemisch geätzt wird, um ein bestimmtes Muster zu erzeugen. Diese Schaltungen werden für jede Anwendung maßgeschneidert - verschiedene Formen und Geometrien können die schwierigsten Probleme in Bezug auf Montage und Platz für diese Montage lösen.
Flexible flat cables ist ein Kabelband, benannt nach seiner breiten, flachen Struktur. Normalerweise sind dies gerade Verbindungsstücke ohne zusätzliche Elemente. Das Band besteht in der Regel aus einer Kunststofffolie, auf der Leiterbahnen aufgebracht sind. Der Abstand zwischen den Mittelpunkten der Spuren wird als Raster bezeichnet.
Das Design dieses Kabeltyps führt dazu, dass das Band weniger Platz einnimmt und mehr Flexibilität bietet als runde Kabel. Häufig bieten FFC-Bänder auch eine bessere EMI/RFI-Störunterdrückung.
Sie werden typischerweise in der High-Density-Elektronik eingesetzt, insbesondere dort, wo hohe Flexibilität erforderlich ist und der Platz begrenzt ist. Das sind zum Beispiel Anschlüsse mit beweglichem Druckkopf, zusammenklappbare Handys.
TME bietet eine große Auswahl an Bändern, die alle spezifischen Anforderungen erfüllen, einschließlich der Anzahl der Bahnen, des Bandabstands und der Länge.
Eine flexible gedruckte Schaltung ist ein Beispiel für flexible Elektronik und besteht aus einer flexiblen Polymerbasis, auf die eine leitfähige Schaltung gedruckt werden kann, bevor sie mit einer schützenden Polymerbeschichtung versiegelt wird. Es ist mehr als ein Band und ein Anschluss – FPC ist eine Leiterplatte, die leichter, dünner und flexibler ist als eine herkömmliche starre Leiterplatte. Flexibilität erhöht die Haltbarkeit und Zuverlässigkeit und ist daher ideal für den Einsatz anstelle einer starren Schaltung in hochflexiblen elektronischen Komponenten oder dort, wo Gewicht und/oder Platz einschränkende Faktoren sind. Das sind zum Beispiel Unterhaltungselektronik, Hörgeräte und flexible Solarzellen in Satelliten.
Einer der Hauptparameter beim Ersetzen oder Anpassen des Bandes ist das Raster. Es ist in verschiedenen Größen verfügbar, von 0,3 mm bis 2,54 mm. Es lohnt sich zu verstehen, was das Raster eines FPC-Kabels oder Kontaktpunkte auf einer Leiterplatte ist.
Viele Anfänger oder diejenigen, die dieses Thema noch nie betrachtet haben, behandeln den Abstand zwischen den beiden Endpunkten von Kontakten als Raster, in der Tat geht es aber um den Abstand zwischen den Achsen der Drähte auf dem Kabel oder den Stiftlöchern auf der Leiterplatte. Selbst mit diesem Wissen ist es nicht einfach, die Abstände zwischen den Achsen zu messen. Sie können jedoch mit einer einfachen Formel berechnet werden:
Kabelbreite = (Anzahl der Leiter im Kabel + 1) x Raster
Wenn wir also einen 5 mm breiten Streifen mit 9 Kontakten haben, können wir leicht berechnen, dass das Raster 0,5 mm beträgt.
Lager: