+1 500 000 件报价产品

每日 7000 件包裹

+300 000 个客户来自 150 个国家

Quick Buy 收藏
购物车

TME Education项目

Group of students and caregivers in a school classroom during educational activities

电子和现代技术的教育水平直接影响年轻人在就业市场上的机会。在世界许多地区——尤其是非洲部分地区——实际教育、学习材料和工具的获取仍然有限。针对这些不平等现象,Transfer Multisort Elektronik (TME) 启动了TME Edukacja (TME 教育)项目——一个旨在将技术能力传播到最需要的地方的计划。

TME 教育自2016年秋季开始运作。我们的首批活动在加纳、坦桑尼亚和乌干达开展,如今该计划覆盖了许多非洲国家以及印度。对于当地社区来说,这带来了切实的好处:改善了对电子和技术教育的访问,促进了实践技能的发展,并构建了能够成为进一步教育、就业和创业催化剂的能力。在接下来的阶段,我们计划将活动扩展到非洲的其他地区以及具有类似特征的地区,在那里技术教育能最快地转化为年轻人更好的前景。

tme-education-projects-photo tme-education-projects-photo tme-education-projects-photo

作为TME教育项目的一部分,Transfer Multisort Elektronik与各级教育机构合作,加强那些电子教育资源最为有限地区的实用电子教育。因此,学生和教师获得了切实可行的工具,以培养能够支持进一步教育、改善职业前景和增强在创造技术解决方案方面独立性的技能。

TME的支持具有明确的实用性:包括培训项目和为电子教育配备所需的专用设备教室。在那些实验室和教学材料匮乏的国家,这些努力通过实现基于项目的课堂教学和动手技能的发展,将学习从理论转向实践。

该项目还解决了有效学习所必需的额外需求,确保技术教育不仅是一项一次性的活动,而是一个对学校和当地社区产生持久影响的长期过程。

Transfer Multisort Elektronik (TME) 开发了 专门的教育解决方案,支持以实用且易于理解的方式学习电子学和编程。其中之一是基于 Arduino Uno 的 专有编程学习套件。该工具旨在在真实的课堂环境中表现出色,包括在教育资源有限的环境中。

该套件在 TME 教育项目覆盖的非洲国家的培训课程中表现出极高的有效性,支持从基础开始的学习,并促进以实践操作和自主实验为重点的课程。重要的是,TME 开发的这一解决方案也在波兰得到了认可——获得了 罗兹工业大学 的支持,确认了其教育价值和多用途性。

如果您想要参与TME教育,并与Transfer Multisort Elektronik一起支持该项目涵盖的非洲国家实用技术技能的发展,我们邀请您联系我们。与教育合作伙伴的合作将帮助我们接触更多的学校和社区,从而有意义地扩大电子学和现代技术教育的覆盖范围。

要了解更多关于该项目、其当前活动及其提供的教育解决方案,请访问TME教育网站,并关注TME教育的Facebook、Instagram和YouTube

您想支持非洲儿童和年轻人受教育吗?