+1 500 000 件报价产品
每日 7000 件包裹
+300 000 个客户来自 150 个国家
请与我们联系+86 755 8666 0094 / [email protected]
21-10-2026
2026年11月10日至13日,欢迎您在慕尼黑electronica展览会上参观我们的展位。
PERŁA荣获欧洲亚军 – AGH Eko-Energia团队再创佳绩
20-10-2026
TME Education项目十周年 — 支持技术教育的十年
09-10-2026
OMRON Electronic Components更名为Aratas
01-10-2026
新闻
03-11-2026
速度、安全和PoE兼容性
本周产品
02-11-2026
适用于实验室、生产及研发部门的GPM-8310系列
27-10-2026
坚固耐用并配备LED背光的组件产品
26-10-2026
适用于严苛要求的高压用途元器件
为您介绍一款适用于市政设施的即插即用型设备.
19-10-2026
提供带硅胶保护涂层的IP65防护等级版本。
13-10-2026
多种规格和参数可供选择
12-10-2026
便捷升级乘用车和商用车辆.
06-10-2026
用于生成时钟信号的精密元器件。
04-11-2026
玻璃助力全球通信
23-10-2026
用钢笔记录(并发现)的发明
如何使用Arduino制作摩尔斯电码翻译器
30-09-2026
探针的构造有多复杂?
26-09-2026
他选择了属于自己的道路,并为集成电路开辟了新天地.
24-09-2026
查看这款创意十足的设计,感受机器人技术带来的无限乐趣与精彩。
23-09-2026
波动现象和不必要的反射。
28-08-2026
使用Arduino Uno创建你自己的简易LED游戏
21-08-2026
使用基于Arduino Nano激光门项目,保障安全
19-08-2026
学习如何自己动手制作这个实时物体识别系统。
14-08-2026
使用Arduino组件打造你自己的游戏机。
12-08-2026
使用Arduino硬件与ChatGPT进行实时通信。
05-08-2026
使用这款自制 Arduino 外壳,让工作空间更加整洁有序.
03-08-2026
了解他如何“打印”出通往成功的道路