Du bist auf der Webseite für Kunden aus: Deutschland. Aufgrund Deiner Standortdaten schlagen wir folgende Version der Webseite vor: USA / US

+1 300 000 Produkte im Angebot

6000 Pakete jeden Tag

+300 000 Kunden aus 150 Ländern

Quick Buy Favoriten
Warenkorb

Bitte beachten Sie die Änderungen im Lieferplan.

Mehr erfahren

Kfz-Antennen für Rundfunkempfang; Car-Audio-Eigenschaften:mit Verstärker

(47)

Auto-Antennen sind in einer Vielzahl von Ausführungen verfügbar, wodurch deren Anpassung an die Fahrzeugmarke und die Erfüllung unterschiedlicher, mit der Montage verbundener Anforderung möglich ist.

Der wichtigste Teil der Antenne ist der Antennenmast, der häufig einfach Antenne genannt wird. Er setzt sich aus dem Befestigungsteil und dem Strahler zusammen. Die Konstruktion ist mit einer Isolierung beschichtet, die die Beständigkeit gegen atmosphärische Einflüsse gewährleistet.

Antennenmasten haben unterschiedliche Längen. Sie sind zur Arbeit in einem bestimmten Frequenzband bestimmt, z. B. Radiophonie AM, FM, DAB und universell. Die physische Länge der Antenne ist nicht mir der Arbeitsfrequenz verbunden, da Auto-Radioantennen meisten in Helixform ausgeführt sind. Das bedeutet, dass sie einen Kern aus Glasfaser haben, um den ein Spiraldraht gewickelt ist, der der Strahler ist. Dank dessen ist diese Antenne kürzer als dies aus der Wellenlänge λ/4 folgt. Nichtsdestotrotz – je länger die Antenne umso höher die Effektivität des Signalempfangs.

Der Antennenmast wird am häufigsten in der Buchse durch Festschrauben auf einer M5, M6 Schraube mit rechtem oder linkem Gewinde montiert.

Ein wichtiger Teil von Autoantennen stellt eine Buchse dar, die in einer Öffnung in der Fahrzeugkarosserie befestigt wird. Seine Aufgabe ist die Dichtung der Verbindung, die Zuführung des Signals von der Antenne zum Funkempfänger sowie die Gewährleistung der mechanischen Stabilität. Antennenbuchsen können in fixer Form ausgeführt sein, z. B. mit einem Antennenmast, der in einer Position befestigt ist. Die zweite Variante erlaubt hingegen die Regulierung der Mastneigung. Fixe Buchsen werden meistens bei kurzen Antennen angewandt, lange Antennen hingegen besitzen meistens eine Regulierung, was die Gewinnung einer Stromlinienform ermöglicht und Luftstößen bei hohen Fahrtgeschwindigkeiten vorbeugt.

Die verfügbaren Modelle unterscheiden sich durch die Länge des Koaxialkabels. Viele von ihnen sind für Fahrzeuge einer bestimmten Marke bestimmt. Die Befestigungselemente, Länge und Muster sind bei diesen an die werksmäßig eingebauten Versionen angepasst. Das Kabel kann mit dem Anschluss auf dauerhafte oder trennbare Weise verbunden sein – was ohne Zweifel die Montage erleichtert, aber auch die Anfälligkeit für Störungen erhöht.

Kleine Antennen sind häufig mit einem internen Signalverstärker ausgestattet. Dabei handelt es sich um Konstruktionen, die meistens als SHARK (Hai) bezeichnet werden, aufgrund ihrer Form, die an eine Haiflosse erinnert. Mit Verstärker können auch interne Antennen geliefert werden, meistens in einem Kunststoffgehäuse. Man sollte hinzufügen, dass man sich auch nur mit dem Verstärker ausstatten kann, der in Form eines Verlängerungskabels der Antenne ausgeführt ist. Dies ändert jedoch nichts an der Tatsache, dass der beste Empfang durch lange, externe Antennen gewährleistet wird, die am Fahrzeugdach montiert werden.

Transfer Multisort Elektronik besitzt eine sehr große Auswahl von Fahrzeugantennen im Angebot. Sowohl solche, die für konkrete als auch universelle Modelle erhältlich sind. Wir garantieren blitzschnellen Versand der gekauften Antennen und Zubehörteile in mehr als 115 Länder weltweit. Wir erweitern ständig unsere Reichweite und den Tätigkeitsbereich unseres Geschäfts. Ein bedeutender Teil der Auto-Antennen ist zum Zeitpunkt der Bestellung auf Lager verfügbar. Im Fall mangelnder Verfügbarkeit eines Produkts garantieren wir einen schnellen Bestellvorgang der Produkte auf Sonderbestellung.

Beschreibung und technische Parameter jedes der von uns angebotenen Produkte befinden sich in den Details. Wir bieten Ihnen auch die Möglichkeit des Vergleichs unserer Antennen und ihrer Parameter mithilfe unseres Produktvergleichs. Es besteht auch die Möglichkeit des Vergleichs der Eigenschaften einzelner Produkte unterschiedlicher Hersteller, um den Prozess der Entscheidungsfindung und des Kaufs zu erleichtern.

Hersteller [47]
Car-Audio Zubehör-Typ [47]
Antennen-Art [45]
Mastlänge [39]
Wellenbereich [36]
Car-Audio-Eigenschaften [47]
Passend für - KFZ-Marke [33]

Car-Audio-Eigenschaften
mit Verstärker

Produkte: 47

Lager:

TME
Extern
Alles
Sortierung
Anpassung
Produktsymbol
Symbol (nach Verfügbarkeit sortieren)
Kennzeichnung des Herstellers
Preis aus der ersten Mengenstufe
Preis aus der letzten Mengenstufe
Lager
Antennen-Art
Antennenbefestigung
Breite
Car-Audio Zubehör-Typ
Car-Audio-Eigenschaften
Car-Audio-Zubehörversion
Hersteller
Kabel-Art
Leitungslänge
Mastlänge
Mastneigung
Passend für - KFZ-Marke
Passend für - KFZ-Modell
Steckverbinder-Art
Versorgungsspannung
Wellenbereich
Wellenwiderstand AM/FM
Steigend
Absteigend
Seite 1
ANT.16 | Antenne; Dach-,KFZ; 400mm; Seat,VW,Škoda; mit Verstärker
Antenne; Dach-,KFZ; 400mm; Seat,VW,Škoda; mit Verstärker
Kennzeichnung des Herstellers: ANT.16
Hersteller: 4CARMEDIA
null auf Lager bei TME
Anzahl Stück (Vielfache: 1)
Gesamt: no-prices
ANT0203 | Antenne; KFZ,W3,Innen-; mit Verstärker
Antenne; KFZ,W3,Innen-; mit Verstärker
Kennzeichnung des Herstellers: ANT0203
Hersteller: SUNKER
null auf Lager bei TME
Anzahl Stück (Vielfache: 1)
Gesamt: no-prices
ANT.NS03 | Antenne; KFZ,Innen-; 0,28m; mit Verstärker; 2m
Antenne; KFZ,Innen-; 0,28m; mit Verstärker; 2m
Kennzeichnung des Herstellers: ANT.NS03
Hersteller: 4CARMEDIA
null auf Lager bei TME
Anzahl Stück (Vielfache: 1)
Gesamt: no-prices
ANT.65 | Antenne; Dach-,KFZ; 0,2m; AM,FM; mit Verstärker; 0,275m
Antenne; Dach-,KFZ; 0,2m; AM,FM; mit Verstärker; 0,275m
Kennzeichnung des Herstellers: ANT.65
Hersteller: 4CARMEDIA
null auf Lager bei TME
Anzahl Stück (Vielfache: 1)
Gesamt: no-prices
ANT.NS01 | Antenne; KFZ,Innen-; 0,34m; mit Verstärker; 2m
Antenne; KFZ,Innen-; 0,34m; mit Verstärker; 2m
Kennzeichnung des Herstellers: ANT.NS01
Hersteller: 4CARMEDIA
null auf Lager bei TME
Anzahl Stück (Vielfache: 1)
Gesamt: no-prices
ANT.21 | Antenne; Dach-,KFZ; 175mm; AM,FM; VW; mit Verstärker; 0,3m
Antenne; Dach-,KFZ; 175mm; AM,FM; VW; mit Verstärker; 0,3m
Kennzeichnung des Herstellers: ANT.21
Hersteller: 4CARMEDIA
null auf Lager bei TME
Anzahl Stück (Vielfache: 1)
Gesamt: no-prices
7697015 | Antenne; KFZ,Innen-; AM,FM; universell,mit Verstärker; 2,4m
Antenne; KFZ,Innen-; AM,FM; universell,mit Verstärker; 2,4m
Kennzeichnung des Herstellers: 7697015
Hersteller: MTA
null auf Lager bei TME
Anzahl Stück (Vielfache: 1)
Gesamt: no-prices
ANT.75 | Verteiler; AM,DAB,FM; 0,6m; 20dB; 12÷24VDC
Verteiler; AM,DAB,FM; 0,6m; 20dB; 12÷24VDC
Kennzeichnung des Herstellers: ANT.75
Hersteller: 4CARMEDIA
null auf Lager bei TME
Anzahl Stück (Vielfache: 1)
Gesamt: no-prices
ANT.22 | Antenne; Dach-,KFZ; 0,175m; AM,FM; Seat,VW,Škoda; mit Verstärker
Antenne; Dach-,KFZ; 0,175m; AM,FM; Seat,VW,Škoda; mit Verstärker
Kennzeichnung des Herstellers: ANT.22
Hersteller: 4CARMEDIA
null auf Lager bei TME
Anzahl Stück (Vielfache: 1)
Gesamt: no-prices
ANT.NS04 | Antenne; KFZ,Innen-; 0,28m; mit Verstärker; 2m
Antenne; KFZ,Innen-; 0,28m; mit Verstärker; 2m
Kennzeichnung des Herstellers: ANT.NS04
Hersteller: 4CARMEDIA
null auf Lager bei TME
Anzahl Stück (Vielfache: 1)
Gesamt: no-prices
ANT.03.2 | Antenne; Dach-,KFZ; 0,4m; AM,FM; Opel; mit Verstärker; 0,3m; 12VDC
Antenne; Dach-,KFZ; 0,4m; AM,FM; Opel; mit Verstärker; 0,3m; 12VDC
Kennzeichnung des Herstellers: ANT.03.2
Hersteller: 4CARMEDIA
null auf Lager bei TME
Anzahl Stück (Vielfache: 1)
Gesamt: no-prices
ANT.48 | Antenne; KFZ; 0,4m; Alfa Romeo,Fiat; mit Verstärker; 0,3m
Antenne; KFZ; 0,4m; Alfa Romeo,Fiat; mit Verstärker; 0,3m
Kennzeichnung des Herstellers: ANT.48
Hersteller: 4CARMEDIA
null auf Lager bei TME
Anzahl Stück (Vielfache: 1)
Gesamt: no-prices
ANT.17.2 | Antenne; Dach-,KFZ; 0,18m; Seat,VW,Škoda; mit Verstärker; 0,3m
Antenne; Dach-,KFZ; 0,18m; Seat,VW,Škoda; mit Verstärker; 0,3m
Kennzeichnung des Herstellers: ANT.17.2
Hersteller: 4CARMEDIA
null auf Lager bei TME
Anzahl Stück (Vielfache: 1)
Gesamt: no-prices
40741 | Antenne; Dach-,KFZ; 0,4m; AM,FM; Citroën,Peugeot,Toyota; 1,2m; 75Ω
Antenne; Dach-,KFZ; 0,4m; AM,FM; Citroën,Peugeot,Toyota; 1,2m; 75Ω
Kennzeichnung des Herstellers: 40741
Hersteller: ESOL
null auf Lager bei TME
Anzahl Stück (Vielfache: 1)
Gesamt: no-prices
ANT0201 | Antenne; KFZ,W1,Innen-; mit Verstärker; 2m
Antenne; KFZ,W1,Innen-; mit Verstärker; 2m
Kennzeichnung des Herstellers: ANT0201
Hersteller: SUNKER
null auf Lager bei TME
Anzahl Stück (Vielfache: 1)
Gesamt: no-prices
ANT.44 | Antenne; KFZ,Innen-; DAB; mit Verstärker; 3m; 16dB; 5VDC
Antenne; KFZ,Innen-; DAB; mit Verstärker; 3m; 16dB; 5VDC
Kennzeichnung des Herstellers: ANT.44
Hersteller: 4CARMEDIA
null auf Lager bei TME
Anzahl Stück (Vielfache: 1)
Gesamt: no-prices
ANT.43 | Antenne; KFZ; 0,23m; AM,DAB,FM; mit Verstärker; 5m; 10dB; 12VDC
Antenne; KFZ; 0,23m; AM,DAB,FM; mit Verstärker; 5m; 10dB; 12VDC
Kennzeichnung des Herstellers: ANT.43
Hersteller: 4CARMEDIA
null auf Lager bei TME
Anzahl Stück (Vielfache: 1)
Gesamt: no-prices
ANT.60 | Antenne; Dach-,KFZ; 0,2m; AM,FM,GPS; mit Verstärker; 0,45m
Antenne; Dach-,KFZ; 0,2m; AM,FM,GPS; mit Verstärker; 0,45m
Kennzeichnung des Herstellers: ANT.60
Hersteller: 4CARMEDIA
null auf Lager bei TME
Anzahl Stück (Vielfache: 1)
Gesamt: no-prices
40743 | Antenne; Dach-,KFZ; 0,4m; AM,FM,GPS; Citroën,Peugeot,Toyota; 1,2m
Antenne; Dach-,KFZ; 0,4m; AM,FM,GPS; Citroën,Peugeot,Toyota; 1,2m
Kennzeichnung des Herstellers: 40743
Hersteller: ESOL
null auf Lager bei TME
Anzahl Stück (Vielfache: 1)
Gesamt: no-prices
7697018 | Antenne; KFZ,Innen-; AM,FM; universell,mit Verstärker; 2,4m
Antenne; KFZ,Innen-; AM,FM; universell,mit Verstärker; 2,4m
Kennzeichnung des Herstellers: 7697018
Hersteller: MTA
null auf Lager bei TME
Anzahl Stück (Vielfache: 1)
Gesamt: no-prices