+1 500 000 Produkte im Angebot

7000 Pakete jeden Tag

+300 000 Kunden aus 150 Ländern

Quick Buy Favoriten
Warenkorb

Variometer - Definition

Ein Variometer ist ein Instrument zur Messung der vertikalen Höhenveränderung bzw. der Steig- oder Sinkgeschwindigkeit eines Flugzeugs, normalerweise in Metern pro Sekunde (m/s) oder Füßen pro Minute (ft/min). Es ist ein wesentliches Ausrüstungsstück in der Luftfahrt, insbesondere bei Segelflugzeugen, wo es eine Schlüsselrolle bei der Beurteilung der thermischen Bedingungen und der Flugdynamik spielt.

Das Prinzip des Variometers beruht auf der Messung von Änderungen des statischen Luftdrucks, der mit zunehmender Höhe abnimmt. Das klassische Variometer verwendet eine abgedichtete Kammer mit kontrolliertem Luftstrom durch eine dünne Kapillare oder Düse, was zu einer verzögerten Reaktion des Drucks im Inneren der Kammer gegenüber dem Außendruck führt. Die Druckdifferenz zwischen Innen- und Außendruck ist proportional zur Höhenänderungsrate und wird in ein mechanisches (Zeiger) oder elektrisches Signal umgewandelt.

Moderne Variometer, insbesondere solche, die in der Sport- und Freizeitfliegerei verwendet werden, können mit elektronischen Systemen, Drucksensoren und Mikroprozessoren ausgestattet werden, um eine schnellere und genauere Reaktion zu ermöglichen. Sie verfügen häufig über eine akustische Steig- und Sinkfluganzeige (bekannt als Audiovariometer"), die es dem Piloten ermöglicht, Veränderungen zu verfolgen, ohne ständig auf die Instrumente schauen zu müssen. Elektronische Variometer können auch GPS Daten integrieren und mit anderen Navigationssystemen verbunden werden, um erweiterte Variometersysteme mit Thermikanalyse und Routenoptimierung zu schaffen.

Das Variometer misst nicht direkt die Höhe und ersetzt auch nicht den Höhenmesser, aber es liefert Informationen über die Dynamik der Höhenänderung, was besonders wichtig ist, wenn es um die Beurteilung von Luftbewegungen, die Planung von Segelflügen oder Manöver in turbulenten Bedingungen geht. Für einen korrekten Betrieb ist ein ordnungsgemäßer Anschluss an eine statische Druckquelle und eine Kalibrierung entsprechend den Eigenschaften des verwendeten Sensors erforderlich.

Transfer Multisort Elektronik (TME) gehört zu den weltweit größten Distributoren für elektronische Komponenten, elektrotechnische Bauteile, Werkstattausrüstung und industrielle Automatisierung. Der Katalog umfasst über 1.500.000 Produkte von 1.300 führenden Herstellern. Moderne Logistikzentren von TME in Łódź und Rzgów (Polen) mit einer Gesamtfläche von über 40.000 m² versenden täglich fast 6.000 Pakete an Kunden in mehr als 150 Ländern.

TME engagiert sich zudem für die Förderung der Kenntnisse und Fähigkeiten junger Ingenieure und Elektronikbegeisterter durch das Projekt TME Education und unterstützt die Tech-Community mit der Veranstaltungsreihe TechMasterEvent, die Innovation und Erfahrungsaustausch fördert.

LESE AUCH