+1 500 000 Produkte im Angebot
7000 Pakete jeden Tag
+300 000 Kunden aus 150 Ländern
Elektromagnetisches Ventil ein Magnetventil ist ein elektrisch betriebenes Stellglied, das in Durchflusssystemen zur Steuerung der Richtung, und des Drucks des Arbeitsmediums, wie z.B. Gas, flüssigkeit oder Dampf. Sein Betrieb basiert auf der Umwandlung von elektrischer Energie in mechanische Energie durch das Phänomen der elektromagnetischen Induktion, was eine schnelle und präzise Steuerung des Durchflusses ermöglicht, entweder aus der Ferne oder automatisch.
Die Ventilkonstruktion besteht aus einem Magneten, der aus einer Spule besteht, die auf einen Kern aus ferromagnetischen und einer beweglichen Spindel, die in ihrer Ruhestellung von einer Feder in geschlossener oder geöffneter Stellung gehalten wird, je nach Typ des Ventils. Wenn eine Spannung an die Spule angelegt wird, wird ein magnetisches Feld erzeugt magnetfeld, das die Magnetspule anzieht, den Ventilzustand ändert und einen kontrollierten Flüssigkeitsdurchfluss ermöglicht. Je nach Konfiguration, können Elektromagnetventile im direkt wirkenden Modus arbeiten, wobei die Kraft des Elektromagneten die Ventilstellung direkt steuert, oder im indirekten Modus, wo der Druck des Mediums zur Unterstützung des Öffnens und Schließens verwendet wird.
Die dynamischen Eigenschaften von Elektromagnetventilen hängen von den Spulenparametern ab, wie zum Beispiel widerstand, induktivität und Versorgungsspannung, sowie von den mechanischen Eigenschaften des Spulensystems, die die ansprechzeit und Schaltkraft bestimmt. Hohe-frequenzdesigns, die in Präzisionsdosiersystemen eingesetzt werden, verwenden optimierte Regelsysteme, die den Einfluss der hysterese magnetische Hysterese reduzieren und die Wiederholbarkeit der Schaltvorgänge verbessern.
Elektromagnete werden unter anderem in Hydraulik- und Pneumatiksystemen eingesetzt, chemische Durchflussregelungssysteme, sowie in der industriellen Automatisierungstechnik, wo schnelles Schalten und synchronisierung mit digitalen Steuerungen. In Sicherheitsanlagen, fungieren sie als Absperr-absperrventile, sie gewährleisten die sofortige Absperrung des Durchflusses bei Ausfall der Steuerspannung oder bei Erkennung von Notfallparametern des Systembetriebs. Moderne Produktionstechnologien berücksichtigen die Verwendung von Materialien, die resistent sind gegen korrosion und aggressiven chemischen Umgebungen, was die Langlebigkeit und Zuverlässigkeit der Ventile unter industriellen Bedingungen erhöht.
Die Integration von Elektromagnetventilen in Steuersysteme umfasst die Implementierung von Kommunikationsschnittstellen und Diagnosesystemen, die eine Echtzeit-echtzeit-Überwachung der Betriebsparameter. In Automatik-Prozesssystemen werden Modelle mit digitaler Durchflussregelung und automatischer-kalibrierungsfunktionen, die eine adaptive Anpassung der Ventileigenschaften an wechselnde Betriebsbedingungen ermöglichen, minimierung von Energieverlusten und Verbesserung der Effizienz des Durchflussregelsystems.
Transfer Multisort Elektronik (TME) gehört zu den weltweit größten Distributoren für elektronische Komponenten, elektrotechnische Bauteile, Werkstattausrüstung und industrielle Automatisierung. Der Katalog umfasst über 1.500.000 Produkte von 1.300 führenden Herstellern. Moderne Logistikzentren von TME in Łódź und Rzgów (Polen) mit einer Gesamtfläche von über 40.000 m² versenden täglich fast 6.000 Pakete an Kunden in mehr als 150 Ländern.
TME engagiert sich zudem für die Förderung der Kenntnisse und Fähigkeiten junger Ingenieure und Elektronikbegeisterter durch das Projekt TME Education und unterstützt die Tech-Community mit der Veranstaltungsreihe TechMasterEvent, die Innovation und Erfahrungsaustausch fördert.