+1 500 000 productos en oferta
7000 paquetes cada día
+300 000 clientes de 150 países
La empresa Transfer Multisort Elektronik S.L.U. ha cambiado de dirección – consulta los detalles.
Aquí puede saber másLas resistencias son elementos básicos que se pueden encontrar en prácticamente todos los dispositivos eléctricos o electrónicos. En circuitos tienen muchas aplicaciones, pero la principal es la de limitar el paso de corriente, lo que va acompañado del calentamiento de estos elementos. Cuanto mayor sea la resistencia, menos corriente puede fluir a través de la resistencia.
El calentamiento de las resistencias se debe a un aumento de la corriente - las corrientes más altas dan como resultado una mayor cantidad de electrones y una mayor cantidad de colisiones entre ellos en la resistencia. En cualquier circuito eléctrico o electrónico no se desean componentes excesivamente calientes. La cantidad de calor que disipará una resistencia depende de su tamaño físico y de la potencia nominal. Las resistencias más pequeñas se calientan más rápido debido a la menor potencia nominal. Una de las formas más fáciles de evitar que las resistencias se calienten es limitar la cantidad de energía que se les aplica. Para limitar la potencia disipada en la resistencia, se puede reducir el voltaje. Otras formas de evitar que las resistencias se calienten son, por ejemplo, mediante el uso de disipadores de calor. Sin embargo, el calor generado por una resistencia no siempre es un fenómeno negativo.
Las resistencias de calentamiento se utilizan cuando, por alguna razón, un dispositivo electrónico necesita generar calor. Están diseñados para proporcionar una fuente de calor confiable y controlada. Una resistencia de calentamiento puede producir calor por convección, lo que significa que calienta el aire circundante o calor radiante, lo que significa que calienta otros objetos directamente. La calefacción radiante requiere que se coloque una resistencia de calefacción cerca del objeto a calentar, mientras que la calefacción por convección a veces usa ventiladores para soplar aire sobre las resistencias de calefacción para aumentar la eficiencia de la calefacción. Una resistencia de calentamiento es un tipo especial de resistencias de potencia cuya función principal es convertir la energía eléctrica en calor. Se ofrecen en forma de tiras delgadas que se pueden pegar fácilmente en un lugar óptimo dentro de los dispositivos. Gracias a esto, son perfectos para, por ejemplo, estabilizar la temperatura de funcionamiento de componentes electrónicos precisos.
La cantidad de aplicaciones interesantes para la calefacción alambre de resistencia es abrumadora y solo se mencionarán algunas de ellas aquí. Las resistencias de calentamiento se pueden usar en soportes de motocicletas con calefacción o montarse en las ventanas de los automóviles. Otra aplicación útil son las cámaras de vigilancia. La resistencia de calentamiento se coloca cerca de la cubierta de vidrio y la lente. Su calor mantiene la temperatura del vidrio por encima del punto de rocío, lo que evita el empañamiento y la acumulación de nieve, lo que hace que la cámara sea útil en todas las condiciones climáticas. Algunos dispositivos médicos, como los analizadores de sangre, también requieren temperaturas constantes para funcionar correctamente.
En primer lugar, la elección de la potencia es importante, porque determinará si nuestro equipo no se dañará, podemos elegir entre una amplia gama desde 20W hasta 500W. Por supuesto, las dimensiones también son importantes: las resistencias de película gruesa tienen solo 1 mm de grosor. Otro parámetro importante es el voltaje máximo. Si nuestro equipo requiere el uso de resistencias calefactoras de 12V, cualquier otro voltaje seleccionado puede tener como consecuencia una resistencia dañada o una temperatura demasiado baja, según el componente utilizado. También tenemos opciones de montaje para elegir, las resistencias de calentamiento se pueden pegar o atornillar.
Almacén: