+1 500 000 produits offerts

7000 colis expédiés chaque jour

+300 000 clients de 150 pays

Quick Buy Favoris
Panier

Anneaux de sécurité

(142)

Les machines compliquées dans les usines de production ont leurs éléments stratégiques, sans lesquels il serait impossible de fonctionner. Évidemment il est important qu'ils soient correctement entretenus et soumis aux inspections détaillées selon le calendrier. Alors que les dimensions des pièces sont faciles à inspecter, les petits éléments coopérants sont souvent négligés. Cependant, il convient de souligner que la machine ne pourrait pas non plus fonctionner correctement sans eux. Parmi ces éléments il y a les anneaux de protection qui protègent les parties de la structure contre les déplacements axiaux indésirables sur les arbres, les trous ou les axes. En d'autres termes, ils permettent d'assurer une position constante des éléments coopérant avec d'autres pièces mobiles. Le manque de protection adéquate entraîne une augmentation de la consommation de matériaux, des pannes fréquentes et même l'incapacité de coopérer des pièces individuelles de la machine. Malgré leur taille souvent réduite, les anneaux de protection remplissent une fonction très importante et sont nécessaires au bon fonctionnement du mécanisme.

Construction, types et but des anneaux de protection

Nous distinguons plusieurs types d’anneaux de protection en fonction de leur construction et leur application :

  • Anneaux de retenue (appelés anneaux Seeger en matériaux à ressort);
  • Pinces à ressort pour rouleau ;
  • Anneaux de serrage ;
  • Rondelles de protection.

Bien qu’ils soient conçus pour les fins similaires, les éléments de sécurité mentionnés ci-dessus présentent les caractéristiques requises pour appliquer l'élément sur le dispositif en question, et ainsi :

Anneaux de retenue sont divisés en deux groupes de base. Ce sont les anneaux internes et externes ayant une forme centrée caractéristique.

Anneaux de retenue internes protègent les pièces de la machine contre le déplacement le long de l'axe de l'arbre sur lequel elles sont montées. A cet effet, l’anneau est monté dans l'alésage de l'élément dans une rainure fraisée dans le boîtier. Après avoir placé la pièce sur l'arbre, la bague s'y fixe et fixe sa position, tout en protégeant les éléments les plus sensibles, tels que les roulements, les engrenages, etc., contre les dommages.

Anneaux de retenue externes ce sont des éléments montés directement sur l'arbre de la machine, dans des rainures fraisées. En raison de la méthode d'assemblage, ils diffèrent des anneaux de Seeger internes par l'emplacement des supports de montage – afin de s'adapter au rayon de courbure de la surface, les anneaux internes ont des supports de montage à l'intérieur tandis que les anneaux à l'extérieur. Cependant le principe de fonctionnement des deux éléments est identique.

Le montage et le démontage des anneaux de retenue se font à l'aide de pinces spéciales qui ouvrent ou serrent l'élément. Les anneaux de retenue proposés par TME sont constitués de matériaux suivants :

  • Bronze à ressort – sa popularité est due à sa sensibilité à la soudure et à sa résistance à la corrosion. La caractéristique qui distingue le matériau des autres anneaux circlips est une très bonne conductivité thermique et électrique.
  • Acier inoxydable – la caractéristique la plus importante du matériau est sa résistance à la corrosion. Les anneaux en acier inoxydable conviennent à une utilisation dans des environnements à forte humidité.
  • Acier à ressort – caractérisé par une résistance élevée à la fatigue et une limite d'élasticité accrue. Un tel acier retrouve sa forme d'origine après déformation. En raison de leur capacité à amortir les charges de choc, les éléments fabriqués dans ce matériau ne transfèrent aucune force aux pièces protégées de la machine.

Pour une protection anti-corrosion supplémentaire, des anneaux noircis ou étamés sont également proposés.

Pinces à ressort pour rouleau est une protection dédiée aux arbres à rainure. Ces éléments, en acier à ressort, sont montés sur l'arbre puis sécurisés contre le glissement avec un clip spécial.

Anneau de serrage sont des anneaux spéciaux placés sur l'arbre de la machine et serrés avec une vis. Ils assurent une protection permanente des éléments coopérants, et une clé Allen suffit pour leur montage et démontage. Puisque ces protections ne sont pratiquement pas sujettes à l'usure, elles peuvent être retirées et remontées plusieurs fois. Les anneaux de serrage ne nécessitent pas d'adaptation de la surface de l'arbre ni de fraisage de rainures spéciales. Ils permettent le transfert de forces circonférentielles élevées avec l'élimination des faux-ronds indésirables. La connexion parfaite de la surface intérieure de la bague avec la surface de l'arbre protège la machine contre la pénétration de saleté.

Rondelles de protection empêcher le desserrage des connexions. Elles sont fabriquées selon la norme industrielle BN 833, les rondelles proposées par TME correspondent à des diamètres d'arbre de l'ordre de 0,8÷12 mm. L'acier à ressort est utilisé pour fabriquer ces éléménts.

Conformité à la norme

Les anneaux de retenue sont normalisés par l'industrie pour garantir leur aptitude à l’utilisation dans des applications complexes. TME propose uniquement des produits répondant à cette spécification. Les anneaux de retenue répondent également aux exigences restrictives des normes DIN, telles que : DIN 471, DIN 472, DIN 6799 ou DIN 7993.

Produits: 142

Entrepôt :

TME
Toutes
Page 1
1292811 | Support de sécurité; acier à ressort; 2mm; BN 833
Support de sécurité; acier à ressort; 2mm; BN 833
Marque du fabricant: 1292811
Fabricant: BOSSARD
Prix net pour les quantités de 200 pcs - 0.03 EURPrix brut pour les quantités de 200 pcs - 0.04 EUR
Prix net pour les quantités de 600 pcs - 0.03 EURPrix brut pour les quantités de 600 pcs - 0.03 EUR
Prix net pour les quantités de 1000 pcs - 0.02 EURPrix brut pour les quantités de 1000 pcs - 0.03 EUR
24800 dans l'entrepôt TME
Nombre de pièces (Multiplication: 200)
La quantité minimum possible pour la commande: 200.
Multiplication: 200.
1292862 | Support de sécurité; acier à ressort; 4mm; BN 833
Support de sécurité; acier à ressort; 4mm; BN 833
Marque du fabricant: 1292862
Fabricant: BOSSARD
Prix net pour les quantités de 100 pcs - 0.04 EURPrix brut pour les quantités de 100 pcs - 0.05 EUR
Prix net pour les quantités de 500 pcs - 0.03 EURPrix brut pour les quantités de 500 pcs - 0.04 EUR
Prix net pour les quantités de 1000 pcs - 0.03 EURPrix brut pour les quantités de 1000 pcs - 0.03 EUR
54000 dans l'entrepôt TME
Nombre de pièces (Multiplication: 100)
La quantité minimum possible pour la commande: 100.
Multiplication: 100.
YT-06882 | Jeu d'anneaux de protection; Anneau: intérieur,extérieure
Jeu d'anneaux de protection; Anneau: intérieur,extérieure
Marque du fabricant: YT-06882
Fabricant: YATO
Prix net pour les quantités de 1 set - 2.84 EURPrix brut pour les quantités de 1 set - 3.41 EUR
Prix net pour les quantités de 5 set - 2.58 EURPrix brut pour les quantités de 5 set - 3.09 EUR
40 dans l'entrepôt TME
Nombre d’ensembles (Multiplication: 1)
La quantité minimum possible pour la commande: 1.
Multiplication: 1.
1678647 | Anneau élastique; acier à ressort; Diam.arbre: 6mm; BN 13194
Anneau élastique; acier à ressort; Diam.arbre: 6mm; BN 13194
Marque du fabricant: 1678647
Fabricant: BOSSARD
Prix net pour les quantités de 100 pcs - 0.06 EURPrix brut pour les quantités de 100 pcs - 0.07 EUR
Prix net pour les quantités de 500 pcs - 0.05 EURPrix brut pour les quantités de 500 pcs - 0.06 EUR
Prix net pour les quantités de 1000 pcs - 0.05 EURPrix brut pour les quantités de 1000 pcs - 0.05 EUR
19319 dans l'entrepôt TME
Nombre de pièces (Multiplication: 100)
La quantité minimum possible pour la commande: 100.
Multiplication: 100.
1292846 | Support de sécurité; acier à ressort; 3mm; BN 833
Support de sécurité; acier à ressort; 3mm; BN 833
Marque du fabricant: 1292846
Fabricant: BOSSARD
Prix net pour les quantités de 200 pcs - 0.04 EURPrix brut pour les quantités de 200 pcs - 0.04 EUR
Prix net pour les quantités de 600 pcs - 0.03 EURPrix brut pour les quantités de 600 pcs - 0.04 EUR
Prix net pour les quantités de 1000 pcs - 0.03 EURPrix brut pour les quantités de 1000 pcs - 0.03 EUR
31329 dans l'entrepôt TME
Nombre de pièces (Multiplication: 200)
La quantité minimum possible pour la commande: 200.
Multiplication: 200.
1292900 | Support de sécurité; acier à ressort; 6mm; BN 833
Support de sécurité; acier à ressort; 6mm; BN 833
Marque du fabricant: 1292900
Fabricant: BOSSARD
Prix net pour les quantités de 100 pcs - 0.05 EURPrix brut pour les quantités de 100 pcs - 0.06 EUR
Prix net pour les quantités de 500 pcs - 0.04 EURPrix brut pour les quantités de 500 pcs - 0.05 EUR
Prix net pour les quantités de 1000 pcs - 0.04 EURPrix brut pour les quantités de 1000 pcs - 0.05 EUR
3645 dans l'entrepôt TME
Nombre de pièces (Multiplication: 100)
La quantité minimum possible pour la commande: 100.
Multiplication: 100.
Produit difficilement accessible
HT8G515 | Jeu d'anneaux de protection; 300pc
Jeu d'anneaux de protection; 300pc
Marque du fabricant: HT8G515
Fabricant: HÖGERT TECHNIK
Prix net pour les quantités de 1 set - 5.39 EURPrix brut pour les quantités de 1 set - 6.47 EUR
Prix net pour les quantités de 3 set - 4.85 EURPrix brut pour les quantités de 3 set - 5.82 EUR
17 dans l'entrepôt TME
Nombre d’ensembles (Multiplication: 1)
La quantité minimum possible pour la commande: 1.
Multiplication: 1.
1678531 | Pince à ressor pour rouleau; acier à ressort; BN 13193; 8mm
Pince à ressor pour rouleau; acier à ressort; BN 13193; 8mm
Marque du fabricant: 1678531
Fabricant: BOSSARD
Prix net pour les quantités de 10 pcs - 0.13 EURPrix brut pour les quantités de 10 pcs - 0.16 EUR
Prix net pour les quantités de 100 pcs - 0.12 EURPrix brut pour les quantités de 100 pcs - 0.14 EUR
Prix net pour les quantités de 500 pcs - 0.10 EURPrix brut pour les quantités de 500 pcs - 0.12 EUR
1150 dans l'entrepôt TME
Nombre de pièces (Multiplication: 10)
La quantité minimum possible pour la commande: 10.
Multiplication: 10.
1284657 | Anneau élastique; acier à ressort; Diam.arbre: 4mm; BN 809
Anneau élastique; acier à ressort; Diam.arbre: 4mm; BN 809
Marque du fabricant: 1284657
Fabricant: BOSSARD
Prix net pour les quantités de 200 pcs - 0.01 EURPrix brut pour les quantités de 200 pcs - 0.02 EUR
Prix net pour les quantités de 600 pcs - 0.01 EURPrix brut pour les quantités de 600 pcs - 0.01 EUR
Prix net pour les quantités de 1000 pcs - 0.01 EURPrix brut pour les quantités de 1000 pcs - 0.01 EUR
771 dans l'entrepôt TME
Nombre de pièces (Multiplication: 200)
La quantité minimum possible pour la commande: 200.
Multiplication: 200.
1292838 | Support de sécurité; acier à ressort; 2,2mm; BN 833
Support de sécurité; acier à ressort; 2,2mm; BN 833
Marque du fabricant: 1292838
Fabricant: BOSSARD
Prix net pour les quantités de 200 pcs - 0.03 EURPrix brut pour les quantités de 200 pcs - 0.04 EUR
Prix net pour les quantités de 600 pcs - 0.03 EURPrix brut pour les quantités de 600 pcs - 0.03 EUR
Prix net pour les quantités de 1000 pcs - 0.02 EURPrix brut pour les quantités de 1000 pcs - 0.03 EUR
5100 dans l'entrepôt TME
Nombre de pièces (Multiplication: 200)
La quantité minimum possible pour la commande: 200.
Multiplication: 200.
1284673 | Anneau élastique; acier à ressort; Diam.arbre: 6mm; BN 809
Anneau élastique; acier à ressort; Diam.arbre: 6mm; BN 809
Marque du fabricant: 1284673
Fabricant: BOSSARD
Prix net pour les quantités de 200 pcs - 0.02 EURPrix brut pour les quantités de 200 pcs - 0.02 EUR
Prix net pour les quantités de 600 pcs - 0.02 EURPrix brut pour les quantités de 600 pcs - 0.02 EUR
Prix net pour les quantités de 1000 pcs - 0.01 EURPrix brut pour les quantités de 1000 pcs - 0.02 EUR
2621 dans l'entrepôt TME
Nombre de pièces (Multiplication: 200)
La quantité minimum possible pour la commande: 200.
Multiplication: 200.
1284665 | Anneau élastique; acier à ressort; Diam.arbre: 5mm; BN 809
Anneau élastique; acier à ressort; Diam.arbre: 5mm; BN 809
Marque du fabricant: 1284665
Fabricant: BOSSARD
Prix net pour les quantités de 200 pcs - 0.02 EURPrix brut pour les quantités de 200 pcs - 0.02 EUR
Prix net pour les quantités de 600 pcs - 0.02 EURPrix brut pour les quantités de 600 pcs - 0.02 EUR
Prix net pour les quantités de 1000 pcs - 0.01 EURPrix brut pour les quantités de 1000 pcs - 0.02 EUR
4000 dans l'entrepôt TME
Nombre de pièces (Multiplication: 200)
La quantité minimum possible pour la commande: 200.
Multiplication: 200.
1678140 | Pince à ressor pour rouleau; acier à ressort; BN 13193; 12mm
Pince à ressor pour rouleau; acier à ressort; BN 13193; 12mm
Marque du fabricant: 1678140
Fabricant: BOSSARD
Prix net pour les quantités de 10 pcs - 0.28 EURPrix brut pour les quantités de 10 pcs - 0.34 EUR
Prix net pour les quantités de 100 pcs - 0.25 EURPrix brut pour les quantités de 100 pcs - 0.30 EUR
Prix net pour les quantités de 500 pcs - 0.22 EURPrix brut pour les quantités de 500 pcs - 0.26 EUR
440 dans l'entrepôt TME
Nombre de pièces (Multiplication: 10)
La quantité minimum possible pour la commande: 10.
Multiplication: 10.
1292889 | Support de sécurité; acier à ressort; 5mm; BN 833
Support de sécurité; acier à ressort; 5mm; BN 833
Marque du fabricant: 1292889
Fabricant: BOSSARD
Prix net pour les quantités de 100 pcs - 0.05 EURPrix brut pour les quantités de 100 pcs - 0.05 EUR
Prix net pour les quantités de 500 pcs - 0.04 EURPrix brut pour les quantités de 500 pcs - 0.05 EUR
Prix net pour les quantités de 1000 pcs - 0.03 EURPrix brut pour les quantités de 1000 pcs - 0.04 EUR
1700 dans l'entrepôt TME
Nombre de pièces (Multiplication: 100)
La quantité minimum possible pour la commande: 100.
Multiplication: 100.
11-975 | Anneau élastique; acier à ressort; Anneau: intérieur; 300pc
Anneau élastique; acier à ressort; Anneau: intérieur; 300pc
Marque du fabricant: 11-975
Fabricant: NEO TOOLS
Prix net pour les quantités de 1 set - 5.21 EURPrix brut pour les quantités de 1 set - 6.25 EUR
Prix net pour les quantités de 4 set - 4.67 EURPrix brut pour les quantités de 4 set - 5.61 EUR
5 dans l'entrepôt TME
Nombre d’ensembles (Multiplication: 1)
La quantité minimum possible pour la commande: 1.
Multiplication: 1.
1287206 | Anneau élastique; acier à ressort; Diam.arbre: 10,5mm; BN 818
Anneau élastique; acier à ressort; Diam.arbre: 10,5mm; BN 818
Marque du fabricant: 1287206
Fabricant: BOSSARD
Prix net pour les quantités de 10 pcs - 0.09 EURPrix brut pour les quantités de 10 pcs - 0.12 EUR
Prix net pour les quantités de 500 pcs - 0.03 EURPrix brut pour les quantités de 500 pcs - 0.03 EUR
Prix net pour les quantités de 1000 pcs - 0.02 EURPrix brut pour les quantités de 1000 pcs - 0.03 EUR
10747 dans l'entrepôt TME
Nombre de pièces (Multiplication: 10)
La quantité minimum possible pour la commande: 10.
Multiplication: 10.
1292927 | Support de sécurité; acier à ressort; 8mm; BN 833
Support de sécurité; acier à ressort; 8mm; BN 833
Marque du fabricant: 1292927
Fabricant: BOSSARD
Prix net pour les quantités de 100 pcs - 0.05 EURPrix brut pour les quantités de 100 pcs - 0.06 EUR
Prix net pour les quantités de 500 pcs - 0.04 EURPrix brut pour les quantités de 500 pcs - 0.05 EUR
Prix net pour les quantités de 1000 pcs - 0.04 EURPrix brut pour les quantités de 1000 pcs - 0.04 EUR
1700 dans l'entrepôt TME
Nombre de pièces (Multiplication: 100)
La quantité minimum possible pour la commande: 100.
Multiplication: 100.
1678655 | Anneau élastique; acier à ressort; Diam.arbre: 8mm; BN 13194
Anneau élastique; acier à ressort; Diam.arbre: 8mm; BN 13194
Marque du fabricant: 1678655
Fabricant: BOSSARD
Prix net pour les quantités de 100 pcs - 0.05 EURPrix brut pour les quantités de 100 pcs - 0.06 EUR
Prix net pour les quantités de 500 pcs - 0.05 EURPrix brut pour les quantités de 500 pcs - 0.05 EUR
Prix net pour les quantités de 1000 pcs - 0.04 EURPrix brut pour les quantités de 1000 pcs - 0.05 EUR
1700 dans l'entrepôt TME
Nombre de pièces (Multiplication: 100)
La quantité minimum possible pour la commande: 100.
Multiplication: 100.
HT8G503 | Jeu d'anneaux de protection; 225pc
Jeu d'anneaux de protection; 225pc
Marque du fabricant: HT8G503
Fabricant: HÖGERT TECHNIK
Prix net pour les quantités de 1 set - 6.07 EURPrix brut pour les quantités de 1 set - 7.28 EUR
Prix net pour les quantités de 3 set - 5.46 EURPrix brut pour les quantités de 3 set - 6.55 EUR
20 dans l'entrepôt TME
Nombre d’ensembles (Multiplication: 1)
La quantité minimum possible pour la commande: 1.
Multiplication: 1.
1284622 | Anneau élastique; acier à ressort; Diam.arbre: 1,9mm; BN 809
Anneau élastique; acier à ressort; Diam.arbre: 1,9mm; BN 809
Marque du fabricant: 1284622
Fabricant: BOSSARD
Prix net pour les quantités de 200 pcs - 0.01 EURPrix brut pour les quantités de 200 pcs - 0.01 EUR
Prix net pour les quantités de 600 pcs - 0.01 EURPrix brut pour les quantités de 600 pcs - 0.01 EUR
Prix net pour les quantités de 1000 pcs - 0.00 EURPrix brut pour les quantités de 1000 pcs - 0.01 EUR
3200 dans l'entrepôt TME
Nombre de pièces (Multiplication: 200)
La quantité minimum possible pour la commande: 200.
Multiplication: 200.