+1 500 000 produits offerts

7000 colis expédiés chaque jour

+300 000 clients de 150 pays

Quick Buy Favoris
Panier

Connecteurs XLR et mini XLR

(1 339)

Les connecteurs XLR et leur équivalent plus petit, c’est-à-dire le connecteur mini XLR, sont des connecteurs standard couramment utilisés dans les équipements et technologies audio et vidéo professionnels, ainsi que pour le contrôle de l’éclairage de scène et les appareils d’alimentation avec une puissance relativement faible. Nous pouvons également entendre le terme « connecteurs Cannon », qui vient du nom de leur inventeur. L’idée principale derrière la conception de ces connecteurs était d’assurer une haute résistance aux conditions météorologiques, aux dommages mécaniques et aux interférences électromagnétiques.

Les connecteurs XLR sont disponibles en versions mâle et femelle. Les deux types sont disponibles avec un montage sur câble ou sur panneau. Dans le cas d’un équipement audio, on pense couramment que la fiche est de type femelle, tandis que la prise de l’appareil est de type mâle, bien que ce ne soit pas une norme fournie par tous les fabricants. Leur construction est prévue de manière à ce que la première connexion électrique soit la masse (parfois masse/écran), puis les broches de signal. Grâce à cela, il est possible de brancher et de débrancher la fiche de la prise des appareils audio sans générer de bruit ni d’interférences supplémentaires.

Les connecteurs XLR standard ont une section ronde et peuvent avoir un nombre différent de broches, généralement de 3 à 7, bien que nous puissions acheter des connecteurs XLR avec jusqu’à dix broches et des connecteurs mini XLR avec jusqu’à huit broches. Alors que la conception des connecteurs XLR est définie par la norme IEC 61076-2-103, les connecteurs mini XLR ne sont normalisés par aucune norme.

Connecteurs XLR – nombre de broches et application

Actuellement, les connecteurs les plus populaires du point de vue du nombre de broches sont ceux à trois contacts. C’est la norme de l’industrie pour les signaux audio équilibrés. L’une des broches est responsable de la masse, parfois elle est la mise à la terre, elle constitue alors le blindage du câble qui protège des interférences, parfois en interne il est relié au boîtier de la fiche ou de la prise. La deuxième broche est la borne positive, parfois appelée chaude tandis que la troisième broche est la borne négative du signal audio équilibré, parfois appelée froide. L’équilibrage du signal consiste à appliquer un signal compatible en phase à un conducteur, et un signal en phase inversée par rapport à l’autre (déphasage de 180°). Ce procédé permet de supprimer les interférences créées dans les conducteurs ce qui assure une très bonne qualité des signaux transmis et ce qui dans le cas d’un équipement audio signifie l’obtention d’un son clair en sortie. La grande majorité des micros professionnels, une grande partie des haut-parleurs, et des équipements liés à l’éclairage scénique utilisent des connecteurs XLR3, bien que les constructeurs de véhicules électriques comme les scooters et les vélos électriques les utilisent également. Ils sont utilisés pour charger des batteries, généralement évaluées à 24V, 36V ou 48V. Ils peuvent fonctionner avec des câbles d’une section allant jusqu’à 14AWG (ang. American Wire Gauge) et transmettre un courant de 15A, bien qu’il soit nécessaire de vérifier cette information dans la documentation d’un connecteur donné.

D’autres connecteurs, tels que XLR4 à quatre broches, sont souvent utilisés dans les casques, où deux d’entre eux sont responsables du signal mono du casque et les deux autres du signal du microphone non équilibré, bien qu’ils puissent également apparaître dans les casques équilibrés. Dans cette situation, pour chacune des deux voies, gauche et droite, il y a deux contacts dont chaque paire a une phase positive et négative. Nous pouvons les retrouver également dans les équipements vidéo professionnels et les caméras, ainsi que dans certains microphones utilisant des diodes LED pour signaler que l’appareil est correctement alimenté et allumé.

Les connecteurs Cannon à cinq broches sont utilisés pour le contrôle d’éclairage numérique DMX512 et pour les microphones qui ont deux signaux audio équilibrés et une masse commune, ainsi que pour les casques stéréo où trois broches correspondent aux canaux gauche, droit et masse, et les deux autres à un signal de microphone non équilibré. Les XLR5 peuvent également être souvent trouvés comme connecteurs d’alimentation pour divers types d’équipements audio.

Comparé au XLR5, le XLR6 peut gérer des casques professionnels avec un signal de microphone équilibré et, comme les connecteurs précédents, des systèmes de contrôle d’éclairage de scène.

Juste à côté des connecteurs XLR typiques, nous pouvons également trouver des connecteurs hybrides qui combinent le connecteur XLR et le jack 6,3 mm. Ils constituent une réponse à l’utilisation large et interchangeable de ces deux normes dans les équipements audio. Grâce à eux, il est facile de connecter des appareils qui ne sont pas l’ensemble fourni par le fabricant et qui ont des connecteurs différents.

Ce standard de connecteurs se retrouve dans de nombreuses variétés d’assemblage mécanique, principalement sur panneau, donc avec une bride pour deux ou quatre vis, avec une tête plate ou fraisée, avec un écrou par l’avant ou par l’arrière, également sous forme de connecteurs vissés pour dont les câbles sont soudés, mais aussi avec un assemblage adapté aux PCB, avec la méthode THT. Comme beaucoup d’autres types de connecteurs, ils peuvent avoir une orientation spatiale droite, mais aussi une orientation angulaire à 90°, tandis que leur corps peut être en métal ou en plastique. Outre les fiches et les prises XLR , nous pouvons également trouver des connecteurs et les soi-disant patch-panneaux (panneaux de brassage) adaptés pour une installation dans des armoires standard RACK.

Prises et connecteurs XLR – résumé

En résumé, les connecteurs XLR se caractérisent de nombreux avantages, entre autres notamment haute résistance aux interférences électromagnétiques et au bruit lors du raccordement de la fiche à la prise. Parmi des avantages supplémentaires il y a la présence d’un verrou qui empêche la déconnexion spontanée et assure un contact électrique correct, ainsi que la possibilité d’utiliser l’équilibrage du signal, ce qui affecte positivement la qualité des données transmises, même dans des câbles assez longs.

Produits: 1 339

Entrepôt :

TME
Externe
Toutes
Page 1
NC3MXX | Connecteur: XLR; fiche mâle; mâle; XX; 16A; PIN: 3; droit; sur fil
Connecteur: XLR; fiche mâle; mâle; XX; 16A; PIN: 3; droit; sur fil
Marque du fabricant: NC3MXX
Fabricant: NEUTRIK
Prix net pour les quantités de 1 pcs - 4.46 EURPrix brut pour les quantités de 1 pcs - 5.35 EUR
Prix net pour les quantités de 3 pcs - 4.04 EURPrix brut pour les quantités de 3 pcs - 4.85 EUR
Prix net pour les quantités de 10 pcs - 3.77 EURPrix brut pour les quantités de 10 pcs - 4.52 EUR
Prix net pour les quantités de 25 pcs - 3.56 EURPrix brut pour les quantités de 25 pcs - 4.28 EUR
Prix net pour les quantités de 50 pcs - 3.42 EURPrix brut pour les quantités de 50 pcs - 4.11 EUR
Prix net pour les quantités de 100 pcs - 3.27 EURPrix brut pour les quantités de 100 pcs - 3.93 EUR
Prix net pour les quantités de 200 pcs - 3.13 EURPrix brut pour les quantités de 200 pcs - 3.76 EUR
Prix net pour les quantités de 300 pcs - 3.05 EURPrix brut pour les quantités de 300 pcs - 3.67 EUR
Prix net pour les quantités de 500 pcs - 2.94 EURPrix brut pour les quantités de 500 pcs - 3.53 EUR
4835 dans l'entrepôt TME
Nombre de pièces (Multiplication: 1)
La quantité minimum possible pour la commande: 1.
Multiplication: 1.
NC3FAH2 | Connecteur: XLR; socle; femelle; PIN: 3; angulaires 90°; à ressort
Connecteur: XLR; socle; femelle; PIN: 3; angulaires 90°; à ressort
Marque du fabricant: NC3FAH2
Fabricant: NEUTRIK
Prix net pour les quantités de 1 pcs - 1.94 EURPrix brut pour les quantités de 1 pcs - 2.33 EUR
Prix net pour les quantités de 50 pcs - 1.42 EURPrix brut pour les quantités de 50 pcs - 1.70 EUR
Prix net pour les quantités de 100 pcs - 1.36 EURPrix brut pour les quantités de 100 pcs - 1.64 EUR
Prix net pour les quantités de 200 pcs - 1.32 EURPrix brut pour les quantités de 200 pcs - 1.58 EUR
Prix net pour les quantités de 300 pcs - 1.29 EURPrix brut pour les quantités de 300 pcs - 1.54 EUR
Prix net pour les quantités de 500 pcs - 1.24 EURPrix brut pour les quantités de 500 pcs - 1.49 EUR
Prix net pour les quantités de 1000 pcs - 1.20 EURPrix brut pour les quantités de 1000 pcs - 1.44 EUR
4792 dans l'entrepôt TME
Nombre de pièces (Multiplication: 1)
La quantité minimum possible pour la commande: 1.
Multiplication: 1.
NC3FXX | Connecteur: XLR; fiche mâle; femelle; XX; 16A; PIN: 3; droit; sur fil
Connecteur: XLR; fiche mâle; femelle; XX; 16A; PIN: 3; droit; sur fil
Marque du fabricant: NC3FXX
Fabricant: NEUTRIK
Prix net pour les quantités de 1 pcs - 4.00 EURPrix brut pour les quantités de 1 pcs - 4.80 EUR
Prix net pour les quantités de 25 pcs - 3.71 EURPrix brut pour les quantités de 25 pcs - 4.46 EUR
Prix net pour les quantités de 50 pcs - 3.52 EURPrix brut pour les quantités de 50 pcs - 4.22 EUR
Prix net pour les quantités de 100 pcs - 3.33 EURPrix brut pour les quantités de 100 pcs - 4.00 EUR
Prix net pour les quantités de 200 pcs - 3.22 EURPrix brut pour les quantités de 200 pcs - 3.86 EUR
3409 dans l'entrepôt TME
Nombre de pièces (Multiplication: 1)
La quantité minimum possible pour la commande: 1.
Multiplication: 1.
NC3MAH | Connecteur: XLR; socle; mâle; PIN: 3; angulaires 90°; THT; noir; 6A
Connecteur: XLR; socle; mâle; PIN: 3; angulaires 90°; THT; noir; 6A
Marque du fabricant: NC3MAH
Fabricant: NEUTRIK
Prix net pour les quantités de 1 pcs - 1.81 EURPrix brut pour les quantités de 1 pcs - 2.17 EUR
Prix net pour les quantités de 10 pcs - 1.62 EURPrix brut pour les quantités de 10 pcs - 1.95 EUR
Prix net pour les quantités de 25 pcs - 1.51 EURPrix brut pour les quantités de 25 pcs - 1.81 EUR
Prix net pour les quantités de 50 pcs - 1.39 EURPrix brut pour les quantités de 50 pcs - 1.67 EUR
Prix net pour les quantités de 60 pcs - 1.36 EURPrix brut pour les quantités de 60 pcs - 1.64 EUR
Prix net pour les quantités de 75 pcs - 1.33 EURPrix brut pour les quantités de 75 pcs - 1.60 EUR
Prix net pour les quantités de 100 pcs - 1.29 EURPrix brut pour les quantités de 100 pcs - 1.54 EUR
Prix net pour les quantités de 200 pcs - 1.17 EURPrix brut pour les quantités de 200 pcs - 1.40 EUR
Prix net pour les quantités de 500 pcs - 1.01 EURPrix brut pour les quantités de 500 pcs - 1.22 EUR
Prix net pour les quantités de 1000 pcs - 0.91 EURPrix brut pour les quantités de 1000 pcs - 1.08 EUR
5861 dans l'entrepôt TME
Nombre de pièces (Multiplication: 1)
La quantité minimum possible pour la commande: 1.
Multiplication: 1.
SCDX | Couvercle de protection; XLR socle; IP42; standard XLR; 19x24mm
Couvercle de protection; XLR socle; IP42; standard XLR; 19x24mm
Marque du fabricant: SCDX
Fabricant: NEUTRIK
Prix net pour les quantités de 1 pcs - 2.61 EURPrix brut pour les quantités de 1 pcs - 3.13 EUR
Prix net pour les quantités de 10 pcs - 2.20 EURPrix brut pour les quantités de 10 pcs - 2.64 EUR
Prix net pour les quantités de 25 pcs - 2.08 EURPrix brut pour les quantités de 25 pcs - 2.50 EUR
Prix net pour les quantités de 50 pcs - 2.00 EURPrix brut pour les quantités de 50 pcs - 2.40 EUR
Prix net pour les quantités de 100 pcs - 1.91 EURPrix brut pour les quantités de 100 pcs - 2.30 EUR
Prix net pour les quantités de 200 pcs - 1.84 EURPrix brut pour les quantités de 200 pcs - 2.20 EUR
Prix net pour les quantités de 300 pcs - 1.78 EURPrix brut pour les quantités de 300 pcs - 2.14 EUR
Prix net pour les quantités de 400 pcs - 1.75 EURPrix brut pour les quantités de 400 pcs - 2.09 EUR
Prix net pour les quantités de 500 pcs - 1.72 EURPrix brut pour les quantités de 500 pcs - 2.06 EUR
Prix net pour les quantités de 1000 pcs - 1.64 EURPrix brut pour les quantités de 1000 pcs - 1.96 EUR
3257 dans l'entrepôt TME
Nombre de pièces (Multiplication: 1)
La quantité minimum possible pour la commande: 1.
Multiplication: 1.
A-SCREW-1-8 | Vis; XLR socle; Filetage: 2,9; 8mm; Tête: cylindrique
Vis; XLR socle; Filetage: 2,9; 8mm; Tête: cylindrique
Marque du fabricant: A-SCREW-1-8
Fabricant: NEUTRIK
Prix net pour les quantités de 1 pcs - 0.24 EURPrix brut pour les quantités de 1 pcs - 0.29 EUR
Prix net pour les quantités de 10 pcs - 0.22 EURPrix brut pour les quantités de 10 pcs - 0.27 EUR
Prix net pour les quantités de 25 pcs - 0.20 EURPrix brut pour les quantités de 25 pcs - 0.24 EUR
Prix net pour les quantités de 50 pcs - 0.18 EURPrix brut pour les quantités de 50 pcs - 0.22 EUR
Prix net pour les quantités de 100 pcs - 0.17 EURPrix brut pour les quantités de 100 pcs - 0.21 EUR
Prix net pour les quantités de 1000 pcs - 0.16 EURPrix brut pour les quantités de 1000 pcs - 0.19 EUR
4001 dans l'entrepôt TME
Nombre de pièces (Multiplication: 1)
La quantité minimum possible pour la commande: 1.
Multiplication: 1.
XLR-3W | Connecteur: XLR; fiche mâle; mâle; PIN: 3; droit; sur fil
Connecteur: XLR; fiche mâle; mâle; PIN: 3; droit; sur fil
Marque du fabricant: XLR-3W
Fabricant: NINIGI
Prix net pour les quantités de 1 pcs - 1.68 EURPrix brut pour les quantités de 1 pcs - 2.01 EUR
Prix net pour les quantités de 5 pcs - 1.18 EURPrix brut pour les quantités de 5 pcs - 1.42 EUR
Prix net pour les quantités de 20 pcs - 0.88 EURPrix brut pour les quantités de 20 pcs - 1.05 EUR
Prix net pour les quantités de 100 pcs - 0.75 EURPrix brut pour les quantités de 100 pcs - 0.90 EUR
Prix net pour les quantités de 500 pcs - 0.63 EURPrix brut pour les quantités de 500 pcs - 0.76 EUR
0 dans l'entrepôt TME
Nombre de pièces (Multiplication: 1)
La quantité minimum possible pour la commande: 1.
Multiplication: 1.
VG04078 | Connecteur: XLR; fiche mâle; femelle; PIN: 3; droit; sur fil
Connecteur: XLR; fiche mâle; femelle; PIN: 3; droit; sur fil
Marque du fabricant: VG04078
Fabricant: VANGUARD
Prix net pour les quantités de 1 pcs - 1.84 EURPrix brut pour les quantités de 1 pcs - 2.20 EUR
Prix net pour les quantités de 5 pcs - 1.47 EURPrix brut pour les quantités de 5 pcs - 1.76 EUR
Prix net pour les quantités de 20 pcs - 1.11 EURPrix brut pour les quantités de 20 pcs - 1.33 EUR
Prix net pour les quantités de 100 pcs - 0.81 EURPrix brut pour les quantités de 100 pcs - 0.98 EUR
Prix net pour les quantités de 500 pcs - 0.67 EURPrix brut pour les quantités de 500 pcs - 0.80 EUR
2905 dans l'entrepôt TME
Nombre de pièces (Multiplication: 1)
La quantité minimum possible pour la commande: 1.
Multiplication: 1.
NC3FAAH2 | Connecteur: XLR; socle; femelle; PIN: 3; angulaires 90°; à ressort
Connecteur: XLR; socle; femelle; PIN: 3; angulaires 90°; à ressort
Marque du fabricant: NC3FAAH2
Fabricant: NEUTRIK
Prix net pour les quantités de 1 pcs - 1.11 EURPrix brut pour les quantités de 1 pcs - 1.34 EUR
Prix net pour les quantités de 100 pcs - 1.01 EURPrix brut pour les quantités de 100 pcs - 1.22 EUR
Prix net pour les quantités de 200 pcs - 0.97 EURPrix brut pour les quantités de 200 pcs - 1.17 EUR
Prix net pour les quantités de 500 pcs - 0.94 EURPrix brut pour les quantités de 500 pcs - 1.12 EUR
Prix net pour les quantités de 2000 pcs - 0.88 EURPrix brut pour les quantités de 2000 pcs - 1.05 EUR
4635 dans l'entrepôt TME
Nombre de pièces (Multiplication: 1)
La quantité minimum possible pour la commande: 1.
Multiplication: 1.
NC3MAAH | Connecteur: XLR; socle; mâle; PIN: 3; angulaires 90°; THT; noir; 6A
Connecteur: XLR; socle; mâle; PIN: 3; angulaires 90°; THT; noir; 6A
Marque du fabricant: NC3MAAH
Fabricant: NEUTRIK
Prix net pour les quantités de 1 pcs - 1.10 EURPrix brut pour les quantités de 1 pcs - 1.32 EUR
Prix net pour les quantités de 60 pcs - 0.97 EURPrix brut pour les quantités de 60 pcs - 1.17 EUR
Prix net pour les quantités de 100 pcs - 0.90 EURPrix brut pour les quantités de 100 pcs - 1.07 EUR
Prix net pour les quantités de 500 pcs - 0.79 EURPrix brut pour les quantités de 500 pcs - 0.95 EUR
2703 dans l'entrepôt TME
Nombre de pièces (Multiplication: 1)
La quantité minimum possible pour la commande: 1.
Multiplication: 1.
NC4FD-L-1 | Connecteur: XLR; socle; femelle; PIN: 4; droit; brasage; en argent
Connecteur: XLR; socle; femelle; PIN: 4; droit; brasage; en argent
Marque du fabricant: NC4FD-L-1
Fabricant: NEUTRIK
Prix net pour les quantités de 1 pcs - 8.90 EURPrix brut pour les quantités de 1 pcs - 10.67 EUR
Prix net pour les quantités de 10 pcs - 7.55 EURPrix brut pour les quantités de 10 pcs - 9.05 EUR
Prix net pour les quantités de 25 pcs - 7.13 EURPrix brut pour les quantités de 25 pcs - 8.55 EUR
Prix net pour les quantités de 50 pcs - 6.82 EURPrix brut pour les quantités de 50 pcs - 8.19 EUR
Prix net pour les quantités de 100 pcs - 6.53 EURPrix brut pour les quantités de 100 pcs - 7.84 EUR
Prix net pour les quantités de 200 pcs - 6.24 EURPrix brut pour les quantités de 200 pcs - 7.49 EUR
Prix net pour les quantités de 300 pcs - 6.08 EURPrix brut pour les quantités de 300 pcs - 7.30 EUR
1611 dans l'entrepôt TME
Nombre de pièces (Multiplication: 1)
La quantité minimum possible pour la commande: 1.
Multiplication: 1.
NC5MXX | Connecteur: XLR; fiche mâle; mâle; XX; 7,5A; PIN: 5; droit; sur fil
Connecteur: XLR; fiche mâle; mâle; XX; 7,5A; PIN: 5; droit; sur fil
Marque du fabricant: NC5MXX
Fabricant: NEUTRIK
Prix net pour les quantités de 1 pcs - 6.22 EURPrix brut pour les quantités de 1 pcs - 7.46 EUR
Prix net pour les quantités de 25 pcs - 5.64 EURPrix brut pour les quantités de 25 pcs - 6.76 EUR
Prix net pour les quantités de 50 pcs - 5.39 EURPrix brut pour les quantités de 50 pcs - 6.47 EUR
Prix net pour les quantités de 100 pcs - 5.16 EURPrix brut pour les quantités de 100 pcs - 6.19 EUR
Prix net pour les quantités de 200 pcs - 4.93 EURPrix brut pour les quantités de 200 pcs - 5.91 EUR
Prix net pour les quantités de 300 pcs - 4.81 EURPrix brut pour les quantités de 300 pcs - 5.77 EUR
909 dans l'entrepôt TME
Nombre de pièces (Multiplication: 1)
La quantité minimum possible pour la commande: 1.
Multiplication: 1.
NC3FBH2 | Connecteur: XLR; socle; femelle; PIN: 3; angulaires 90°; à ressort
Connecteur: XLR; socle; femelle; PIN: 3; angulaires 90°; à ressort
Marque du fabricant: NC3FBH2
Fabricant: NEUTRIK
Prix net pour les quantités de 1 pcs - 3.08 EURPrix brut pour les quantités de 1 pcs - 3.70 EUR
Prix net pour les quantités de 10 pcs - 2.87 EURPrix brut pour les quantités de 10 pcs - 3.44 EUR
Prix net pour les quantités de 20 pcs - 2.74 EURPrix brut pour les quantités de 20 pcs - 3.28 EUR
Prix net pour les quantités de 40 pcs - 2.55 EURPrix brut pour les quantités de 40 pcs - 3.06 EUR
Prix net pour les quantités de 100 pcs - 2.32 EURPrix brut pour les quantités de 100 pcs - 2.78 EUR
Prix net pour les quantités de 200 pcs - 2.13 EURPrix brut pour les quantités de 200 pcs - 2.55 EUR
Prix net pour les quantités de 500 pcs - 1.87 EURPrix brut pour les quantités de 500 pcs - 2.24 EUR
2386 dans l'entrepôt TME
Nombre de pièces (Multiplication: 1)
La quantité minimum possible pour la commande: 1.
Multiplication: 1.
XLR-4W | Connecteur: XLR; fiche mâle; mâle; PIN: 4; droit; sur fil
Connecteur: XLR; fiche mâle; mâle; PIN: 4; droit; sur fil
Marque du fabricant: XLR-4W
Fabricant: NINIGI
Prix net pour les quantités de 1 pcs - 1.98 EURPrix brut pour les quantités de 1 pcs - 2.38 EUR
Prix net pour les quantités de 5 pcs - 1.59 EURPrix brut pour les quantités de 5 pcs - 1.90 EUR
Prix net pour les quantités de 20 pcs - 1.19 EURPrix brut pour les quantités de 20 pcs - 1.43 EUR
Prix net pour les quantités de 100 pcs - 0.88 EURPrix brut pour les quantités de 100 pcs - 1.05 EUR
Prix net pour les quantités de 500 pcs - 0.72 EURPrix brut pour les quantités de 500 pcs - 0.86 EUR
659 dans l'entrepôt TME
Nombre de pièces (Multiplication: 1)
La quantité minimum possible pour la commande: 1.
Multiplication: 1.
NC3FD-L-1 | Connecteur: XLR; socle; femelle; PIN: 3; droit; brasage; en argent
Connecteur: XLR; socle; femelle; PIN: 3; droit; brasage; en argent
Marque du fabricant: NC3FD-L-1
Fabricant: NEUTRIK
Prix net pour les quantités de 1 pcs - 4.23 EURPrix brut pour les quantités de 1 pcs - 5.08 EUR
Prix net pour les quantités de 20 pcs - 3.94 EURPrix brut pour les quantités de 20 pcs - 4.72 EUR
Prix net pour les quantités de 50 pcs - 3.68 EURPrix brut pour les quantités de 50 pcs - 4.41 EUR
Prix net pour les quantités de 100 pcs - 3.55 EURPrix brut pour les quantités de 100 pcs - 4.25 EUR
755 dans l'entrepôt TME
Nombre de pièces (Multiplication: 1)
La quantité minimum possible pour la commande: 1.
Multiplication: 1.
NC3FAH1 | Connecteur: XLR; socle; femelle; PIN: 3; angulaires 90°; à ressort
Connecteur: XLR; socle; femelle; PIN: 3; angulaires 90°; à ressort
Marque du fabricant: NC3FAH1
Fabricant: NEUTRIK
Prix net pour les quantités de 1 pcs - 1.65 EURPrix brut pour les quantités de 1 pcs - 1.97 EUR
Prix net pour les quantités de 40 pcs - 1.51 EURPrix brut pour les quantités de 40 pcs - 1.81 EUR
Prix net pour les quantités de 50 pcs - 1.48 EURPrix brut pour les quantités de 50 pcs - 1.77 EUR
Prix net pour les quantités de 70 pcs - 1.43 EURPrix brut pour les quantités de 70 pcs - 1.72 EUR
Prix net pour les quantités de 100 pcs - 1.39 EURPrix brut pour les quantités de 100 pcs - 1.66 EUR
Prix net pour les quantités de 500 pcs - 1.26 EURPrix brut pour les quantités de 500 pcs - 1.52 EUR
2771 dans l'entrepôt TME
Nombre de pièces (Multiplication: 1)
La quantité minimum possible pour la commande: 1.
Multiplication: 1.
AC3FDZ | Connecteur: XLR; socle; femelle; AC; 15A; 133V; PIN: 3; IP40; droit
Connecteur: XLR; socle; femelle; AC; 15A; 133V; PIN: 3; IP40; droit
Marque du fabricant: AC3FDZ
Fabricant: AMPHENOL
Prix net pour les quantités de 1 pcs - 4.06 EURPrix brut pour les quantités de 1 pcs - 4.88 EUR
Prix net pour les quantités de 10 pcs - 2.97 EURPrix brut pour les quantités de 10 pcs - 3.57 EUR
Prix net pour les quantités de 25 pcs - 2.72 EURPrix brut pour les quantités de 25 pcs - 3.27 EUR
Prix net pour les quantités de 50 pcs - 2.59 EURPrix brut pour les quantités de 50 pcs - 3.11 EUR
Prix net pour les quantités de 100 pcs - 2.51 EURPrix brut pour les quantités de 100 pcs - 3.00 EUR
Prix net pour les quantités de 500 pcs - 2.36 EURPrix brut pour les quantités de 500 pcs - 2.84 EUR
732 dans l'entrepôt TME
Nombre de pièces (Multiplication: 1)
La quantité minimum possible pour la commande: 1.
Multiplication: 1.
NC10FD-LX-B | Connecteur: XLR; socle; femelle; PIN: 10(8+2); droit; à ressort
Connecteur: XLR; socle; femelle; PIN: 10(8+2); droit; à ressort
Marque du fabricant: NC10FD-LX-B
Fabricant: NEUTRIK
Prix net pour les quantités de 1 pcs - 24.98 EURPrix brut pour les quantités de 1 pcs - 29.98 EUR
Prix net pour les quantités de 10 pcs - 23.22 EURPrix brut pour les quantités de 10 pcs - 27.86 EUR
Prix net pour les quantités de 20 pcs - 20.65 EURPrix brut pour les quantités de 20 pcs - 24.78 EUR
Prix net pour les quantités de 40 pcs - 19.66 EURPrix brut pour les quantités de 40 pcs - 23.60 EUR
Prix net pour les quantités de 60 pcs - 19.11 EURPrix brut pour les quantités de 60 pcs - 22.94 EUR
Prix net pour les quantités de 100 pcs - 18.43 EURPrix brut pour les quantités de 100 pcs - 22.12 EUR
9 dans l'entrepôt TME
Nombre de pièces (Multiplication: 1)
La quantité minimum possible pour la commande: 1.
Multiplication: 1.
NC5FAH | Connecteur: XLR; socle; femelle; PIN: 5; angulaires 90°; à ressort
Connecteur: XLR; socle; femelle; PIN: 5; angulaires 90°; à ressort
Marque du fabricant: NC5FAH
Fabricant: NEUTRIK
Prix net pour les quantités de 1 pcs - 4.75 EURPrix brut pour les quantités de 1 pcs - 5.70 EUR
Prix net pour les quantités de 50 pcs - 4.36 EURPrix brut pour les quantités de 50 pcs - 5.24 EUR
Prix net pour les quantités de 100 pcs - 4.17 EURPrix brut pour les quantités de 100 pcs - 5.00 EUR
Prix net pour les quantités de 200 pcs - 3.97 EURPrix brut pour les quantités de 200 pcs - 4.77 EUR
Prix net pour les quantités de 250 pcs - 3.91 EURPrix brut pour les quantités de 250 pcs - 4.70 EUR
Prix net pour les quantités de 300 pcs - 3.87 EURPrix brut pour les quantités de 300 pcs - 4.64 EUR
Prix net pour les quantités de 500 pcs - 3.71 EURPrix brut pour les quantités de 500 pcs - 4.46 EUR
2038 dans l'entrepôt TME
Nombre de pièces (Multiplication: 1)
La quantité minimum possible pour la commande: 1.
Multiplication: 1.
NC4FXX | Connecteur: XLR; fiche mâle; femelle; XX; 10A; PIN: 4; droit; sur fil
Connecteur: XLR; fiche mâle; femelle; XX; 10A; PIN: 4; droit; sur fil
Marque du fabricant: NC4FXX
Fabricant: NEUTRIK
Prix net pour les quantités de 1 pcs - 7.59 EURPrix brut pour les quantités de 1 pcs - 9.11 EUR
Prix net pour les quantités de 10 pcs - 6.43 EURPrix brut pour les quantités de 10 pcs - 7.72 EUR
Prix net pour les quantités de 25 pcs - 6.09 EURPrix brut pour les quantités de 25 pcs - 7.31 EUR
Prix net pour les quantités de 50 pcs - 5.84 EURPrix brut pour les quantités de 50 pcs - 7.00 EUR
Prix net pour les quantités de 100 pcs - 5.59 EURPrix brut pour les quantités de 100 pcs - 6.71 EUR
Prix net pour les quantités de 200 pcs - 5.36 EURPrix brut pour les quantités de 200 pcs - 6.43 EUR
Prix net pour les quantités de 300 pcs - 5.22 EURPrix brut pour les quantités de 300 pcs - 6.26 EUR
207 dans l'entrepôt TME