+1 500 000 produits offerts
7000 colis expédiés chaque jour
+320 000 clients de 150 pays
Les dénudeurs sont un outil relativement nouveau, car ils ont apparu seulement à la fin des années 1990. Aujourd’hui, il est difficile d’imaginer le travail des installateurs sans ces outils spécialisés, et il existe de nombreux modèles sur le marché, utilisant différentes technologies et adaptés à des besoins spécifiques.
La couche de protection, c’est-à-dire l’isolant, se trouve sur les fils ou les câbles et sépare les conducteurs des surfaces qu’ils touchent, mais aussi elle sépare les uns des autres. Si nous avons besoin de connecter ou d’installer des équipements, nous devons retirer l’isolant de chaque câble dans le conducteur pour garantir le flux de courant après les avoir connectés. Bien sûr, cela doit être fait de manière à ne pas endommager les pièces conductrices d’électricité, ce qui pourrait entraîner des conséquences dangereuses, par exemple une inflammation. En choisissant un moyen approprié de se débarrasser de l’isolant il est nécessaire de prendre en considération les caractéristiques de l’isolant. La couche isolante peut être monocouche ou multicouche et elle est généralement en matière plastique (plastique, résines, tissus, diélectriques ininflammables). L’extrémité du câble doit être nettoyée de l’isolant afin que son âme devienne moins durable et que sa section ne diminue pas, ce qui détériore ses propriétés électriques. Pour réduire ces risques, des outils spécifiques ont été développés, et ce sont justement les dénudeurs. Le choix des outils de dénudage dépend principalement du matériau du câble, de sa section et de l’application. Dans notre catalogue, il est possible de filtrer les produits en fonction des câbles pour lesquels nous aimerions les utiliser.
Dans ce cas, nous avons une large gamme de produits à choisir, à la fois automatiques et manuels.
Cet outil est utilisé pour dénuder les extrémités des câbles et cette manière d’utilisation est la plus confortable. Il permet de retirer précisément l’isolant d’une longueur de câble spécifique. Avec ce type d’outils, il est possible de dénuder l’isolation des câbles avec un seul conducteur et des conducteurs individuels des câbles multiconducteurs.
Les pinces ou les pinces latérales constituent un outil pratique et sûr, mais uniquement lorsqu’elles sont utilisées correctement. Il est nécessaire de faire attention au sens des lames et à la force appliquée pour éviter tout endommagement de la partie conductrice. En travaillant avec le dénudeur latéral, il faut s’assurer que le côté pointu des mâchoires de l’outil est orienté dans la direction opposée au vecteur de rétraction de la tresse. Il est possible d’acheter les pinces coupantes latérales avec des découpes pour les câbles d’un certain diamètre ce qui facilite leur utilisation à la maison. Ce type de dénudeur est également plus efficace dans les endroits difficiles d’accès pour les dénudeurs frontaux.
Ce sont des outils qui permettent non seulement de dénuder les fils, mais aussi d’agir comme des outils de sertissage pour les cosses de câble, ce qui permet de réduire le nombre d’outils nécessaires. La fonction de verrouillage forcé garantit une haute qualité de la pince et la possibilité de la déverrouiller en cas d’erreur de manipulation.
La zone dénudée ne doit pas dépasser de la connexion. En laissant le fil exposé et sans une couche de protection il est possible d’entraîner un contact accidentel et un choc électrique. Une isolation mal retirée peut provoquer un court-circuit ou même une inflammation. Les compétences pratiques jouent un rôle important dans le processus de dénudage des fils. Les principales difficultés surviennent lorsque vous travaillez avec des fils fins, lorsque chaque mouvement compte. Une pression optimale, en particulier avec des outils conventionnels, n’est assurée que par une pratique appropriée. Donc, si nous dénudons rarement l’isolant et craignons de nous blesser ou d’endommager le fil, il est certainement préférable d’investir dans des outils de dénudage avancés de marques bien connues et des outils automatiques. Leur utilisation n’exige pas une expérience et le travail est également beaucoup plus facile. Nous devons également penser à choisir l’outil pour les câbles avec lesquels nous travaillerons le plus souvent. Une pince à dénuder pour fils fins est un outil complètement différent d’une pince à dénuder pour fils coaxiaux ou d’une pince à dénuder pour fils toronnés. Cela vaut la peine de lire les informations et les spécifications du fabricant.
Entrepôt :