+1 500 000 produits offerts

7000 colis expédiés chaque jour

+300 000 clients de 150 pays

Quick Buy Favoris
Panier

EEPROMs - circuits intégrés

(4 085)

Les mémoires EEPROM sont des composants électroniques avec une longue histoire. Elles ne sont pas une nouvelle invention, leurs origines remontent à la première moitié des années 1970. Elles ont proposé l’une des premières méthodes de stockage permanent de données dans des systèmes électroniques. En fait, il faut dire que cette technologie est encore en développement, car les mémoires Flash, présentes dans les SSD, les cartes SD ou les clés USB, ont de nombreuses caractéristiques communes avec l’EEPROM, principalement en termes de leur construction. Il faut également noter que l’EEPROM est de plus en plus remplacée par son successeur, car ces dernières années grâce à l’évolution des méthodes de production l’utilisation des composants Flash est devenu moins chère (ils offrent également une capacité et une vitesse de lecture/écriture bien supérieures). Néanmoins, les mémoires EEPROM sont toujours utilisées avec succès dans de nombreuses applications.

Construction EEPROM

EEPROM est une abréviation qui signifie « mémoire morte programmable effaçable électriquement » (abréviation de l’anglais Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory). Il s’agit d’un type de mémoire non volatile (les données sont conservées après une panne de courant). Ces systèmes utilisent des transistors FGMOS (Floating Gate MOSFET) c’est-à-dire des MOSFET à « grille flottante ». FGMOS est un type de transistor équipé de : grille de contrôle (control) et grille flottante (floating). Le premier vous permet de modifier la charge sur le second, tandis que la charge sur la grille flottante est maintenue. Par conséquent, entre la source et le drain, le canal reste soit en permanence ouvert, soit en permanence fermé (absent). En combinant des transistors FGMOS en technologie CMOS, on obtient une cellule mémoire microscopique d’un bit (de facto porte logique) dont l’état peut être changé et sauvegardé. Huit de ces cellules constituent un octet de mémoire, 8192 portes constituent un kilo-octet, etc.

Utilisation de la mémoire EEPROM

Les mémoires EEPROM offrentdes méthodes simples d'écriture/lecture d'une petite quantité de données (kilo-octet), par exemple en utilisant des interfaces couramment implémentées (par exemple, 1-wire, I2C). L'une des applications les plus populaires de ces produits est la mémorisation des paramètres de l'appareil, également dans le secteur de l'électronique et des appareils électroménagers. Grâce à eux, la radio ou la télévision conservent les fréquences attribuées aux programmes individuels, les préférences en matière de traitement du son (égaliseur graphique). Les puces EEPROM remplissent des fonctions similaires même dans les appareils les plus simples, par exemple en stockant des informations sur l'heure à laquelle le réveil doit être activé.

La simplicité de fonctionnement de l’EEPROM est liée à l’organisation des cellules mémoire. Ils sont divisés en pages (pages), où chaque octet se voit attribuer une adresse (8- ou 16-bit, selon le modèle). Les fonctions d’écriture et de lecture nécessitent la saisie de l’adresse de la première trame – cette valeur est incrémentée automatiquement au fur et à mesure que les données sont téléchargées/insérées depuis/dans le tampon. Grâce à cela, la lecture peut être effectuée à l’aide de commandes uniques et mise en œuvre par un microcontrôleur peu coûteux avec une fonctionnalité tout à fait basique. Certains modèles de microcontrôleurs (par exemple, la famille AVR ont une EEPROM intégrée pour sauvegarder les données du niveau programme (sans programmateur).

Un avantage supplémentaire des systèmes EEPROM est leur durabilité et résistance électrique ce qui rend ce type de mémoire populaire depuis longtemps, par exemple dans l’électronique automobile.

Paramètres importants des mémoires EEPROM

Il y a plusieurs aspects à considérer lors du choix d’une puce EEPROM pour un projet. Le principal problème sera, bien sûr, la capacité de mémoire. L’offre de TME comprend des systèmes pouvant contenir de plusieurs dizaines de bits à mégabits (Mo). Veuillez noter que la capacité en kilobits (Ko) et mégabits (Mo) est toujours 8 fois moins de la capacité mesurée en kilooctets (Ko) et mégaoctets (Mo).

Les composants EEPROM sont disponibles en SMD (montage superficiel Mount) et THT (à trou traversant). Il existe une différence significative dans le nombre de sorties entre les modèles avec une interface parallèle (mémoire plus rapide, avec une méthode de communication plus fiable) et série. Ce dernier peut prendre en charge l’un des nombreux types de transmission, par exemple 2-wire, I2C ou SPI (couramment utilisé dans les systèmes à microprocesseur et microcontrôleur).

Dans certains cas, le temps d’accès et la fréquence d’horloge joueront un rôle important, ce qui se traduira par la vitesse maximale d’écriture et de lecture à partir de la mémoire. Dans le cas de certaines applications, il s’agit d’un facteur très important (par exemple, la commutation rapide entre les paramètres, qui consiste en une quantité relativement importante de données).

Bien sûr, nous ne pouvons pas oublier les paramètres de base à prendre en compte lors de la construction d’appareils électroniques. Premièrement il s’agit d’une tension de travail. Ici, de nombreuses puces EEPROM se caractérisent par une haute tolérance – elles peuvent être utilisées dans des circuits CC 3,3 V et 5 V. En règle générale, les valeurs nominales vont de 1,5 V à 6 V et sont spécifiques au produit. Le deuxième aspect important est la température de fonctionnement. Il convient de souligner ici que les mémoires EEPROM sont des éléments extrêmement durables, et certains modèles peuvent même fonctionner dans des conditions thermiques de -40°C à 125°C.

Produits: 4 085

Entrepôt :

TME
Externe
Toutes
Page 1
M24M02-DRMN6TP | IC: mémoire EEPROM; 2MbEEPROM; I2C; 256kx8bit; 1,8÷5,5V; SO8; série
IC: mémoire EEPROM; 2MbEEPROM; I2C; 256kx8bit; 1,8÷5,5V; SO8; série
Marque du fabricant: M24M02-DRMN6TP
Prix net pour les quantités de 1 pcs - 2.63 EURPrix brut pour les quantités de 1 pcs - 3.16 EUR
Prix net pour les quantités de 25 pcs - 2.44 EURPrix brut pour les quantités de 25 pcs - 2.93 EUR
Prix net pour les quantités de 50 pcs - 2.34 EURPrix brut pour les quantités de 50 pcs - 2.81 EUR
Prix net pour les quantités de 100 pcs - 2.24 EURPrix brut pour les quantités de 100 pcs - 2.69 EUR
Prix net pour les quantités de 2500 pcs - 1.80 EURPrix brut pour les quantités de 2500 pcs - 2.16 EUR
3935 dans l'entrepôt TME
Nombre de pièces (Multiplication: 1)
La quantité minimum possible pour la commande: 1.
Multiplication: 1.
M24512-WMN6TP | IC: mémoire EEPROM; 512kbEEPROM; I2C; 64kx8bit; 2,5÷5,5V; SO8
IC: mémoire EEPROM; 512kbEEPROM; I2C; 64kx8bit; 2,5÷5,5V; SO8
Marque du fabricant: M24512-WMN6TP
Prix net pour les quantités de 1 pcs - 0.57 EURPrix brut pour les quantités de 1 pcs - 0.68 EUR
Prix net pour les quantités de 50 pcs - 0.53 EURPrix brut pour les quantités de 50 pcs - 0.63 EUR
Prix net pour les quantités de 250 pcs - 0.47 EURPrix brut pour les quantités de 250 pcs - 0.56 EUR
Prix net pour les quantités de 500 pcs - 0.44 EURPrix brut pour les quantités de 500 pcs - 0.53 EUR
Prix net pour les quantités de 1000 pcs - 0.42 EURPrix brut pour les quantités de 1000 pcs - 0.50 EUR
Prix net pour les quantités de 2500 pcs - 0.38 EURPrix brut pour les quantités de 2500 pcs - 0.45 EUR
Prix net pour les quantités de 5000 pcs - 0.34 EURPrix brut pour les quantités de 5000 pcs - 0.41 EUR
Prix net pour les quantités de 7500 pcs - 0.32 EURPrix brut pour les quantités de 7500 pcs - 0.39 EUR
Prix net pour les quantités de 12500 pcs - 0.30 EURPrix brut pour les quantités de 12500 pcs - 0.36 EUR
3710 dans l'entrepôt TME
Nombre de pièces (Multiplication: 1)
La quantité minimum possible pour la commande: 1.
Multiplication: 1.
M24C02-RMN6TP | IC: mémoire EEPROM; 2kbEEPROM; I2C; 256x8bit; 1,8÷5,5V; SO8; série
IC: mémoire EEPROM; 2kbEEPROM; I2C; 256x8bit; 1,8÷5,5V; SO8; série
Marque du fabricant: M24C02-RMN6TP
Prix net pour les quantités de 1 pcs - 0.15 EURPrix brut pour les quantités de 1 pcs - 0.17 EUR
Prix net pour les quantités de 100 pcs - 0.13 EURPrix brut pour les quantités de 100 pcs - 0.16 EUR
Prix net pour les quantités de 2500 pcs - 0.11 EURPrix brut pour les quantités de 2500 pcs - 0.13 EUR
Prix net pour les quantités de 17500 pcs - 0.09 EURPrix brut pour les quantités de 17500 pcs - 0.12 EUR
9292 dans l'entrepôt TME
Nombre de pièces (Multiplication: 1)
La quantité minimum possible pour la commande: 1.
Multiplication: 1.
24AA02E48T-I/OT | IC: mémoire EEPROM; 2kbEEPROM; I2C; 2x128x8bit; 1,7÷5,5V; 400kHz
IC: mémoire EEPROM; 2kbEEPROM; I2C; 2x128x8bit; 1,7÷5,5V; 400kHz
Marque du fabricant: 24AA02E48T-I/OT
Prix net pour les quantités de 1 pcs - 0.29 EURPrix brut pour les quantités de 1 pcs - 0.34 EUR
Prix net pour les quantités de 3000 pcs - 0.26 EURPrix brut pour les quantités de 3000 pcs - 0.31 EUR
4181 dans l'entrepôt TME
Nombre de pièces (Multiplication: 1)
La quantité minimum possible pour la commande: 1.
Multiplication: 1.
M24C64-WMN6TP | IC: mémoire EEPROM; 64kbEEPROM; I2C; 8kx8bit; 2,5÷5,5V; SO8; série
IC: mémoire EEPROM; 64kbEEPROM; I2C; 8kx8bit; 2,5÷5,5V; SO8; série
Marque du fabricant: M24C64-WMN6TP
Prix net pour les quantités de 1 pcs - 0.20 EURPrix brut pour les quantités de 1 pcs - 0.23 EUR
Prix net pour les quantités de 1000 pcs - 0.18 EURPrix brut pour les quantités de 1000 pcs - 0.21 EUR
Prix net pour les quantités de 2500 pcs - 0.17 EURPrix brut pour les quantités de 2500 pcs - 0.20 EUR
Prix net pour les quantités de 5000 pcs - 0.16 EURPrix brut pour les quantités de 5000 pcs - 0.19 EUR
Prix net pour les quantités de 7500 pcs - 0.15 EURPrix brut pour les quantités de 7500 pcs - 0.17 EUR
Prix net pour les quantités de 10000 pcs - 0.14 EURPrix brut pour les quantités de 10000 pcs - 0.16 EUR
Prix net pour les quantités de 12500 pcs - 0.13 EURPrix brut pour les quantités de 12500 pcs - 0.15 EUR
Prix net pour les quantités de 17500 pcs - 0.12 EURPrix brut pour les quantités de 17500 pcs - 0.15 EUR
222 dans l'entrepôt TME
Nombre de pièces (Multiplication: 1)
La quantité minimum possible pour la commande: 1.
Multiplication: 1.
DS2431+ | IC: mémoire EEPROM; 1kbEEPROM; single-wire; 256kx4bit; 2,8÷5,25V
IC: mémoire EEPROM; 1kbEEPROM; single-wire; 256kx4bit; 2,8÷5,25V
Marque du fabricant: DS2431+
Prix net pour les quantités de 1 pcs - 2.19 EURPrix brut pour les quantités de 1 pcs - 2.63 EUR
Prix net pour les quantités de 50 pcs - 2.05 EURPrix brut pour les quantités de 50 pcs - 2.46 EUR
Prix net pour les quantités de 100 pcs - 1.98 EURPrix brut pour les quantités de 100 pcs - 2.37 EUR
Prix net pour les quantités de 200 pcs - 1.90 EURPrix brut pour les quantités de 200 pcs - 2.28 EUR
Prix net pour les quantités de 500 pcs - 1.79 EURPrix brut pour les quantités de 500 pcs - 2.14 EUR
Prix net pour les quantités de 1000 pcs - 1.68 EURPrix brut pour les quantités de 1000 pcs - 2.01 EUR
Prix net pour les quantités de 1500 pcs - 1.61 EURPrix brut pour les quantités de 1500 pcs - 1.94 EUR
Prix net pour les quantités de 2000 pcs - 1.59 EURPrix brut pour les quantités de 2000 pcs - 1.90 EUR
Prix net pour les quantités de 4000 pcs - 1.53 EURPrix brut pour les quantités de 4000 pcs - 1.84 EUR
1489 dans l'entrepôt TME
Nombre de pièces (Multiplication: 1)
La quantité minimum possible pour la commande: 1.
Multiplication: 1.
AT28C64B-15PU | IC: mémoire EEPROM; 64kbEEPROM; 8kx8bit; 4,5÷5,5V; DIP28-W; 150ns
IC: mémoire EEPROM; 64kbEEPROM; 8kx8bit; 4,5÷5,5V; DIP28-W; 150ns
Marque du fabricant: AT28C64B-15PU
Prix net pour les quantités de 1 pcs - 4.90 EURPrix brut pour les quantités de 1 pcs - 5.88 EUR
64 dans l'entrepôt TME
Nombre de pièces (Multiplication: 1)
La quantité minimum possible pour la commande: 1.
Multiplication: 1.
M24C02-RMC6TG | IC: mémoire EEPROM; 2kbEEPROM; I2C; 256x8bit; 1,8÷5,5V; 400kHz
IC: mémoire EEPROM; 2kbEEPROM; I2C; 256x8bit; 1,8÷5,5V; 400kHz
Marque du fabricant: M24C02-RMC6TG
Prix net pour les quantités de 1 pcs - 0.22 EURPrix brut pour les quantités de 1 pcs - 0.26 EUR
Prix net pour les quantités de 500 pcs - 0.19 EURPrix brut pour les quantités de 500 pcs - 0.23 EUR
Prix net pour les quantités de 1000 pcs - 0.18 EURPrix brut pour les quantités de 1000 pcs - 0.22 EUR
Prix net pour les quantités de 3000 pcs - 0.17 EURPrix brut pour les quantités de 3000 pcs - 0.20 EUR
Prix net pour les quantités de 5000 pcs - 0.16 EURPrix brut pour les quantités de 5000 pcs - 0.19 EUR
Prix net pour les quantités de 10000 pcs - 0.15 EURPrix brut pour les quantités de 10000 pcs - 0.18 EUR
Prix net pour les quantités de 15000 pcs - 0.15 EURPrix brut pour les quantités de 15000 pcs - 0.17 EUR
Prix net pour les quantités de 25000 pcs - 0.14 EURPrix brut pour les quantités de 25000 pcs - 0.16 EUR
Prix net pour les quantités de 35000 pcs - 0.13 EURPrix brut pour les quantités de 35000 pcs - 0.16 EUR
Prix net pour les quantités de 50000 pcs - 0.13 EURPrix brut pour les quantités de 50000 pcs - 0.15 EUR
1270 dans l'entrepôt TME
Nombre de pièces (Multiplication: 1)
La quantité minimum possible pour la commande: 1.
Multiplication: 1.
M24C08-WMN6TP | IC: mémoire EEPROM; 8kbEEPROM; I2C; 1kx8bit; 2,5÷5,5V; 400kHz; SO8
IC: mémoire EEPROM; 8kbEEPROM; I2C; 1kx8bit; 2,5÷5,5V; 400kHz; SO8
Marque du fabricant: M24C08-WMN6TP
Prix net pour les quantités de 1 pcs - 0.18 EURPrix brut pour les quantités de 1 pcs - 0.22 EUR
Prix net pour les quantités de 1000 pcs - 0.16 EURPrix brut pour les quantités de 1000 pcs - 0.20 EUR
Prix net pour les quantités de 2500 pcs - 0.15 EURPrix brut pour les quantités de 2500 pcs - 0.18 EUR
Prix net pour les quantités de 5000 pcs - 0.13 EURPrix brut pour les quantités de 5000 pcs - 0.15 EUR
Prix net pour les quantités de 7500 pcs - 0.11 EURPrix brut pour les quantités de 7500 pcs - 0.13 EUR
Prix net pour les quantités de 12500 pcs - 0.10 EURPrix brut pour les quantités de 12500 pcs - 0.12 EUR
9019 dans l'entrepôt TME
Nombre de pièces (Multiplication: 1)
La quantité minimum possible pour la commande: 1.
Multiplication: 1.
24AA64T-I/OT | IC: mémoire EEPROM; 64kbEEPROM; I2C; 8kx8bit; 1,7÷5,5V; 400kHz
IC: mémoire EEPROM; 64kbEEPROM; I2C; 8kx8bit; 1,7÷5,5V; 400kHz
Marque du fabricant: 24AA64T-I/OT
Prix net pour les quantités de 1 pcs - 0.44 EURPrix brut pour les quantités de 1 pcs - 0.53 EUR
Prix net pour les quantités de 3000 pcs - 0.41 EURPrix brut pour les quantités de 3000 pcs - 0.50 EUR
17 dans l'entrepôt TME
Nombre de pièces (Multiplication: 1)
La quantité minimum possible pour la commande: 1.
Multiplication: 1.
M24C32-WMN6TP | IC: mémoire EEPROM; 32kbEEPROM; I2C; 4kx8bit; 2,5÷5,5V; 1MHz; SO8
IC: mémoire EEPROM; 32kbEEPROM; I2C; 4kx8bit; 2,5÷5,5V; 1MHz; SO8
Marque du fabricant: M24C32-WMN6TP
Prix net pour les quantités de 1 pcs - 0.28 EURPrix brut pour les quantités de 1 pcs - 0.34 EUR
Prix net pour les quantités de 100 pcs - 0.23 EURPrix brut pour les quantités de 100 pcs - 0.28 EUR
Prix net pour les quantités de 1000 pcs - 0.22 EURPrix brut pour les quantités de 1000 pcs - 0.26 EUR
4164 dans l'entrepôt TME
Nombre de pièces (Multiplication: 1)
La quantité minimum possible pour la commande: 1.
Multiplication: 1.
AT28C256-15PU | IC: mémoire EEPROM; 256kbEEPROM; 32kx8bit; 4,5÷5,5V; DIP28; 150ns
IC: mémoire EEPROM; 256kbEEPROM; 32kx8bit; 4,5÷5,5V; DIP28; 150ns
Marque du fabricant: AT28C256-15PU
Prix net pour les quantités de 1 pcs - 10.29 EURPrix brut pour les quantités de 1 pcs - 12.34 EUR
102 dans l'entrepôt TME
Nombre de pièces (Multiplication: 1)
La quantité minimum possible pour la commande: 1.
Multiplication: 1.
CAT24C256WI-GT3 | IC: mémoire EEPROM; 256kbEEPROM; I2C; 32kx8bit; 1,8÷5,5V; 1MHz
IC: mémoire EEPROM; 256kbEEPROM; I2C; 32kx8bit; 1,8÷5,5V; 1MHz
Marque du fabricant: CAT24C256WI-GT3
Fabricant: ONSEMI
Prix net pour les quantités de 1 pcs - 0.52 EURPrix brut pour les quantités de 1 pcs - 0.63 EUR
Prix net pour les quantités de 25 pcs - 0.48 EURPrix brut pour les quantités de 25 pcs - 0.58 EUR
Prix net pour les quantités de 50 pcs - 0.47 EURPrix brut pour les quantités de 50 pcs - 0.56 EUR
Prix net pour les quantités de 100 pcs - 0.45 EURPrix brut pour les quantités de 100 pcs - 0.54 EUR
Prix net pour les quantités de 250 pcs - 0.42 EURPrix brut pour les quantités de 250 pcs - 0.50 EUR
Prix net pour les quantités de 500 pcs - 0.40 EURPrix brut pour les quantités de 500 pcs - 0.48 EUR
Prix net pour les quantités de 1000 pcs - 0.38 EURPrix brut pour les quantités de 1000 pcs - 0.45 EUR
Prix net pour les quantités de 3000 pcs - 0.34 EURPrix brut pour les quantités de 3000 pcs - 0.41 EUR
Prix net pour les quantités de 6000 pcs - 0.32 EURPrix brut pour les quantités de 6000 pcs - 0.39 EUR
3214 dans l'entrepôt TME
Nombre de pièces (Multiplication: 1)
La quantité minimum possible pour la commande: 1.
Multiplication: 1.
M95P32-IXMNT/E | IC: mémoire EEPROM; 32MbEEPROM; SPI; 4Mx8bit; 1,6÷3,6V; SO8; série
IC: mémoire EEPROM; 32MbEEPROM; SPI; 4Mx8bit; 1,6÷3,6V; SO8; série
Marque du fabricant: M95P32-IXMNT/E
Prix net pour les quantités de 2500 pcs - 0.82 EURPrix brut pour les quantités de 2500 pcs - 0.98 EUR
0 dans l'entrepôt TME
Nombre de pièces (Multiplication: 2 500)
La quantité minimum possible pour la commande: 2 500.
Multiplication: 2 500.
M93C46-WMN6TP | IC: mémoire EEPROM; 1kbEEPROM; Microwire; 128x8/64x16bit; SO8
IC: mémoire EEPROM; 1kbEEPROM; Microwire; 128x8/64x16bit; SO8
Marque du fabricant: M93C46-WMN6TP
Prix net pour les quantités de 1 pcs - 0.15 EURPrix brut pour les quantités de 1 pcs - 0.17 EUR
4006 dans l'entrepôt TME
Nombre de pièces (Multiplication: 1)
La quantité minimum possible pour la commande: 1.
Multiplication: 1.
25AA02E48T-I/OT | IC: mémoire EEPROM; 2kbEEPROM; SPI; 256x8bit; 1,8÷5,5V; 10MHz
IC: mémoire EEPROM; 2kbEEPROM; SPI; 256x8bit; 1,8÷5,5V; 10MHz
Marque du fabricant: 25AA02E48T-I/OT
Prix net pour les quantités de 1 pcs - 0.48 EURPrix brut pour les quantités de 1 pcs - 0.58 EUR
Prix net pour les quantités de 3000 pcs - 0.45 EURPrix brut pour les quantités de 3000 pcs - 0.54 EUR
0 dans l'entrepôt TME
Nombre de pièces (Multiplication: 1)
La quantité minimum possible pour la commande: 1.
Multiplication: 1.
24LC256-I/P | IC: mémoire EEPROM; 256kbEEPROM; I2C; 32kx8bit; 2,5÷5,5V; 400kHz
IC: mémoire EEPROM; 256kbEEPROM; I2C; 32kx8bit; 2,5÷5,5V; 400kHz
Marque du fabricant: 24LC256-I/P
Prix net pour les quantités de 1 pcs - 1.07 EURPrix brut pour les quantités de 1 pcs - 1.28 EUR
Prix net pour les quantités de 60 pcs - 1.00 EURPrix brut pour les quantités de 60 pcs - 1.21 EUR
730 dans l'entrepôt TME
Nombre de pièces (Multiplication: 1)
La quantité minimum possible pour la commande: 1.
Multiplication: 1.
M24512-RMN6TP | IC: mémoire EEPROM; 512kbEEPROM; I2C; 64kx8bit; 1,8÷5,5V; 1MHz; SO8
IC: mémoire EEPROM; 512kbEEPROM; I2C; 64kx8bit; 1,8÷5,5V; 1MHz; SO8
Marque du fabricant: M24512-RMN6TP
Prix net pour les quantités de 1 pcs - 0.72 EURPrix brut pour les quantités de 1 pcs - 0.86 EUR
Prix net pour les quantités de 500 pcs - 0.65 EURPrix brut pour les quantités de 500 pcs - 0.78 EUR
Prix net pour les quantités de 1000 pcs - 0.60 EURPrix brut pour les quantités de 1000 pcs - 0.72 EUR
Prix net pour les quantités de 2500 pcs - 0.48 EURPrix brut pour les quantités de 2500 pcs - 0.58 EUR
Prix net pour les quantités de 5000 pcs - 0.37 EURPrix brut pour les quantités de 5000 pcs - 0.45 EUR
Prix net pour les quantités de 7500 pcs - 0.31 EURPrix brut pour les quantités de 7500 pcs - 0.37 EUR
Prix net pour les quantités de 12500 pcs - 0.24 EURPrix brut pour les quantités de 12500 pcs - 0.29 EUR
Prix net pour les quantités de 17500 pcs - 0.24 EURPrix brut pour les quantités de 17500 pcs - 0.28 EUR
2861 dans l'entrepôt TME
Nombre de pièces (Multiplication: 1)
La quantité minimum possible pour la commande: 1.
Multiplication: 1.
M24C64-RMN6TP | IC: mémoire EEPROM; 64kbEEPROM; I2C; 8kx8bit; 1,8÷5,5V; 1MHz; SO8
IC: mémoire EEPROM; 64kbEEPROM; I2C; 8kx8bit; 1,8÷5,5V; 1MHz; SO8
Marque du fabricant: M24C64-RMN6TP
Prix net pour les quantités de 1 pcs - 0.27 EURPrix brut pour les quantités de 1 pcs - 0.32 EUR
Prix net pour les quantités de 10 pcs - 0.25 EURPrix brut pour les quantités de 10 pcs - 0.29 EUR
Prix net pour les quantités de 25 pcs - 0.23 EURPrix brut pour les quantités de 25 pcs - 0.28 EUR
Prix net pour les quantités de 50 pcs - 0.22 EURPrix brut pour les quantités de 50 pcs - 0.27 EUR
Prix net pour les quantités de 100 pcs - 0.21 EURPrix brut pour les quantités de 100 pcs - 0.25 EUR
Prix net pour les quantités de 250 pcs - 0.20 EURPrix brut pour les quantités de 250 pcs - 0.24 EUR
Prix net pour les quantités de 500 pcs - 0.19 EURPrix brut pour les quantités de 500 pcs - 0.22 EUR
Prix net pour les quantités de 1000 pcs - 0.17 EURPrix brut pour les quantités de 1000 pcs - 0.21 EUR
Prix net pour les quantités de 2500 pcs - 0.16 EURPrix brut pour les quantités de 2500 pcs - 0.19 EUR
Prix net pour les quantités de 5000 pcs - 0.15 EURPrix brut pour les quantités de 5000 pcs - 0.18 EUR
1227 dans l'entrepôt TME
Nombre de pièces (Multiplication: 1)
La quantité minimum possible pour la commande: 1.
Multiplication: 1.
M24C16-RMN6TP | IC: mémoire EEPROM; 16kbEEPROM; I2C; 2kx8bit; 1,8÷5,5V; 400kHz; SO8
IC: mémoire EEPROM; 16kbEEPROM; I2C; 2kx8bit; 1,8÷5,5V; 400kHz; SO8
Marque du fabricant: M24C16-RMN6TP
Prix net pour les quantités de 1 pcs - 0.20 EURPrix brut pour les quantités de 1 pcs - 0.23 EUR
Prix net pour les quantités de 250 pcs - 0.18 EURPrix brut pour les quantités de 250 pcs - 0.21 EUR
Prix net pour les quantités de 500 pcs - 0.16 EURPrix brut pour les quantités de 500 pcs - 0.19 EUR
Prix net pour les quantités de 1000 pcs - 0.14 EURPrix brut pour les quantités de 1000 pcs - 0.17 EUR
Prix net pour les quantités de 2500 pcs - 0.12 EURPrix brut pour les quantités de 2500 pcs - 0.14 EUR
Prix net pour les quantités de 5000 pcs - 0.09 EURPrix brut pour les quantités de 5000 pcs - 0.11 EUR
Prix net pour les quantités de 7500 pcs - 0.08 EURPrix brut pour les quantités de 7500 pcs - 0.10 EUR
292 dans l'entrepôt TME