+1 500 000 produits offerts

7000 colis expédiés chaque jour

+300 000 clients de 150 pays

Quick Buy Favoris
Panier

Ventilateurs de bureau

(1)

Les ventilateurs de bureau en tant qu’élément de l’équipement de bureau peuvent jouer un rôle important dans l’amélioration de l’efficacité et du bien-être des employés. Un appareil de ce type peut aider à maintenir une circulation d’air et une température adéquates dans la pièce en répartissant uniformément la chaleur ou le froid. Grâce à cela, il aide également à éliminer les impuretés telles que la fumée.

Grâce à tous ces facteurs le ventilateur peut avoir un impact positif sur le confort des employés et améliorer leur efficacité et leur bien-être.

Comment fonctionne un ventilateur de bureau

Un ventilateur est un appareil qui force l’air à se déplacer dans une pièce. Les ventilateurs ont généralement 3 à 4 pales qui tournent autour d’un axe et déplacent l’air dans une certaine direction. Les ventilateurs de bureau peuvent être alimentés à partir d’une prise secteur, de piles ou d’un port USB. Ils ont généralement plusieurs modes de fonctionnement et le contrôle de la vitessei, ce qui vous permet d’adapter le fonctionnement du ventilateur aux besoins actuels de l’utilisateur.

Les ventilateurs sont utilisés à diverses fins, pour refroidir des pièces ou éliminer des odeurs. Ils sont très utiles dans les bureaux, où ils permettent de maintenir la bonne température et d’assurer une meilleure circulation de l’air, ce qui peut nuire au bien-être des employés et à leur efficacité.

À quoi servent les ventilateurs de bureau

Les ventilateurs de bureau sont des appareils qui aident à faire circuler l’air dans les espaces de bureau. Il existe différents types de ventilateurs disponibles, et le choix d’un bon modèle dépend des préférences et des besoins des utilisateurs. Voici quelques exemples de ventilateurs de bureau :

Les ventilateurs de table sont de petite taille et peuvent être placés, par exemple, sur les bureaux des employés. Ils sont disponibles en différentes tailles et couleurs, et certains modèles ont également un contrôle de vitesse et une fonction d’oscillation.

Les ventilateurs de sol sont plus gros que les ventilateurs de table et disposent souvent de fonctionnalités supplémentaires telles que l’oscillation, le réglage de la hauteur, des vitesses et un mode d’arrêt automatique pour économiser de l’électricité. Les grands ventilateurs de bureau sont idéaux pour les personnes qui ont besoin d’un flux d’air intensif dans la pièce, par exemple par temps chaud ou lorsqu’elles travaillent dans une pièce sans climatisation. Ils peuvent également être utiles dans les pièces où une distribution d’air rapide est nécessaire, comme dans la cuisine ou la salle de bain.

Les ventilateurs muraux sont montés au mur et sont souvent équipés d’une fonction oscillante. Ils sont idéaux pour les petits bureaux ou les salles de conférence où il n’y a pas assez d’espace pour un ventilateur au sol.

En choisissant un ventilateur de bureau, vous devez faire attention au niveau de bruit, à la consommation d’énergie et à l’efficacité. Il convient également de ne pas oublier de nettoyer régulièrement les ventilateurs pour éviter l’accumulation de poussière et d’autres contaminants.

Ventilateurs de bureau dans l’offre de TME

Dans notre catalogue, nous pouvons parcourir et trier les ventilateurs de bureau disponibles dans de nombreuses catégories.

Type de ventilateur, puissance et tension de fonctionnement

Dans le catalogue, il y a des ventilateurs alimentés par le courant alternatif ou le courant continu. On peut aussi choisir des modèles en ajustant la puissance ou la tension de fonctionnement.

Construction du câble/adaptateur

Vous avez le choix entre 3 types dans le catalogue :

La longueur du cordon d’alimentation doit également être prise en compte.

Autres critères de sélection pour les fans de bureau

En ce qui concerne l’efficacité du travail, il convient de considérer la taille et le diamètre, et si les valeurs esthétiques sont importantes, il convient également de prêter attention à la couleur du boîtier.

Produits: 1

Entrepôt :

TME
Toutes
Page 1
WIFIFNH10CBK | Ventilateur: AC; 2kW; 220÷240V; Long: 1,7m; 190x565x190mm; noir
Ventilateur: AC; 2kW; 220÷240V; Long: 1,7m; 190x565x190mm; noir
Marque du fabricant: WIFIFNH10CBK
Prix net pour les quantités de 1 pcs - 115.32 USDPrix brut pour les quantités de 1 pcs - 138.38 USD