Vous parcourez la version du site pour les clients de: France. La version suggérée du site sur la base de votre localisation USA / US

+1 300 000 produits offerts

6000 colis expédiés chaque jour

+300 000 clients de 150 pays

Quick Buy Favoris
Panier

Cadeaux de Noël pas seulement pour les amateurs d'électronique

Date de publication: 18-11-2024 🕒 19 min de lecture

Offrir un gadget électronique en cadeau n'est pas toujours une tâche simple, surtout lorsqu'il s'agit de choisir pour quelqu'un passionné par l'électronique. Pour vous faciliter les achats de fin d'année, nous avons préparé un guide professionnel avec des idées et suggestions de cadeaux de Noël.

Dans la liste ci-dessous, nous avons mis en évidence plusieurs catégories de cadeaux parmi notre sélection, disponibles à des prix attractifs. Vous y trouverez une gamme de petits articles, parfaits comme petits cadeaux pour les collègues ou amis. Mais nous avons également sélectionné nos meilleures idées pour des équipements pratiques et des appareils pour vos proches (pas seulement pour les passionnés de bricolage). Et bien sûr, nous avons inclus des suggestions pour la catégorie la plus difficile : des articles spécialisés pour les amateurs. Pour une personne non familière avec l'électronique, choisir ces articles peut sembler compliqué, mais nous vous assurons que les produits décrits ici raviront à coup sûr tout amateur d'électronique.

Voir tous les articles de notre catalogue

Dans cet article, nous couvrons les idées de cadeaux suivantes :

Pour les passionnés d'électronique

Commençons par le sujet le plus complexe (du moins du point de vue d'un amateur) : les appareils qui apporteront de la joie à ceux qui s'intéressent à l'électronique. Beaucoup de produits dans cette section peuvent également être offerts aux jeunes qui débutent dans le domaine de l'électronique (ou qui se lancent dans une carrière dans ce domaine).

Arduino UNO Mini

Arduino est une petite carte de développement qui peut être programmée pour effectuer diverses tâches lorsqu'elle est connectée à un ordinateur. C'est l'un des produits les plus populaires de ce type dans le monde, utilisé dans d'innombrables projets partagés en ligne par des passionnés. La famille Arduino comprend des dizaines de modèles, mais le Arduino UNO REV3 reste le produit emblématique. La version UNO Mini est une variante miniaturisée de son grand frère. Elle est presque identique en termes de capacités et de fonctionnalités mais présente un agencement de broches différent et un port USB-C, s'adaptant mieux aux normes actuelles. L'UNO Mini est un excellent point de départ pour les jeunes passionnés d'électronique et de programmation, ainsi qu'une plateforme polyvalente avec d'innombrables applications pour les experts en électronique expérimentés.

Le Arduino UNO Mini ressemble de près à l'original.

Arduino UNO Mini

Kit Arduino Plug and Make

Vue d'ensemble complète du kit "Plug and Make".

Le kit Arduino Plug and Make est un excellent choix pour les jeunes et les débutants qui font leurs premiers pas en électronique. Il contient pratiquement tout le nécessaire pour apprendre à programmer. Il comprend une carte Arduino UNO REV4 WiFi avec un microcontrôleur Cortex M4 moderne 32 bits (alimenté via un port USB standard), une sélection de modules (différents capteurs, interrupteurs, indicateurs), une base et un panneau de montage avec câbles de connexion. Avec ces composants, les utilisateurs peuvent créer de nombreux projets. Le fabricant guide les débutants dans les bases de la programmation, notamment un minuteur, une manette de jeu, un interrupteur de lumière intelligent et un interrupteur tactile. Le kit prend également en charge une option moderne de synchronisation de projet basée sur le cloud.

Kit Arduino Plug and Make

Robot Arduino Alvik

De nombreux jeunes passionnés d'électronique apprécient de commencer avec des projets plus dynamiques – en particulier les robots. C'est là que la plateforme mobile Alvik d'Arduino entre en jeu. Ce robot éducatif est équipé d'un circuit de commande intégré, de modules de capteurs (gyroscope, accéléromètre), d'une batterie et de moteurs d'entraînement. L'ensemble du dispositif est contrôlé par une carte Arduino Nano ESP32, qui peut être programmée en MicroPython, l'un des langages de script les plus populaires au monde. Le Robot Alvik est un jouet amusant et éducatif, et constitue une excellente passerelle pour une exploration plus approfondie de l'électronique.

L'ensemble comprend à la fois le châssis et une unité de commande programmable.

Arduino Alvik

Kits LED

Pour ceux qui sont déjà dans la construction de circuits électroniques, même à un niveau débutant, les kits LED sont toujours une excellente idée de cadeau. Ils sont des composants extrêmement populaires utilisés dans presque tous les projets. Nous recommandons ici deux types de produits :

Les kits contenant des diodes LED multicolores dans des formats de base constituent un ajout pratique et utile à tout espace de travail électronique. Ces kits sont également très abordables. Une autre option qui pourrait intéresser les constructeurs de modèles : des mini-lumières sur fil, souvent utilisées dans les dioramas ou les chemins de fer miniatures. Dans les deux cas, ces cadeaux ne décevront certainement pas.

Raspberry Pi Pico 2

Une petite carte aux énormes possibilités.

Raspberry Pi est, aux côtés d’Arduino, l’un des fabricants européens les plus populaires de kits électroniques programmables. Spécialisé principalement dans les micro-ordinateurs, ils proposent également la plateforme Raspberry Pi Pico, dont la deuxième génération est récemment arrivée sur le marché mondial, également disponible dans le catalogue de TME. Cette petite carte (21x51mm) intègre un microcontrôleur double cœur unique avec des capacités considérables. En même temps, c’est un dispositif simple à utiliser, programmable en C++ ou Python, nécessitant uniquement un câble USB pour l’alimentation. En outre, Raspberry Pi s’engage à produire ce produit pendant au moins les 15 prochaines années, garantissant que les projets basés sur ce produit ne deviendront pas obsolètes de sitôt. C’est un cadeau idéal pour les novices complets comme pour les professionnels avancés.

Raspberry Pi Pico 2

Ordinateurs Raspberry Pi 5

Le RPi5 est la dernière génération du produit phare de Raspberry Pi. Il s’agit d’un ordinateur complet, capable de faire tourner un système Linux avec une interface graphique (même sur deux moniteurs via HDMI), équipé de contrôleurs réseau (câblés et WiFi) et de ports USB. Malgré sa petite taille (similaire à une carte de crédit), il offre une large gamme d'options de connectivité avec divers modules, circuits électroniques et périphériques multimédias spécialisés (caméras et écrans). Des cartes d’extension sont également disponibles pour faciliter les mises à niveau du système. Grâce à ses nombreuses fonctionnalités et à sa communauté active et conviviale, les ordinateurs Raspberry Pi ont conquis des fans dans le monde entier - ils peuvent être utilisés pour apprendre à programmer, construire des robots, des circuits électroniques, et même des dispositifs réseau.

La carte Raspberry Pi est à peine plus grande qu’une carte de crédit.

Raspberry Pi 5

Accessoires pour ordinateurs RPi

Les ordinateurs Raspberry Pi sont accompagnés d'une gamme complète d'accessoires, de modules d'extension et de nombreux produits complémentaires. Ces accessoires font un parfait cadeau de Noël pour les personnes intéressées.

Un module de refroidissement actif est un gadget utile pour les utilisateurs de Raspberry Pi qui font tourner leurs ordinateurs pour des tâches quotidiennes, ainsi que pour des applications plus exigeantes (comme l’émulation de jeux).

Un cadeau plus coûteux mais attrayant est un adaptateur compatible avec le RPi5 permettant de connecter des disques SSD M.2. Grâce à lui, l’ordinateur peut servir de serveur de données ou même d’alternative pratique à un ordinateur de bureau, tout en restant suffisamment polyvalent pour des expérimentations ou du travail en électronique professionnelle.

Si vous souhaitez offrir à quelqu’un un ordinateur principalement destiné à une utilisation générale ainsi qu’à l’apprentissage de l’informatique, de la programmation et de l’électronique, envisagez le modèle Raspberry Pi 400. En substance, il s’agit d’un boîtier hautement avancé pour le Raspberry Pi 4, intégrant l’ordinateur dans un clavier avec tous les ports de sortie accessibles à l’arrière. Il suffit de brancher l’alimentation (USB) et un moniteur (HDMI), et le tour est joué. Le kit comprend également une carte SD avec l'image du système d'exploitation Raspbian, une souris, une alimentation dédiée, un câble HDMI et un manuel d'utilisation complet en anglais.

Équipement pour les amateurs d'électronique

Un cadeau idéal pour un amateur d’électronique ou un bricoleur à domicile est l'équipement d'atelier. Même si le destinataire possède déjà des articles similaires, avoir plusieurs exemplaires de certains équipements peut être pratique, ce qui rend ce cadeau sûr.

Les fers à souder et les multimètres font partie des outils toujours utiles. Nous avons mis en avant des options de qualité à un prix abordable. Le premier est un fer à souder ATTEN avec affichage et contrôle de température, idéal pour les réparations et les projets personnels. La deuxième recommandation est le multimètre numérique OWON, un outil moderne avec connectivité Bluetooth (pouvant être utilisé via smartphone) et diverses fonctionnalités utiles, comme la mesure de la capacité et de la fréquence. Il est également adapté pour tester la tension des circuits de réseau, avec des capacités de mesure de température de -50°C à 400°C.

Notre dernière suggestion est un détecteur sans contact pour le bois, le métal et les câbles – un excellent cadeau pour les propriétaires et les bricoleurs. Cet outil aide à localiser les éléments structurels et le câblage caché derrière les murs, évitant ainsi les mauvaises surprises comme percer dans des tuyaux d’eau ou des câbles électriques. Le dispositif différencie également les métaux non magnétiques (par exemple, le cuivre) des métaux magnétiques (par exemple, le fer).

Gadgets et appareils pratiques

Passons maintenant aux cadeaux plus universels, qui séduiront non seulement ceux passionnés par l’électronique, mais aussi les utilisateurs réguliers de dispositifs électroniques.

Câbles USB universels

Câble avec plusieurs connecteurs USB de différents formats.

Aujourd’hui, nous avons tous plusieurs appareils utilisant l’USB pour l’alimentation, la charge ou la connexion à un ordinateur. Souvent, nos gadgets ont des ports de différents formats (mini, micro, Apple, etc.), surtout s’ils ont été fabriqués avant que l’USB-C ne devienne courant. C’est pourquoi les câbles USB universels font un cadeau si pratique – ils sont utiles pour presque tout le monde. Les câbles recommandés sont dotés de plusieurs types de connecteurs, permettant la compatibilité avec plusieurs appareils (bien que pas simultanément). Ils se distinguent également par leur durabilité et leur haute qualité (y compris une protection du câble et une gaine en tissu).

Câbles USB universels

Clés USB portables

Un autre excellent cadeau universel est une clé USB portable. Leur utilité est évidente – nous les utilisons pour le transfert de données, l’archivage de fichiers, les sauvegardes, etc.. Certaines clés USB sont désormais dotées de connecteurs USB-C, ce qui permet de les connecter aux ordinateurs ainsi qu’aux téléphones ou tablettes. Dans le catalogue de TME, vous trouverez des clés USB avec divers types de connecteurs, compatibles avec les standards de transfert les plus rapides (par exemple, USB 3.2), et disponibles en grandes capacités jusqu’à 512 Go. De plus, vous pouvez facilement choisir une clé qui correspond au style et à la couleur préférée du destinataire.

Une clé USB "classique" avec connecteur rétractable.

Clés USB

Lampe Projecteur d'étoiles

Un gadget attractif qui pourrait plaire même à quelqu'un qui n'est pas du tout intéressé par l'électronique est la lampe de projection d'étoiles de MOES. La vidéo ci-dessous montre les effets lumineux produits par cet appareil:

Avec ses spectacles lumineux colorés et réglables projetés sur les murs et les plafonds, la lampe crée une atmosphère chaleureuse à l'intérieur. Elle peut être contrôlée via un smartphone ou des commandes vocales (compatible avec Amazon Alexa et Google Assistant). De plus, le projecteur est alimenté par le secteur et consomme très peu d'énergie.

Projecteur d'étoiles

Caméra WiFi par Sonoff

Les supports de montage sont inclus avec la caméra.

Une caméra WiFi est un appareil très utile permettant de surveiller en continu tout espace choisi dans la portée du WiFi. Une telle caméra peut servir de **protection contre les intrus, surveiller les animaux de compagnie laissés à la maison, surveiller les enfants endormis dans une autre pièce, ou même observer la cour ou l’entrée

(elle peut même capturer des activités de la faune, comme les mangeoires pour oiseaux). Comme le flux vidéo de la caméra est accessible en ligne**, les utilisateurs ont la commodité de tout vérifier de n'importe où, même en vacances. La configuration et l'installation sont très simples. La caméra peut être placée sur une surface ou fixée au mur ou au plafond.

Caméra WiFi

Pour les passionnés de bricolage

Les outils sont indispensables dans chaque foyer, mais en tant que cadeaux, ils sont particulièrement adaptés aux amateurs de bricolage. Cependant, ils peuvent apporter de la joie à presque tout le monde – surtout s'ils sont aussi polyvalents que ceux que nous proposons ci-dessous.

Pinces Cobra réglables

Les mini-pinces Cobra réglables de Knipex constituent un cadeau festif, présenté dans un emballage spécial de Noël. Ces pinces compactes (longueur de 100 mm) sont adaptées aux écrous jusqu'à 24 mm et aux tuyaux en pouces. Malgré leur petite taille, elles sont utiles pour de nombreuses tâches, se glissant facilement dans un sac à dos, un sac de vélo ou une boîte à gants. Fabriquées en acier à outils, les poignées sont revêtues de PVC pour une prise en main ferme.

Les pinces sont livrées dans un emballage de Noël festif ressemblant à une boule de Noël.

Pinces Knipex

Tournevis Wiha avec embouts interchangeables

Le manche du tournevis contient un compartiment de rangement pour les embouts.

Un tournevis est un outil que tout le monde trouve utile à un moment ou un autre, souvent quand on s’y attend le moins. Le tournevis Wiha est un excellent choix pour ceux qui apprécient les objets pratiques et compacts. À l'intérieur du manche de l'outil, on trouve un compartiment de rangement pour quatre longs embouts avec des embouts standards (plat, Phillips et Pozidriv). Ces caractéristiques rendent le modèle Wiha adapté aux tâches mécaniques et électriques (il est doté d'un manche isolé et de la certification VDE). Chaque embout mesure 75 mm, contrairement aux embouts courts classiques, permettant d'accéder aux vis placées dans des cavités.

Tournevis Wiha

Organisateur Kistenberg

Les boîtes de rangement Kistenberg conviennent à presque tout le monde. Elles aident à organiser les petits articles – des vis aux composants électroniques, en passant par les fils, boutons ou blocs de construction. Elles sont dotées de diviseurs ajustables, de couvercles transparents et de fermetures sécurisées. Un autre avantage est le design empilable : grâce à des rainures moulées, elles peuvent être empilées en toute sécurité. Ces boîtes robustes sont également conçues pour une utilisation dans des conditions d’atelier. Le modèle présenté mesure 445x390x77 mm, ce qui le rend adapté non seulement aux petits articles mais aussi aux outils.

La boîte Kistenberg est équipée d'un couvercle transparent.

Organisateur Kistenberg

Éclairage festif

Tout amateur de bricolage, surtout ceux intéressés par la décoration intérieure ou le design d'intérieur, appréciera un cadeau lié à l'éclairage. Voici quelques suggestions de cadeaux d'éclairage pour nos clients.

Rubans LED programmables iPixel

Notre première suggestion est de considérer les rubans LED programmables iPixel. Ceux-ci permettent de créer des effets lumineux attrayants et offrent une illumination ambiante ajustable. Nous avons précédemment écrit sur les capacités de ces rubans dans un article dédié. Ils sont également présentés dans notre vidéo :

Les rubans LED sont des sources de lumière polyvalentes et économes en énergie disponibles en plusieurs variétés et avec des capacités étendues. Les versions programmables sont particulièrement fonctionnelles, permettant le contrôle de chaque LED individuellement pour la luminosité et la couleur. De plus, TME propose des rubans LED monochromes (disponibles en rose, vert, jaune, violet) et des versions blanches avec différentes températures de couleur.

Rubans LED iPixel

Fibres lumineuses M-Fibre

Les fibres lumineuses M-Fibre sont similaires aux rubans LED mais offrent une plus grande durabilité et une résistance aux facteurs environnementaux (comme l'humidité). Le système M-Fibre se compose de trois parties : le contrôleur (qui gère l'intensité lumineuse), la source lumineuse (utilisant des diodes LED), et les fibres optiques qui diffusent la lumière de manière uniforme. Cette configuration permet des solutions d'éclairage uniques dans des espaces comme les salons, chambres, cuisines, salles de bain, jardins et même les bassins. M-Fibre est également utilisé pour l'éclairage des meubles.

Certains modules lumineux sont également dotés de LED multicolores, similaires aux rubans iPixel, permettant des configurations lumineuses créatives. Voici un exemple de M-Fibre en action, présenté dans la vidéo ci-dessous.

Fibres lumineuses M-Fibre

Charger
Si vous souhaitez utiliser l'article, veuillez citer TME comme source et ajouter un lien vers le texte original lors de sa republication en ligne.

rightColumnPicture rightColumnPicture