+1 500 000 produits offerts
6000 colis expédiés chaque jour
+300 000 clients de 150 pays
Date de publication: 26-03-2026 🕒 7 min de lecture
Les composants optoélectroniques ne se limitent pas, bien sûr, aux seules diodes LED – les fabricants de semi-conducteurs spécialisés dans ce domaine offrent très souvent aussi des éléments plus complexes, comme par exemple des amplificateurs optoisolateurs. De telles solutions avancées sont également présentes dans l'offre de la marque Broadcom.
Nous présentons l'offre complète de Broadcom en matière d'optocoupleurs et de diodes LED. Ce sont des composants destinés à être utilisés dans des systèmes de contrôleurs et des panneaux de contrôle – des appareils mobiles et de consommation, à l'automobile et aux applications industrielles. Le résumé ci-dessous inclut des groupes méritant une attention particulière – mais nous invitons tous à découvrir l'ensemble de l'assortiment.
Optocoupleurs et diodes LED de Broadcom
Dans cet article, nous abordons des sujets tels que :
L'offre d'optocoupleurs de Broadcom comprend plus de mille produits. Ce sont des dispositifs avec différents types de sortie, comme la porte (porte Schmitt), le circuit Darlington, le collecteur ouvert – et avec différentes applications (nous en parlerons dans un instant). Il est important de noter que cette offre comprend des dispositifs compacts à plusieurs canaux ainsi que des tensions d'isolation élevées.
L'offre complète d'optocoupleurs Broadcom
Les amplificateurs basés sur des optocoupleurs permettent d'isoler galvaniquement les circuits de contrôle des lignes sous haute tension où circule un courant intense. Ils sont utilisés, par exemple, pour surveiller le fonctionnement des moteurs ou des onduleurs dans les systèmes d'énergie renouvelable. Ces amplificateurs de la marque Broadcom sont destinés à de telles applications. Ils se distinguent par leur linéarité et leur faible coefficient de température, ce qui permet d'atteindre une précision optimale dans la mesure de la tension et du courant. Ils offrent une isolation allant de 2,5kV à 7,5kV.
L'offre d'amplificateurs comprend également des modulateurs Sigma-Delta, c'est-à-dire des dispositifs qui convertissent l'amplitude analogique en un signal carré, c'est-à-dire un signal numérique. C'est une méthode alternative pour mesurer de grands courants et tensions – ici aussi, l'isolation galvanique est basée sur des structures optoélectroniques.
Dans le tableau ci-dessus, la classification de base des amplificateurs est présentée en fonction de leur technologie de montage et du nombre de sorties. La plupart des modèles de ce groupe de produits sont placés dans des boîtiers SMD, mais il existe également des versions THT. L'offre comprend des versions avec 1, 2 ou 4 sorties, ce qui permet une miniaturisation encore plus efficace des circuits de contrôle.
Une partie importante de l'offre de Broadcom comprend les drivers de portes IGBT basés sur des optocoupleurs. Grâce à ces dispositifs, le circuit de contrôle basé sur un microprocesseur ou un microcontrôleur reste isolé de la structure du transistor et des circuits où de grandes charges sont présentes. L'assortiment TME comprend des modèles à 1 et 2 canaux avec différentes capacités de courant (par exemple, 12A). Ces composants incluent une série de fonctions pratiques, telles que le blocage en cas de tension d'alimentation trop basse (UVLO), l'indication de l'état d'erreur, la détection de saturation, ainsi qu'un limiteur de type Miller Clamp, qui minimise l'impact de la capacité parasite du transistor sur le fonctionnement du circuit de contrôle. De plus, certains modèles possèdent des convertisseurs DC/DC intégrés, ce qui rend leurs sorties indépendantes des fluctuations de tension externes.
La deuxième grande partie de l'assortiment Broadcom dans le domaine de l'optoélectronique est le portefeuille de diodes LED. Ce sont principalement des éléments SMD de très petits formats (par exemple, 0402 ou 0603), adaptés aux méthodes modernes de montage, telles que le soudage par refusion à l'infrarouge (IR reflow soldering). Dans notre offre, vous pouvez trouver des centaines de solutions Broadcom – dans différentes variantes et adaptées à toutes les applications typiques.
Il est important de noter que Broadcom fournit à la fois des diodes colorées et blanches, souvent combinées dans des circuits plus grands et utilisées pour l'éclairage. Un seul élément peut avoir une puissance jusqu'à 120mW (courant de 5…30mA) et une luminosité allant jusqu'à 2125mcd. Les clients ont le choix entre des composants avec des températures de couleur chaudes, neutres et froides.
Dans le groupe des éléments émettant de la lumière colorée, le choix est très large, incluant par exemple des LED jaunes, rouges, vertes, bleues, oranges, vertes, ambres, et il y a également des composants bicolores et de type RGB. En termes d'autres paramètres, l'offre est également diversifiée : l'angle de rayonnement varie de 11° à 175°, les lentilles ont une surface transparente ou diffusante, avec un front plat ou convexe. Les formats disponibles vont de 0303 à 3216. Vous pouvez donc trouver ici un élément parfaitement adapté aux besoins de votre projet.
Une proposition intéressante est fournie par Broadcom avec des diodes LED SMD à orientation angulaire (émission de lumière parallèle à la surface du PCB).
Les applications typiques pour les diodes Broadcom (réunies dans la famille ChipLED) incluent l'éclairage intérieur et les indicateurs (y compris automobiles), le rétroéclairage des affichages LCD, les appareils électroménagers/électroniques grand public, les systèmes de mesure et de contrôle industriels. Étant donné que les composants sont caractérisés par une consommation d'énergie relativement faible, ils conviennent également aux appareils portables, tels que les ordinateurs portables.
Diodes LED de la marque Broadcom