+1 500 000 produits offerts

7000 colis expédiés chaque jour

+300 000 clients de 150 pays

Quick Buy Favoris
Panier

Réseau logique programmable (PLA) - définition

Réseau logique programmable (PLA, Programmable Logic Array) est un circuit intégré numérique permettant la réalisation de fonctions logiques arbitraires grâce à la programmation adéquate de sa structure de connexions. Il est composé de deux couches logiques : la première réalise des fonctions de conjonction (AND), la seconde des fonctions de disjonction (OR). Les deux couches sont programmables, ce qui permet une définition flexible des relations entre les signaux d’entrée et de sortie. Cette architecture permet d’implémenter un large éventail de fonctions booléennes de manière optimisée pour des applications spécifiques.

Le fonctionnement du PLA repose sur des connexions croisées modifiables entre les entrées et les portes logiques. Selon la technologie utilisée, la programmation peut être effectuée une seule fois (par exemple par fusion de connexions) ou plusieurs fois, à l’aide de mémoires EEPROM ou de technologies reprogrammables. Cela permet une conception rapide et la mise en œuvre de logiques personnalisées sans nécessité de créer un circuit ASIC dédié. Le PLA est principalement utilisé là où la reproduction de fonctions logiques spécifiques est requise avec un nombre limité d’entrées et de sorties.

Du point de vue de l’ingénierie des systèmes numériques, le réseau logique programmable est l’un des types les plus simples de circuits programmables, aux côtés de solutions telles que PAL (Programmable Array Logic), GAL (Generic Array Logic) ou des FPGA (Field-Programmable Gate Array) plus avancés. Comparé à ces derniers, le PLA offre une plus grande flexibilité dans la définition de la logique, mais une moindre évolutivité et des performances temporelles inférieures, limitant ainsi son usage à des structures plus simples.

Le PLA joue un rôle important dans l’éducation, la conception de prototypes et les systèmes embarqués, où la compacité et la capacité d’adaptation rapide aux exigences fonctionnelles changeantes sont essentielles. Les outils modernes de conception permettent la génération automatique de configurations PLA à partir de descriptions en langages matériels tels que VHDL ou Verilog, facilitant ainsi son intégration dans des systèmes numériques plus vastes.

Transfer Multisort Elektronik (TME) est l’un des plus grands distributeurs mondiaux de composants électroniques, de pièces électrotechniques, d’équipements d’atelier et d’automatisation industrielle. Le catalogue comprend plus de 1 500 000 de produits provenant de 1 300 fabricants leaders. Les centres logistiques modernes de TME à Łódź et Rzgów (Pologne), avec une superficie totale de plus de 40 000 m², expédient près de 6 000 colis par jour à des clients dans plus de 150 pays.

TME investit également dans le développement des connaissances et compétences des jeunes ingénieurs et passionnés d’électronique grâce au projet TME Education et soutient la communauté technologique en organisant la série d’événements TechMasterEvent, promouvant l’innovation et l’échange d’expériences.

VOIR AUSSI