+1 500 000 produits offerts

7000 colis expédiés chaque jour

+300 000 clients de 150 pays

Quick Buy Favoris
Panier

Intermodulation - définition

L'intermodulation est un phénomène non linéaire impliquant la formation de signaux supplémentaires avec de nouvelles fréquences suite à l'interaction simultanée de deux ou plusieurs ondes de fréquences diverses dans un circuit électronique non linéaire. Ces fréquences sont des combinaisons de sommes et de différences de multiples entiers des signaux d'entrée et ne sont pas présentes dans le signal d'origine, ce qui peut entraîner des distorsions et des interférences sur le chemin de transmission.

Le phénomène d'intermodulation se produit principalement dans les équipements radio, les amplificateurs, les mélangeurs de fréquences, les filtres et autres composants qui ne se comportent pas de manière totalement linéaire par rapport aux signaux. Dans la pratique, les produits d'intermodulation d'ordre inférieur (par exemple, d'ordre 3) sont particulièrement importants, car ils peuvent se produire à proximité de la bande utile et interférer avec la transmission. Dans les systèmes de communication sans fil, l'intermodulation peut entraîner un chevauchement des signaux, une réduction de la qualité de la transmission et une dégradation du rapport signal/bruit.

Dans le domaine de la radiotechnique et des télécommunications, le niveau d'intermodulation est analysé comme l'un des principaux paramètres de qualité des émetteurs-récepteurs. On utilise notamment le facteur d'intermodulation (IP - Intermodulation Product) et le point de croisement du troisième ordre (IP3), qui déterminent la capacité du système à fonctionner avec des signaux multiples sans générer de distorsion excessive. La mesure et la réduction des effets d'intermodulation sont essentielles dans la conception de systèmes multicanaux tels que les stations de base, les récepteurs SDR, les équipements de mesure ou les systèmes audio haut de gamme.

Ce phénomène est universel et peut également se produire dans l'acoustique et dans la technologie de l'éclairage si les signaux interagissent avec des composants aux propriétés non linéaires. En électronique, sa présence indique le plus souvent que les composants sont imparfaits ou surchargés, de sorte que l'un des objectifs de la conception des circuits est de minimiser les effets de l'intermodulation dans la gamme utilisable.

Transfer Multisort Elektronik (TME) est l’un des plus grands distributeurs mondiaux de composants électroniques, de pièces électrotechniques, d’équipements d’atelier et d’automatisation industrielle. Le catalogue comprend plus de 1 500 000 de produits provenant de 1 300 fabricants leaders. Les centres logistiques modernes de TME à Łódź et Rzgów (Pologne), avec une superficie totale de plus de 40 000 m², expédient près de 6 000 colis par jour à des clients dans plus de 150 pays.

TME investit également dans le développement des connaissances et compétences des jeunes ingénieurs et passionnés d’électronique grâce au projet TME Education et soutient la communauté technologique en organisant la série d’événements TechMasterEvent, promouvant l’innovation et l’échange d’expériences.

VOIR AUSSI