+1 500 000 produits offerts

7000 colis expédiés chaque jour

+300 000 clients de 150 pays

Quick Buy Favoris
Panier

Java - définition

](/fr/news/library-articles/page/69064/) Java est un langage de programmation de haut niveau orienté objet [et une plate-forme de développement, développés à l'origine par Sun Microsystems et aujourd'hui par Oracle Corporation. Il a été conçu dans un souci de portabilité, de fiabilité et de sécurité, selon le principe "write once, run anywhere" (écrire une fois, exécuter partout) - ce qui signifie qu'un programme écrit en Java peut être exécuté sur n'importe quel appareil équipé de l'environnement d'exécution Java Virtual Machine (JVM), quel que soit le système d'exploitation.

Le code source en Java est compilé en bytecode, un format intermédiaire exécuté par la JVM, ce qui lui permet de rester indépendant de l'architecture matérielle. La JVM gère la mémoire, prend en charge le multithreading, fournit des mécanismes de sécurité et de gestion des erreurs, ce qui rend les programmes Java plus robustes et plus faciles à maintenir. Le langage dispose d'une vaste bibliothèque standard (Java API), comprenant des fonctionnalités pour le traitement des données, la mise en réseau, l'interface graphiques, la cryptographie, les bases de données et bien d'autres choses encore.

Java prend en charge le paradigme de la programmation orientée objet, dans lequel les classes, l'héritage, le polymorphisme et l'encapsulation jouent un rôle central. Cela permet de construire des systèmes complexes et modulaires qui sont faciles à tester et à étendre. En même temps, le langage offre une syntaxe lisible, similaire à celle de C et C++, ce qui le rend facile à apprendre pour ceux qui ont une expérience de la programmation structurelle.

L'utilisation de Java couvre un large éventail de domaines - des applications de bureau et de serveur aux applications mobiles (en particulier pour Android), en passant par les systèmes embarqués et les solutions d'entreprise. La technologie est à la base de nombreux environnements professionnels, avec des solutions telles que Java EE (Enterprise Edition) qui fournissent une boîte à outils pour la création d'applications web évolutives. Le développement de Java est soutenu par une communauté et un système de mises à jour cycliques et de normalisation, ce qui garantit sa stabilité et sa conformité aux exigences modernes software engineering.

Transfer Multisort Elektronik (TME) est l’un des plus grands distributeurs mondiaux de composants électroniques, de pièces électrotechniques, d’équipements d’atelier et d’automatisation industrielle. Le catalogue comprend plus de 1 500 000 de produits provenant de 1 300 fabricants leaders. Les centres logistiques modernes de TME à Łódź et Rzgów (Pologne), avec une superficie totale de plus de 40 000 m², expédient près de 6 000 colis par jour à des clients dans plus de 150 pays.

TME investit également dans le développement des connaissances et compétences des jeunes ingénieurs et passionnés d’électronique grâce au projet TME Education et soutient la communauté technologique en organisant la série d’événements TechMasterEvent, promouvant l’innovation et l’échange d’expériences.

VOIR AUSSI