+1 500 000 produits offerts
6000 colis expédiés chaque jour
+300 000 clients de 150 pays
Le code BCD (décimal codé binairement) est un mode de représentation des nombres décimaux dans le système binaire, dans lequel chaque chiffre décimal (0 à 9) est codé séparément comme un nombre binaire de quatre bits. Contrairement au codage binaire classique, dans lequel le nombre entier est converti en binaire dans son ensemble, le code BCD traite chaque chiffre décimal comme une unité indépendante, ce qui facilite la représentation directe des données numériques dans les dispositifs numériques à commande humaine tels que les afficheurs à sept segments, les compteurs ou les terminaux.
Dans la variante la plus couramment utilisée, appelée 8421 BCD, chaque chiffre décimal est représenté par un code de quatre bits correspondant à sa valeur, seules les combinaisons de 0000 (pour 0) à 1001 (pour 9) étant autorisées. Les quatre autres combinaisons de bits possibles (1010 à 1111) ne sont pas utilisées dans le BCD classique et peuvent entraîner des erreurs d'interprétation si elles ne sont pas traitées correctement. Il existe également d'autres versions du codage BCD, par exemple packed BCD, zoned BCD ou excess-3, qui diffèrent dans la structure des données et l'application à des architectures matérielles ou des systèmes de transmission spécifiques.
Le code BCD est particulièrement utile dans les systèmes qui doivent permettre une conversion facile entre les représentations binaires et décimales, sans qu'il soit nécessaire d'utiliser des algorithmes de conversion complexes ( ). Cela facilite la mise en œuvre des opérations d'entrée-sortie dans les systèmes à microprocesseur, l'automatisation industrielle et les systèmes en temps réel. Bien que la représentation BCD soit moins efficace en termes d'utilisation de la mémoire et de la bande passante que la notation binaire pure, sa lisibilité et la simplicité de sa conversion en une forme compréhensible par l'homme la rendent pratique pour de nombreuses applications techniques.
Dans les systèmes numériques, l'arithmétique BCD nécessite l'utilisation de circuits de correction spéciaux car la somme de deux chiffres du code BCD peut dépasser la plage autorisée de quatre bits. Par conséquent, les circuits électroniques effectuant des opérations BCD comprennent souvent une logique supplémentaire pour contrôler l'exactitude de la notation et du résultat.
Transfer Multisort Elektronik (TME) est l’un des plus grands distributeurs mondiaux de composants électroniques, de pièces électrotechniques, d’équipements d’atelier et d’automatisation industrielle. Le catalogue comprend plus de 1 500 000 de produits provenant de 1 300 fabricants leaders. Les centres logistiques modernes de TME à Łódź et Rzgów (Pologne), avec une superficie totale de plus de 40 000 m², expédient près de 6 000 colis par jour à des clients dans plus de 150 pays.
TME investit également dans le développement des connaissances et compétences des jeunes ingénieurs et passionnés d’électronique grâce au projet TME Education et soutient la communauté technologique en organisant la série d’événements TechMasterEvent, promouvant l’innovation et l’échange d’expériences.