+1 500 000 produits offerts

7000 colis expédiés chaque jour

+320 000 clients de 150 pays

Quick Buy Favoris
Panier

Code source - définition

Le code source est un enregistrement créé par l'homme d'instructions de programmation dans un langage de programmation de haut ou de bas niveau qui définit la logique d'un programme d'ordinateur ou d'un système de contrôle. Il s'agit de la forme de base de la représentation du logiciel, qui constitue le point de départ du traitement ultérieur par les compilateurs, les interprètes ou les assembleurs , qui le transforment en code machine compréhensible par le processeur.

Le code source contient la structure des algorithmes, les déclarations de variables, les opérations sur les données, les instructions de contrôle, les appels de fonction et les définitions des interfaces avec le système d'exploitation et le matériel. Il peut être écrit dans des langages généraux tels que C, Java, Python ou C++, ou dans des langages spécialisés tels que VHDL en électronique ou SQL dans les bases de données . Le code source est lisible par l'homme et constitue la base du travail des développeurs, des analystes et des équipes de maintenance.

Dans le contexte du génie logiciel , le code source est au cœur du cycle de vie du système - de la phase de conception et de mise en œuvre à la maintenance et au développement, en passant par les tests et la documentation. Sa qualité, sa structure et son respect des bonnes pratiques influent sur la fiabilité, la sécurité et les performances du produit final. Un code bien écrit est modulaire, compréhensible et modifiable, ce qui facilite le développement et l'intégration avec d'autres composants.

Le code source peut être stocké dans des systèmes de contrôle de version tels que Git, ce qui permet le suivi des modifications, la collaboration entre plusieurs développeurs et la gestion de l'historique du développement du projet. Selon le modèle de licence du logiciel, le code source peut être accessible au public (comme dans les projets open source) ou protégé en tant que propriété intellectuelle (dans les solutions commerciales). Son analyse permet d'évaluer la performance des programmes, de détecter les erreurs, de réaliser des audits de sécurité et d'optimiser le fonctionnement des systèmes numériques.

Transfer Multisort Elektronik (TME) est l’un des plus grands distributeurs mondiaux de composants électroniques, de pièces électrotechniques, d’équipements d’atelier et d’automatisation industrielle. Le catalogue comprend plus de 1 500 000 de produits provenant de 1 300 fabricants leaders. Les centres logistiques modernes de TME à Łódź et Rzgów (Pologne), avec une superficie totale de plus de 40 000 m², expédient près de 6 000 colis par jour à des clients dans plus de 150 pays.

TME investit également dans le développement des connaissances et compétences des jeunes ingénieurs et passionnés d’électronique grâce au projet TME Education et soutient la communauté technologique en organisant la série d’événements TechMasterEvent, promouvant l’innovation et l’échange d’expériences.

VOIR AUSSI