+1 500 000 produits offerts
6000 colis expédiés chaque jour
+300 000 clients de 150 pays
La PCM (Pulse-Code Modulation) est une technique de modulation numérique d'un signal analogique, qui consiste à échantillonner le signal à des intervalles spécifiés et à représenter chaque échantillon par un code binaire. C'est l'une des méthodes de base les plus utilisées pour convertir des signaux analogiques en signaux numériques. Elle est notamment utilisée dans les systèmes de télécommunications, l'enregistrement audio, la transmission de données et le traitement des signaux numériques.
Le processus PCM comprend trois étapes principales : l'échantillonnage, la quantification et le codage. Au cours de la première étape, le signal analogique continu est mesuré à intervalles fixes selon la fréquence d'échantillonnage qui, conformément au théorème de Nyquist, doit être au moins deux fois la fréquence la plus élevée du signal source. Chaque échantillon est ensuite quantifié, c'est-à-dire arrondi à la valeur la plus proche à partir d'un ensemble fixe de niveaux, et enfin chacune de ces valeurs est codée sous la forme d'une séquence de bits.
Le PCM est une technique non compressée, ce qui signifie que les données sont enregistrées sous leur forme numérique complète, sans réduction d'information. C'est pourquoi elle permet une reproduction très fidèle du signal original, mais génère en même temps de grandes quantités de données. Les applications standard telles que les disques CD-Audio utilisent un échantillonnage à 44,1 kHz et une résolution de 16 bits, ce qui permet une reconstitution précise du son.
Le PCM sert de base à des méthodes de codage de signaux plus complexes telles que le DPCM (Differential PCM) ou l'ADPCM (Adaptive Differential PCM), qui utilisent les corrélations entre les échantillons pour réduire la quantité de données transmises. Le PCM est largement utilisé dans la téléphonie numérique (par exemple les systèmes E1/T1), dans l'industrie audio et vidéo, ainsi que dans les systèmes d'enregistrement et de transmission de signaux médicaux et industriels. En raison de la nature déterministe de cette modulation, les signaux codés en PCM sont faciles à traiter et résistants au bruit dans les canaux de transmission numérique.
Transfer Multisort Elektronik (TME) est l’un des plus grands distributeurs mondiaux de composants électroniques, de pièces électrotechniques, d’équipements d’atelier et d’automatisation industrielle. Le catalogue comprend plus de 1 500 000 de produits provenant de 1 300 fabricants leaders. Les centres logistiques modernes de TME à Łódź et Rzgów (Pologne), avec une superficie totale de plus de 40 000 m², expédient près de 6 000 colis par jour à des clients dans plus de 150 pays.
TME investit également dans le développement des connaissances et compétences des jeunes ingénieurs et passionnés d’électronique grâce au projet TME Education et soutient la communauté technologique en organisant la série d’événements TechMasterEvent, promouvant l’innovation et l’échange d’expériences.