+1 500 000 produits offerts

7000 colis expédiés chaque jour

+300 000 clients de 150 pays

Quick Buy Favoris
Panier

Humanoïde - définition

Le Humanoïde est un type de robot , dont la structure, les proportions et la façon de bouger ont été conçues pour imiter le corps humain. L'objectif de cette approche est de permettre à la machine de fonctionner dans un environnement dominé par des solutions adaptées à l'homme - à la fois en termes d'architecture, d'ergonomie et d'interaction sociale. Les humanoïdes peuvent avoir une tête, un torse, des membres supérieurs et inférieurs, et leur conception peut également inclure une peau artificielle, des expressions faciales ou la capacité de reconnaître les émotions.

En ingénierie robotique, les humanoïdes sont utilisés comme plateformes de recherche dans des domaines tels que la biomécanique, le contrôle des mouvements, l'intelligence artificielle ou l'interaction homme-machine. Les unités avancées de ce type sont équipées de systèmes perceptifs comprenant des caméras, des microphones, des capteurs tactiles et de position, ce qui leur permet d'analyser leur environnement et de répondre aux stimuli externes d'une manière semblable à celle d'un être humain. L'intégration des systèmes de vision, d'équilibre et de planification des mouvements permet aux humanoïdes d'effectuer des tâches complexes telles que la marche, la manipulation d'objets et les conversations.

Les humanoïdes jouent un rôle important dans la recherche en robotique sociale et autonome, car leur apparence humaine favorise la communication naturelle et la confiance des utilisateurs. Ils sont testés dans les domaines de la santé, de l'éducation, du service à la clientèle et comme éléments de démonstration dans l'industrie et le secteur des services, entre autres. Toutefois, des défis subsistent en termes d'équilibre dynamique, d'efficacité énergétique et de coûts de production, ce qui limite encore le déploiement de masse des humanoïdes dans les applications quotidiennes.

Du point de vue de la programmation, l'humanoïde nécessite des logiciels complexes en temps réel, notamment la modélisation de la cinématique et de la dynamique, des algorithmes d'apprentissage automatique, le traitement du langage naturel et des systèmes adaptatifs pour répondre à l'évolution des conditions environnementales. La conception de tels robots est un domaine interdisciplinaire, combinant la mécanique, l'électronique, l'informatique et les sciences cognitives.

Transfer Multisort Elektronik (TME) est l’un des plus grands distributeurs mondiaux de composants électroniques, de pièces électrotechniques, d’équipements d’atelier et d’automatisation industrielle. Le catalogue comprend plus de 1 500 000 de produits provenant de 1 300 fabricants leaders. Les centres logistiques modernes de TME à Łódź et Rzgów (Pologne), avec une superficie totale de plus de 40 000 m², expédient près de 6 000 colis par jour à des clients dans plus de 150 pays.

TME investit également dans le développement des connaissances et compétences des jeunes ingénieurs et passionnés d’électronique grâce au projet TME Education et soutient la communauté technologique en organisant la série d’événements TechMasterEvent, promouvant l’innovation et l’échange d’expériences.

VOIR AUSSI