+1 500 000 produits offerts

7000 colis expédiés chaque jour

+300 000 clients de 150 pays

Quick Buy Favoris
Panier

Cinématique - définition

La cinématique est la branche de la mécanique classique qui s'attache à décrire le mouvement des corps sans tenir compte des forces qui le provoquent. Son objectif est de représenter mathématiquement la relation entre le déplacement, la vitesse, l'accélération et le temps pour des objets se déplaçant dans un espace à une, deux ou trois dimensions. En cinématique, les différents types de mouvements - progressifs, rotatifs et complexes - sont analysés à l'aide des outils du calcul différentiel, de la géométrie et de la théorie des systèmes de référence.

Le concept de base de la cinématique est la trajectoire, qui définit la géométrie de la trajectoire d'un point ou d'un corps matériel. À partir de cette trajectoire, on détermine des grandeurs cinématiques telles que la vitesse instantanée - qui est la dérivée de la position par rapport au temps - et l'accélération, qui est la dérivée de la vitesse. Dans le cas d'un mouvement de rotation, les grandeurs analogues sont la vitesse angulaire et l'accélération angulaire. La cinématique utilise également différents systèmes de coordonnées, tels que le système cartésien, le système polaire ou le système cylindrique, en fonction de la nature du mouvement analysé.

En ingénierie, la cinématique joue un rôle clé dans l'analyse et la conception de mécanismes, robots, manipulateurs ou systèmes d'entraînement. Elle permet de modéliser avec précision les trajectoires de mouvement des composants d'une machine sans qu'il soit nécessaire de prendre en compte les interactions dynamiques. La mécatronique et la robotique utilisent à la fois la cinématique directe, qui sert à déterminer la position d'un effecteur sur la base de paramètres d'entrée connus, et la cinématique inverse, dont l'objectif est de déterminer les valeurs de contrôle nécessaires pour atteindre une position donnée.

La cinématique est également utilisée dans l'animation informatique, la biomécanique, l'aérodynamique et l'analyse des mouvements dans le sport et la médecine. Dans le domaine de la recherche, elle constitue le point de départ d'analyses dynamiques plus poussées qui prennent en compte les forces, les moments et les propriétés de masse des objets en mouvement. Ses descriptions servent de base à la formulation des équations du mouvement dans d'autres branches de la mécanique.

Transfer Multisort Elektronik (TME) est l’un des plus grands distributeurs mondiaux de composants électroniques, de pièces électrotechniques, d’équipements d’atelier et d’automatisation industrielle. Le catalogue comprend plus de 1 500 000 de produits provenant de 1 300 fabricants leaders. Les centres logistiques modernes de TME à Łódź et Rzgów (Pologne), avec une superficie totale de plus de 40 000 m², expédient près de 6 000 colis par jour à des clients dans plus de 150 pays.

TME investit également dans le développement des connaissances et compétences des jeunes ingénieurs et passionnés d’électronique grâce au projet TME Education et soutient la communauté technologique en organisant la série d’événements TechMasterEvent, promouvant l’innovation et l’échange d’expériences.

VOIR AUSSI