+1 500 000 produits offerts

7000 colis expédiés chaque jour

+300 000 clients de 150 pays

Quick Buy Favoris
Panier

Accélération - définition

L'accélération est une grandeur physique vectorielle qui décrit le changement de vitesse d'un corps dans le temps, à la fois en termes de valeur et de direction. Il s'agit d'un concept fondamental en cinématique et en dynamique, défini comme la dérivée du vecteur vitesse par rapport au temps. L'unité d'accélération dans le système SI est le mètre par seconde au carré (m/s²), ce qui signifie un changement de vitesse d'un mètre par seconde pour chaque seconde successive de mouvement.

En termes techniques, l'accélération intervient dans de nombreux contextes, tels que le mouvement des véhicules, les oscillations mécaniques, les vibrations structurelles ou l'analyse dynamique des systèmes de contrôle. Elle peut être linéaire, lorsqu'il s'agit d'une variation rectiligne de la vitesse, ou angulaire, lorsqu'il s'agit d'une variation de la vitesse de rotation. Il existe également des cas d'accélération variable, qui décrivent des mouvements non linéaires complexes et nécessitent une analyse spatio-temporelle.

En mécanique classique, l'accélération est directement liée à la force qui agit, conformément à la deuxième loi dynamique de Newton : la force qui agit sur un corps est égale au produit de sa masse et de son accélération. Dans les techniques de mesure, l'accélération est enregistrée à l'aide d'accéléromètres, qui sont utilisés dans les domaines suivants : mechanical engineering, robotique, automatisation industrielle et systèmes de sécurité tels que les airbags.

Dans le contexte de l'ingénierie des systèmes dynamiques, l'accélération joue un rôle clé dans l'analyse des vibrations naturelles, l'amortissement et l'interaction des forces l'inertie. Dans les questions structurelles, l'accélération est également un facteur de conception important en ce qui concerne les surcharges qui peuvent affecter la durabilité, la résistance et le confort des objets mécaniques, des véhicules et des appareils électroniques.

Transfer Multisort Elektronik (TME) est l’un des plus grands distributeurs mondiaux de composants électroniques, de pièces électrotechniques, d’équipements d’atelier et d’automatisation industrielle. Le catalogue comprend plus de 1 500 000 de produits provenant de 1 300 fabricants leaders. Les centres logistiques modernes de TME à Łódź et Rzgów (Pologne), avec une superficie totale de plus de 40 000 m², expédient près de 6 000 colis par jour à des clients dans plus de 150 pays.

TME investit également dans le développement des connaissances et compétences des jeunes ingénieurs et passionnés d’électronique grâce au projet TME Education et soutient la communauté technologique en organisant la série d’événements TechMasterEvent, promouvant l’innovation et l’échange d’expériences.

VOIR AUSSI