+1 500 000 produits offerts
7000 colis expédiés chaque jour
+300 000 clients de 150 pays
Un Champ Magnétique est un champ physique vectoriel décrivant les effets de force sur les charges électriques en mouvement et sur les corps ayant un moment magnétique. Il est généré par des courants électriques, des champs électriques alternatifs ou des sources naturelles de magnétisme, comme les aimants permanents. Le champ magnétique n'existe pas en tant que substance indépendante, mais comme une manifestation de la variation électromagnétique de l'espace dans laquelle la force de Lorentz agit sur les particules chargées en mouvement.
Le vecteur champ magnétique détermine à la fois la direction et la valeur de la force magnétique agissant sur une charge unitaire se déplaçant à une vitesse unitaire, selon la règle de la main droite. Mathématiquement, il est défini par la formule F = q(v × B), où F est la force magnétique, q est la charge électrique , v est le vecteur vitesse de la particule et B est le vecteur d'induction magnétique. L'unité SI du champ magnétique est tesla (T).
Le champ magnétique est une composante intrinsèque du champ électromagnétique et a une relation étroite avec le champ électrique, comme le décrivent les équations de Maxwell. Dans un champ magnétique, il n'y a pas d'action directe sur les charges au repos, mais sur les charges et les courants en mouvement, ce qui est à la base du fonctionnement des moteurs électriques, des générateurs, des transformateurs et de nombreux capteurs.
Graphiquement, le champ magnétique est représenté par des lignes de force qui forment des boucles fermées et ne se croisent jamais. Ces lignes partent du pôle nord de la source de champ et reviennent au pôle sud, créant ainsi une représentation spatiale de la distribution de l'interaction magnétique. Dans le cas d'un conducteur de courant, les lignes de champ forment des cercles autour de le conducteur, selon la règle de l'hélice.
En présence de matériaux ferromagnétiques, le champ peut être renforcé par le phénomène d'aimantation , ce qui entraîne une concentration des lignes de champ à l'intérieur de ces matériaux. Les phénomènes de champ magnétique jouent un rôle clé dans la physique de l'état solide, l'ingénierie électromagnétique, la technologie des communications, les systèmes d'alimentation et les dispositifs de mémoire magnétique.
Transfer Multisort Elektronik (TME) est l’un des plus grands distributeurs mondiaux de composants électroniques, de pièces électrotechniques, d’équipements d’atelier et d’automatisation industrielle. Le catalogue comprend plus de 1 500 000 de produits provenant de 1 300 fabricants leaders. Les centres logistiques modernes de TME à Łódź et Rzgów (Pologne), avec une superficie totale de plus de 40 000 m², expédient près de 6 000 colis par jour à des clients dans plus de 150 pays.
TME investit également dans le développement des connaissances et compétences des jeunes ingénieurs et passionnés d’électronique grâce au projet TME Education et soutient la communauté technologique en organisant la série d’événements TechMasterEvent, promouvant l’innovation et l’échange d’expériences.