+1 500 000 produits offerts
7000 colis expédiés chaque jour
+300 000 clients de 150 pays
Le potentiel électrique est une grandeur scalaire qui définit l'énergie potentielle d'une charge électrique unitaire située en un point donné d'un champ électrique. Il s'agit d'une mesure de la capacité du champ à travailler sur une charge d'essai lorsqu'elle se déplace dans l'espace. La valeur du potentiel électrique dépend de la distribution des charges sources et de la géométrie du système, et son unité dans le système SI est volts (V).
Mathématiquement, le potentiel est exprimé comme le quotient du travail effectué par le champ sur une charge d'essai en la déplaçant d'un point de référence (généralement supposé à un potentiel nul) au point considéré, par la valeur de cette charge. Dans un champ électrostatique, le potentiel électrique est une fonction spatiale dont le gradient détermine la direction et la valeur de l'intensité du champ électrique - plus la variation du potentiel par unité de distance est importante, plus le champ est fort.
La différence de potentiel entre deux points est appelée tension et constitue la base du fonctionnement des systèmes électriques et électroniques. Dans les conducteurs , le potentiel est généralement réparti de manière uniforme, tandis que dans les isolants et les espaces entre les charges, il existe des différences significatives qui déterminent la circulation du courant. Le potentiel électrique joue un rôle clé dans l'analyse des circuits, l'électrostatique, l'électrodynamique et dans la description des phénomènes de champ électromagnétique.
Transfer Multisort Elektronik (TME) est l’un des plus grands distributeurs mondiaux de composants électroniques, de pièces électrotechniques, d’équipements d’atelier et d’automatisation industrielle. Le catalogue comprend plus de 1 500 000 de produits provenant de 1 300 fabricants leaders. Les centres logistiques modernes de TME à Łódź et Rzgów (Pologne), avec une superficie totale de plus de 40 000 m², expédient près de 6 000 colis par jour à des clients dans plus de 150 pays.
TME investit également dans le développement des connaissances et compétences des jeunes ingénieurs et passionnés d’électronique grâce au projet TME Education et soutient la communauté technologique en organisant la série d’événements TechMasterEvent, promouvant l’innovation et l’échange d’expériences.