+1 500 000 produits offerts

7000 colis expédiés chaque jour

+300 000 clients de 150 pays

Quick Buy Favoris
Panier

Stator - définition

Le stator est la partie fixe d'une machine électrique tournante, responsable de la génération ou de la réception du champ magnétique dans lequel le rotor se déplace. Dans les moteurs électriques et les générateurs, le stator joue un rôle clé dans la conversion de l'énergie électrique en énergie mécanique ou vice versa. Il se compose généralement de bobines enroulées sur un noyau ferromagnétique et d'une structure de support qui assure la stabilité et la dissipation de la chaleur.

Le noyau du stator est constitué de fines tôles d'acier à haute perméabilité magnétique, isolées les unes des autres pour minimiser les pertes dues aux courants de Foucault . L'agencement des tôles forme un paquet avec des rainures dans lesquelles sont placés des enroulements de fils de cuivre ou d'aluminium. Selon le type de machine - à courant continu, à courant alternatif, monophasée ou triphasée - la configuration des enroulements et la manière dont ils sont alimentés peuvent varier, ce qui affecte les caractéristiques de performance de la machine.

Dans les machines synchrones et asynchrones, le stator est responsable de la génération d'un champ magnétique rotatif qui entraîne la rotation du rotor par des phénomènes électromagnétiques tels que l'induction ou la force de Lorentz. Dans les générateurs, le stator agit comme un consommateur d'électricité, transformant le champ magnétique alternatif en un courant aux paramètres appropriés. Sa conception doit garantir non seulement des propriétés magnétiques correctes, mais aussi une résistance aux contraintes mécaniques, thermiques et électriques, en particulier pour un fonctionnement à long terme dans des conditions industrielles.

Le bon fonctionnement du stator a une incidence directe sur l'efficacité énergétique et la fiabilité de l'ensemble de la machine. En tant qu'élément statique, le stator interagit avec le rotor par l'intermédiaire d'un entrefer où s'effectue le transfert d'énergie magnétique. Les solutions techniques modernes prennent également en compte les exigences de minimisation du bruit, des vibrations et du refroidissement efficace des enroulements du stator.

Transfer Multisort Elektronik (TME) est l’un des plus grands distributeurs mondiaux de composants électroniques, de pièces électrotechniques, d’équipements d’atelier et d’automatisation industrielle. Le catalogue comprend plus de 1 500 000 de produits provenant de 1 300 fabricants leaders. Les centres logistiques modernes de TME à Łódź et Rzgów (Pologne), avec une superficie totale de plus de 40 000 m², expédient près de 6 000 colis par jour à des clients dans plus de 150 pays.

TME investit également dans le développement des connaissances et compétences des jeunes ingénieurs et passionnés d’électronique grâce au projet TME Education et soutient la communauté technologique en organisant la série d’événements TechMasterEvent, promouvant l’innovation et l’échange d’expériences.

VOIR AUSSI