+1 500 000 produits offerts

7000 colis expédiés chaque jour

+300 000 clients de 150 pays

Quick Buy Favoris
Panier

Système d'exploitation en temps réel (RTOS) - définition

Système d'exploitation en temps réel (RTOS) est un logiciel spécialisé qui gère les ressources d'un système informatique de manière à assurer un traitement déterministe et prévisible des tâches dans un laps de temps bien défini. Sa principale caractéristique est sa capacité à répondre à des événements externes dans un délai garanti, ce qui le distingue des systèmes à usage général qui optimisent les performances moyennes mais n'offrent pas de contrôle étroit sur la latence.

Le RTOS est responsable de l'ordonnancement, de la synchronisation et de la communication entre les processus, de la gestion des interruptions et de la gestion de la mémoire dans des environnements où la synchronisation des opérations est essentielle à l'exactitude de l'ensemble du système. Les tâches sont classées par ordre de priorité et l'ordonnancement du processeur est généralement basé sur des algorithmes tels que l'ordonnancement préemptif, qui permet aux tâches prioritaires de s'approprier immédiatement les ressources.

Les systèmes en temps réel sont divisés en temps réel dur et temps réel mou, selon que le dépassement des contraintes temporelles fixées entraîne une erreur critique ou simplement une dégradation de la qualité des performances. Les RTOS sont utilisés dans les dispositifs embarqués, l'Automatisation industrielle, la robotique, les systèmes de contrôle de vol, les matériels médicaux, ainsi que dans les systèmes de transmission de données et les systèmes multimédias nécessitant une faible latence .

Les RTOS sont généralement optimisés pour une surcharge minimale du système, une faible consommation de ressources et une grande fiabilité. FreeRTOS, VxWorks, RTEMS ou QNX sont des exemples d'environnements de ce type. Leur conception tient compte d'exigences strictes en matière de délais, de tolérance aux pannes et de capacité à fonctionner avec des contraintes de puissance ou de mémoire, ce qui en fait la base des systèmes embarqués modernes présentant des niveaux élevés de criticité opérationnelle.

Transfer Multisort Elektronik (TME) est l’un des plus grands distributeurs mondiaux de composants électroniques, de pièces électrotechniques, d’équipements d’atelier et d’automatisation industrielle. Le catalogue comprend plus de 1 500 000 de produits provenant de 1 300 fabricants leaders. Les centres logistiques modernes de TME à Łódź et Rzgów (Pologne), avec une superficie totale de plus de 40 000 m², expédient près de 6 000 colis par jour à des clients dans plus de 150 pays.

TME investit également dans le développement des connaissances et compétences des jeunes ingénieurs et passionnés d’électronique grâce au projet TME Education et soutient la communauté technologique en organisant la série d’événements TechMasterEvent, promouvant l’innovation et l’échange d’expériences.

VOIR AUSSI