+1 500 000 produits offerts
7000 colis expédiés chaque jour
+300 000 clients de 150 pays
Les ultrasons sont des ondes mécaniques se propageant dans des milieux élastiques, dont la fréquence dépasse la limite supérieure d'audition de l'oreille humaine, qui est d'environ 20 kHz. En raison de leur nature, les ultrasons ne sont pas perçus par l'homme comme des sons, mais ils présentent d'importantes propriétés physiques et technologiques qui permettent leur large application dans les domaines de la technologie, de la médecine et de la science.
Les ondes ultrasonores sont de nature longitudinale et transversale et leur propagation dépend des propriétés du matériau à travers lequel elles se propagent - notamment la densité, l'élasticité et la structure interne. La fréquence des ultrasons détermine leur capacité à pénétrer les matériaux et leur résolution en matière de diagnostic et de détection. Dans les bandes de fréquences plus élevées, la précision de l'imagerie augmente mais la profondeur de pénétration diminue.
](/fr/news/library-articles/page/69206/)En technologie, les ultrasons sont généralement générés à l'aide de transducteurs piézoélectriques ou de transducteurs magnétostrictifs [, qui convertissent l'énergie électrique en vibrations mécaniques à haute fréquence. Ces vibrations peuvent être utilisées pour sonder l'intérieur d'objets, détecter des défauts, mesurer des distances, localiser des obstacles ou obtenir des images de l'intérieur du corps humain. Dans les applications industrielles, les ultrasons jouent un rôle clé dans le nettoyage, le soudage, l'émulsification ou l'accélération des réactions chimiques, grâce à leur capacité à générer de la cavitation et des changements de pression locaux.
Du point de vue de l'acoustique technique et de l'Automatisation, les ultrasons sont utilisés comme vecteurs d'information dans les capteurs de mesure sans contact, les systèmes de positionnement, la détection de présence et les systèmes de contrôle basés sur l'écholocation. Leur utilisation nécessite la prise en compte de paramètres tels que la longueur d'onde, l'impédance acoustique, l'atténuation dans le milieu et la réflexion aux limites de phase, qui affectent la précision et l'efficacité des systèmes à ultrasons.
Transfer Multisort Elektronik (TME) est l’un des plus grands distributeurs mondiaux de composants électroniques, de pièces électrotechniques, d’équipements d’atelier et d’automatisation industrielle. Le catalogue comprend plus de 1 500 000 de produits provenant de 1 300 fabricants leaders. Les centres logistiques modernes de TME à Łódź et Rzgów (Pologne), avec une superficie totale de plus de 40 000 m², expédient près de 6 000 colis par jour à des clients dans plus de 150 pays.
TME investit également dans le développement des connaissances et compétences des jeunes ingénieurs et passionnés d’électronique grâce au projet TME Education et soutient la communauté technologique en organisant la série d’événements TechMasterEvent, promouvant l’innovation et l’échange d’expériences.