+1 500 000 produits offerts
7000 colis expédiés chaque jour
+300 000 clients de 150 pays
La déformation est le terme général désignant un changement de la forme originale, caractéristiques ou paramètres d'un signal, d'une fonction physique ou d'un système, causée par des facteurs internes ou externes. Dans le contexte de l'électronique et de l'ingénierie des signaux, il s'agit de la différence entre le signal d'entrée et le signal de sortie après avoir traversé un dispositif ou un système de traitement, lorsque ces changements ne sont pas une fonction prévue du fonctionnement du système. La distorsion peut concerner à la fois la forme d'onde temporelle, que le spectre de fréquence d'un signal.
D'autres font la distinction entre différentes formes de distorsion en fonction de la source et des caractéristiques des changements. La distorsion non-linéaire résulte des caractéristiques non-linéaires des systèmes dans lesquels l'amplitude de sortie n'est pas proportionnelle à l'amplitude d'entrée, dans lesquels l'amplitude de sortie n'est pas proportionnelle à l'amplitude d'entrée, conduisant à des harmoniques supplémentaires. Distorsion linéaire, d'autre part, se réfère aux changements de phase ou d d'amplitude, tels que les décalages temporels, l'atténuation ou l'amplification de fréquences spécifiques, sans générer de nouvelles harmoniques.
W acoustique en acoustique et en traitement du son, la distorsion désigne les changements non désirés dans la structure d'un signal audio, affectant la qualité et le naturel de la réception. Dans les systèmes de transmission de données, la distorsion peut entraîner des erreurs de transmission et la perte d'informations. Dans le domaine de l'ingénierie de l'énergie électrique, il s'agit de la déformation d'une forme d'onde de tension ou de courant par rapport à une onde sinusoïdale parfaite, ce qui affecte l'efficacité des équipements et la qualité des Alimentations.
Le phénomène de distorsion peut résulter de limitations de conception, de phénomènes non-linéaires, des surcharges, d'une mauvaise sélection des composants ou d'interférences externes. Son évaluation et sa limitation constituent un élément clé de la conception et du diagnostic des systèmes électroniques, acoustiques et d'automatisation, ainsi que l'un des principaux critères de qualité dans les applications nécessitant une cartographie précise des signaux.
Transfer Multisort Elektronik (TME) est l’un des plus grands distributeurs mondiaux de composants électroniques, de pièces électrotechniques, d’équipements d’atelier et d’automatisation industrielle. Le catalogue comprend plus de 1 500 000 de produits provenant de 1 300 fabricants leaders. Les centres logistiques modernes de TME à Łódź et Rzgów (Pologne), avec une superficie totale de plus de 40 000 m², expédient près de 6 000 colis par jour à des clients dans plus de 150 pays.
TME investit également dans le développement des connaissances et compétences des jeunes ingénieurs et passionnés d’électronique grâce au projet TME Education et soutient la communauté technologique en organisant la série d’événements TechMasterEvent, promouvant l’innovation et l’échange d’expériences.