+1 500 000 produits offerts
6000 colis expédiés chaque jour
+300 000 clients de 150 pays
Date de publication: 30-07-2025 🕒 7 min de lecture
Les éléments semi-conducteurs sont à la base de l'électronique moderne. L'introduction des semi-conducteurs au 20e siècle a ouvert de nouvelles possibilités de miniaturisation, l'augmentation de l'efficacité, et l'amélioration de la fiabilité des dispositifs, ce qui a eu un impact révolutionnaire sur le développement de la technologie. Les éléments semi-conducteurs les plus importants sont les suivants : diodes, les transistors, les Thyristors, diacs, et les Triacs, qui permettent de contrôler le flux de courant, d'amplifier les signaux, et de contrôler les paramètres électriques. Les éléments semi-conducteurs énumérés ci-dessus sont utilisés dans de nombreux appareils modernes - des ordinateurs, en passant par les smartphones, jusqu'aux systèmes industriels avancés.
Un Thyristors est un élément semi-conducteur, semblable à un transistor ou à une diode. Il agit comme un élément de commutation, ce qui signifie qu'il peut fonctionner dans deux états. Il est constitué de quatre couches de semi-conducteurs disposées comme suit : p-n-p-n. Bien qu'un Thyristors comporte jusqu'à 4 couches de semi-conducteurs, il n'a que trois fils :
Pièce jointe n°. 1 - Diagramme montrant la structure du Thyristors.
Pièce jointe no. 2 - Symbole du Thyristors.
Un Thyristors fonctionne comme un interrupteur et peut fonctionner dans deux états.
Les Thyristors dans l'offre de TME
Les états de fonctionnement des Thyristors :
Un Thyristors a besoin d'une impulsion de commande sur la grille pour s'allumer. Lorsqu'une tension est appliquée à la grille, un courant de grille circule, ce qui déclenche la conduction du thyristor. Une fois que le Thyristors commence à conduire, le courant passe de l'anode à la cathode, le courant circule de l'anode à la cathode, ce qui permet d'alimenter la charge. Une fois allumé, le Thyristors reste dans l'état de conduction même après que l'impulsion de la porte a été supprimée. Pour l'éteindre, le courant d'anode doit être réduit à une valeur inférieure au courant de maintien, ce qui est souvent obtenu en coupant momentanément l'alimentation.
Contrôle de l'éclairage et Contrôles de l'intensité lumineuse
Les thyristors sont utilisés dans les gradateurs d'éclairage pour réguler l'intensité lumineuse dans les circuits à courant alternatif (CA). Par un contrôle de phase approprié, le Thyristors permet de modifier la quantité d'énergie fournie à l'ampoule, ce qui permet d'atténuer ou d'éclaircir la lumière.
Les thyristors sont largement utilisés dans les redresseurs commandés, qui convertissent le courant alternatif (CA) en courant continu (CC) avec la possibilité de réguler la tension de sortie et le niveau de courant. Les Thyristors-sont utilisés dans les applications industrielles où une alimentation en courant continu régulée et stable est nécessaire.
Les Thyristors peuvent commuter les sources d'énergie dans les Systèmes ASI. Lorsqu'une coupure de courant est détectée, le Thyristors commute rapidement la source d'énergie vers les piles ou un générateur, garantissant ainsi une alimentation électrique ininterrompue.
Les Contrôles du moteur sont utilisés pour contrôler la vitesse de rotation des moteurs dans les systèmes d'entraînement. Dans le cas des Moteurs à courant continu, le Thyristors régule la tension fournie au moteur, ce qui permet un contrôle précis de la vitesse de rotation. Dans le cas des Moteurs à courant alternatif, les Thyristors peuvent être utilisés dans les Onduleurs.
Un Diacs est un élément dont la structure est similaire à celle d'un Thyristors. C'est un composant bidirectionnel, sans porte de contrôle : Contrôles- G. Il peut conduire dans les deux sens, mais seulement après avoir atteint une certaine tension de seuil. C'est pourquoi les deux électrodes sont le plus souvent désignées par A1 et A2 ou MT1 et MT2, en fonction de la polarité. Un Diacs est un élément composé de deux dynistors connectés en anti\Nparallèle (parallèle et en opposition)-parallèle (parallèle et en opposition). Il a donc la structure d'un quadricoptère-couche n\N-p-n-p et p\N- p\N- p\N- p\N- p\N- p\N-n-p-n éléments connectés en parallèle, formant une five-couche n-p-n-p-n structure.
Pièce jointe no. 3 - Symbole des Diacs
Pièce jointe no. 4 - Diagramme montrant la structure des Diacs
Les Diacs peuvent être utilisés dans la protection contre les surtensions. Si la tension dans le circuit dépasse une certaine valeur, le Diacs conduit et abaisse effectivement la tension, ce qui protège les composants sensibles contre les dommages. Ils sont utilisés dans les circuits de protection des équipements électroniques contre les surtensions dans le réseau électrique.
Les Diacs sont utilisés dans les régulateurs de puissance des appareils de chauffage, tels que chauffages électriques. Grâce à eux, il est possible de contrôler la puissance fournie aux éléments chauffants, ce qui permet un contrôle précis de la température.
Un Triacs est un élément semi-conducteur à structure symétrique, c'est-à-dire qu'il n'a pas de cathode et d'électrode clairement définies, ce qui signifie qu'il n'a pas de cathode et d'anode clairement définies, clairement définies, comme dans le cas des Diodes ou des Thyristors. Cela signifie qu'il conduit le courant dans les deux sens, en fonction de la polarité. Un Triacs est très similaire à un Thyristors, mais en raison de sa capacité à conduire le courant dans les deux sens, il constitue une solution idéale pour les circuits à courant alternatif.
Les Triacs dans l'offre de TME
Un Triacs a trois électrodes :
Pièce jointe no. 5 - Symbole du Triacs
Pièce jointe no. 6 - Diagramme montrant la structure du Triacs
Les triacs sont utilisés dans les systèmes d'automatisation de la maison, tels que le contrôle de l'éclairage. Grâce à leur structure, ils permettent une régulation précise de la puissance dans des dispositifs tels que les variateurs de lumière.
Les Triacs peuvent être utilisés dans amplificateurs audio, lorsqu'un contrôle de la puissance dans le cycle du courant alternatif est nécessaire. Cela permet d'ajuster le niveau du volume sans introduire d'importantes pertes d'énergie.
Transfer Multisort Elektronik (TME) est l’un des plus grands distributeurs mondiaux de composants électroniques, de pièces électrotechniques, d’équipements d’atelier et d’automatisation industrielle. Le catalogue comprend plus de 1 500 000 de produits provenant de 1 300 fabricants leaders. Les centres logistiques modernes de TME à Łódź et Rzgów (Pologne), avec une superficie totale de plus de 40 000 m², expédient près de 6 000 colis par jour à des clients dans plus de 150 pays.
TME investit également dans le développement des connaissances et compétences des jeunes ingénieurs et passionnés d’électronique grâce au projet TME Education et soutient la communauté technologique en organisant la série d’événements TechMasterEvent, promouvant l’innovation et l’échange d’expériences.