+1 300 000 produits offerts
6000 colis expédiés chaque jour
+300 000 clients de 150 pays
Date de publication: 17-11-2025 🕒 8 min de lecture
Dans le monde actuel de l'électronique, la technologie de montage en surface (SMT) joue un rôle fondamental. La SMT est une technologie qui implique l'assemblage direct des composants électroniques sur la surface d'un circuit imprimé, ce qui a révolutionné de manière significative la conception et la fabrication des dispositifs modernes. Contrairement à l'assemblage traditionnel par trous traversants (THT), où les composants étaient attachés à travers des trous dans le circuit, la SMT permet la création d'appareils plus compacts et efficaces. Ce changement a permis une miniaturisation significative des équipements électroniques, tout en augmentant leur fonctionnalité et leurs performances. Dans cet article, nous examinerons de plus près la technologie SMT, nous discuterons des étapes clés de ce processus, ainsi que des aspects pratiques et des perspectives de développement futur.
Les composants montés en surface (CMS) sont plus petits et plus légers que les composants traditionnels, ce qui permet la miniaturisation des appareils électroniques. Ils diffèrent par les types d'enveloppes, telles que chip, SOIC, QFP et BGA, adaptées à diverses fonctions et applications. Les CMS sont emballés en bandes ou en plateaux, ce qui facilite l'assemblage automatique. Chez TME, vous trouverez une large sélection de circuits intégrés, résistances CMS et condensateurs CMS, qui sont essentiels dans l'assemblage SMT.
Circuits imprimés (PCB) pour SMT : Les PCB pour SMT doivent avoir les bonnes propriétés matérielles, telles que la résistance thermique et diélectrique. La conception des pastilles de soudure est cruciale pour un brasage précis des composants. Le masque de soudure protège les pistes et évite les soudures indésirables. Chez TME, vous trouverez des matériaux pour la fabrication de circuits imprimés et des vernis pour PCB, qui vous aideront à protéger et entretenir vos projets.
Préparation des PCB et des composants :
Le séchage des PCB et des composants élimine l'humidité qui pourrait perturber le processus de soudure. La vérification des composants avant l'assemblage évite l'utilisation de composants défectueux.
Application de pâte à souder :
La sérigraphie avec pochoirs SMT applique précisément la pâte à souder sur les PCB. Le dépôt de pâte est une méthode alternative, utilisée pour les prototypes et petites séries. L'inspection de l'application de pâte (SPI) garantit la bonne quantité et qualité de la pâte.
Placement automatique des composants :
Les machines Pick & Place saisissent et posent les composants sur les PCB avec une grande précision. Les systèmes de vision sur ces machines permettent la correction de la position des composants.
Brasage par refusion :
Le brasage par refusion fait fondre la pâte à souder, créant des connexions permanentes. Les fours de refusion, par exemple à convection, contrôlent le profil thermique, crucial pour la qualité des connexions.
Techniques de soudure alternatives :
Le brasage sélectif permet de souder des composants spécifiques qui nécessitent des conditions particulières.
Nettoyage (lavage) des cartes après assemblage :
Le nettoyage élimine les résidus de flux et contaminants, qui peuvent nuire à la fiabilité. Les méthodes de nettoyage utilisées dépendent du type de flux employé.
Inspection et contrôle post-assemblage :
L'inspection et le contrôle, par exemple AOI et AXI, garantissent une haute qualité et fiabilité des produits.
Les composants peuvent être montés sur une face du PCB (montage simple face) ou sur les deux faces (montage double face). Certains composants nécessitent également une technologie mixte, combinant SMT et THT.
L'ensemble du processus peut être largement automatisé, ce qui a un effet positif sur l'efficacité, la répétabilité et la qualité. Cependant, cela exige l’intégration d’un grand nombre de machines spécialisées : la ligne SMT inclut des imprimantes de pâte, des machines d’assemblage automatique, des fours de refusion, des systèmes de convoyage et des équipements d’inspection.
La technologie de montage en surface (SMT) offre de nombreux avantages, mais elle comporte également des défis et des exigences spécifiques. Comprendre ces aspects est essentiel pour une utilisation efficace de la SMT dans la fabrication électronique. La SMT a révolutionné l'industrie électronique, offrant de nombreux avantages significatifs par rapport aux méthodes d'assemblage traditionnelles.
Miniaturisation et réduction de poids des appareils est l'un des principaux bénéfices de la SMT. L'assemblage en surface permet l'utilisation de composants plus petits et un emballage plus dense sur le circuit imprimé, ce qui se traduit directement par une réduction de la taille et du poids des appareils finis.
Haute densité de composants permet de placer plus de composants sur la même surface du circuit imprimé. Cela permet de créer des appareils plus complexes et fonctionnels tout en conservant des dimensions compactes.
Meilleure performance électrique tient aux chemins de connexion plus courts entre les composants. Cela réduit les inductances et capacités parasites, améliorant la stabilité et la performance des circuits électroniques, particulièrement pour les signaux haute fréquence.
Haute productivité et possibilité d’automatisation complète de la production sont d'autres avantages majeurs de la SMT. Le processus de montage en surface est optimisé pour l'automatisation, ce qui permet une production rapide, précise et en grande quantité.
Efficacité économique en production de masse résulte de l'automatisation et de la productivité accrue. Malgré les coûts initiaux élevés liés à l'achat des machines, la SMT permet des coûts unitaires plus bas en production de masse.
La conception pour la fabrication (DFM) est un ensemble de principes et de directives visant à optimiser la conception des PCB pour une production efficace et fiable.
Les principes de conception des pastilles de soudure et des trous de pâte sont essentiels pour assurer une bonne connexion des composants au PCB. La forme et la taille correctes des pastilles et le placement précis des trous de pâte minimisent le risque de défauts de soudure.
Le placement optimal des composants sur le PCB est conçu pour éviter les problèmes lors de l’assemblage, du brasage et de l’inspection. Les aspects à considérer incluent l’espacement entre composants, l’orientation des composants et la facilité d’accès aux points de test.
Les problèmes thermiques dans la conception sont extrêmement importants, surtout pour les appareils à haute puissance. Assurer une dissipation thermique adéquate des composants, en utilisant par exemple des dissipateurs, des évents et un placement adapté des composants.
L’importance de la DFM pour la performance, la qualité et les coûts de production ne peut être surestimée. De bonnes pratiques DFM réduisent le temps de production, diminuent le nombre de défauts, améliorent la fiabilité et réduisent les coûts de fabrication.
Malgré ses nombreux avantages, la technologie SMT présente aussi certains défis et limitations.
La complexité du processus et les exigences de haute précision sont essentielles pour garantir une qualité d’assemblage élevée. Le processus SMT exige un placement précis des composants, un contrôle des paramètres de soudure et une surveillance de la qualité à chaque étape.
La sensibilité des composants aux facteurs externes, tels que la température, l’humidité et les décharges électrostatiques (ESD), nécessite un soin particulier durant le transport, le stockage et l’assemblage.
Les difficultés de manipulation et d’identification des composants miniatures résultent de leur petite taille. Cela nécessite l’utilisation d’outils et de techniques spécialisés, ainsi qu’une formation adéquate du personnel.
Les désavantages typiques de l’assemblage comprennent :
Ponts de soudure, c’est-à-dire des soudures indésirables entre pastilles adjacentes, sont un problème fréquent.
L’effet tombstone (tombstoning) est le détachement d’une extrémité d’un composant d’une pastille lors du brasage.
Soudure insuffisante est un problème opposé aux ponts de soudure mentionnés ci-dessus. Lorsque trop peu de soudure est utilisée, les connexions peuvent être instables.
Soudure froide désigne des soudures de mauvaise qualité qui, bien que visuellement correctes, ne fournissent pas de conductivité. Les soudures froides résultent d’un désaccord entre la température et les matériaux utilisés.
Vides sont des bulles d’air piégées dans la soudure, affaiblissant sa résistance. Ils affectent la qualité et la durabilité des connexions.
Mauvais alignement des composants, c’est-à-dire un mauvais placement des composants sur les pastilles.
Les causes de ces défauts peuvent varier, allant des erreurs de conception du PCB, aux paramètres incorrects du processus de soudure, jusqu’à la contamination et aux dommages mécaniques. Une prévention efficace nécessite une planification minutieuse, un contrôle du processus et une surveillance de la qualité.
La réparabilité (rework) est une partie intégrante du processus SMT, permettant de corriger les défauts et de restaurer la fonctionnalité des cartes endommagées. En raison de la difficulté d’accès aux connecteurs de soudure et de la nécessité d’un contrôle précis de la température, ce processus est complexe et nécessite l’utilisation notamment de stations à air chaud, de systèmes de retrait et de positionnement BGA ainsi que de microscopes d’inspection.
L’impact des réparations sur la fiabilité des connexions est un enjeu important. Chaque réparation comporte un risque d’endommagement des composants ou du PCB, d’où l’importance de suivre des procédures éprouvées et d’assurer un travail de haute qualité. Il est donc recommandé de gérer correctement la qualité tout au long du processus SMT afin de réduire le nombre de défauts qui peuvent nuire à l’efficacité.
Indicateurs clés de qualité permettent de surveiller l’efficacité du processus SMT. Parmi ceux-ci, on peut citer notamment :
Les méthodes de contrôle utilisées dans la SMT comprennent des activités telles que :
La technologie de montage en surface (SMT) évolue constamment pour répondre aux exigences croissantes de l’industrie électronique. Ce développement apporte à la fois de nouvelles opportunités et des défis que les fabricants doivent relever.
Les principales tendances de développement sont : La miniaturisation croissante des composants est une des tendances majeures en SMT. Les fabricants visent à réduire la taille des composants jusqu’aux niveaux 01005, 008004 et plus petits, permettant ainsi d’augmenter encore la densité d’emballage et la miniaturisation des appareils.
L’automatisation avancée, la robotisation et l’intégration avec le concept Industrie 4.0 jouent un rôle de plus en plus important dans les processus SMT. L’utilisation de l’intelligence artificielle (IA), de l’analyse des Big Data et des communications machine à machine (M2M) permet d’optimiser la production et d'améliorer l’efficacité.
L’adaptation aux exigences des technologies 5G et Internet des objets (IoT) pose de nouveaux défis pour la SMT. Ces dispositifs exigent des performances élevées, une grande fiabilité et une miniaturisation, ce qui stimule le développement continu de la technologie de montage en surface.
Le développement des technologies d’assemblage 3D et de l’intégration hétérogène ouvre de nouvelles perspectives en conception et fabrication électronique. L’assemblage 3D permet d’empiler les composants, et l’intégration hétérogène combine différentes technologies dans un même appareil.
Le développement de nouveaux matériaux de soudure (par exemple à basse température, sans plomb avec fiabilité améliorée) et de processus vise à améliorer la qualité et la fiabilité des connexions soudées, ainsi qu’à réduire l’impact environnemental.
L'importance croissante de la durabilité et de l’électronique « verte » est une tendance majeure dans l’industrie SMT. Les fabricants s’efforcent de minimiser leur impact environnemental en utilisant des matériaux écologiques, en réduisant la consommation d’énergie et en optimisant les processus de production.
La gestion de la complexité et l’intégration des nouvelles technologies posent des défis importants aux fabricants SMT. L’introduction de processus et matériaux de plus en plus avancés exige des investissements élevés en R&D et en formation du personnel.
Le respect de normes environnementales et de qualité de plus en plus strictes est essentiel pour garantir la compétitivité sur le marché. Les fabricants doivent adapter leurs processus pour répondre aux exigences réglementaires et aux attentes clients en matière de protection de l’environnement et de qualité produit.
La flexibilité et la résilience de la chaîne d’approvisionnement prennent une importance croissante face aux défis globaux. Assurer la continuité de l’approvisionnement en composants et matériaux est clé pour maintenir la stabilité de la production.
La garantie de fiabilité malgré une miniaturisation extrême constitue un défi technique majeur. À mesure que les composants rétrécissent, le risque de défauts et de problèmes de fiabilité augmente.
La technologie SMT se caractérise par sa polyvalence et son adaptabilité aux besoins changeants du marché. Ses principales caractéristiques incluent la miniaturisation, l’automatisation et la haute efficacité, ce qui en fait la technologie dominante dans la fabrication électronique. La SMT a un impact considérable sur le développement technologique, permettant la création d’appareils de plus en plus avancés et fonctionnels. Le développement dynamique et l'avenir de l’assemblage en surface s’annoncent prometteurs, bien qu’ils impliquent également de relever un certain nombre de défis. Chez TME, vous trouverez tout ce dont vous avez besoin pour la SMT, des soudages aux stations de soudage.
Transfer Multisort Elektronik (TME) est l’un des plus grands distributeurs mondiaux de composants électroniques, de pièces électrotechniques, d’équipements d’atelier et d’automatisation industrielle. Le catalogue comprend plus de 1 300 000 de produits provenant de 1 300 fabricants leaders. Les centres logistiques modernes de TME à Łódź et Rzgów (Pologne), avec une superficie totale de plus de 40 000 m², expédient près de 6 000 colis par jour à des clients dans plus de 150 pays.
TME investit également dans le développement des connaissances et compétences des jeunes ingénieurs et passionnés d’électronique grâce au projet TME Education et soutient la communauté technologique en organisant la série d’événements TechMasterEvent, promouvant l’innovation et l’échange d’expériences.