+1 500 000 件报价产品
每日 6000 件包裹
+300 000 个客户来自 150 个国家
尊敬的女士们、先生们,
随着2018年5月25日,现有关于保护个人信息法规的变化。2016年4月27日关于个人信息保护的一般条例(以下简称“GDPR”)即刻生效。因此,我们通知我们的客户和潜在客户如下信息,告诉您我们如何处理和使用您的个人信息。
信息管理者
您的个人信息管理者,即决定处理您个人信息的目的和方法的实体是位于罗兹的Transfer Multisort Elektronik sp. z o.o.,其地址:ul. Ustronna 41,93-350罗兹(以下简称TME)。您所提供的信息是自愿的,但为了达成合同并随后提供服务所必需的。
获取有关个人信息处理的信息
在与个人信息保护相关的事宜方面,您可以通过电子邮件地址[email protected]联系信息保护主管,或者写信至我们总部。
获取信息及其使用目的
我们使用您的个人信息,是因为需要履行与您签订的合同,即执行服务(符合GDPR第6(1)(b)),其中包括:
此外,法律要求我们为了税务和会计目的使用您的信息。
此外,我们可能为了营销目的使用您的信息,即推广我们的产品和服务。如果我们没有使用电子通讯手段,那么进行此类活动的法律依据就是GDPR第6(1)(f),其中管理者的合法用途是进行市场营销活动。但是,如果为此目的我们使用电子通信手段,即电子邮件、电话则适用其他的法律,我们只根据您的同意许可来使用信息(这符合GDPR第6(1)(a)条)。
信息接收方
您的个人信息可能会转移到自行处理您信息的其他实体,包括但不限于:
信息的存储时间
您的个人信息将保留至合同生效(服务完成),以及执行完后:
数据处理权
您有权访问您的个人信息,并有权在任何时候更正、删除、限制处理、数据传输权、反对权、撤销同意权而不影响使用的合法性,这是基于取消前的同意许可(如果使用是在同意的基础上完成的)。
此外,如果您认为我们违反了GDPR的规定,您有权就信息保护向监管机构提出投诉。
以自动方式进行数据处理(分析)
您的个人信息将以自动方式(包括分析形式)进行处理,但不会对您造成任何法律上的影响或严重影响您的情况。
TME对个人信息的分析依赖于对信息的处理(也是以自动方式),通过使用它们来评估一些信息,特别是分析或预测个人偏好和兴趣。