Vous parcourez la version du site pour les clients de: France. La version suggérée du site sur la base de votre localisation USA / US

+1 500 000 produits offerts

6000 colis expédiés chaque jour

+300 000 clients de 150 pays

Quick Buy Favoris
Panier

Contact indirect et direct – protection contre les chocs électriques

Date de publication: 16-11-2022 Date de mise à jour: 20-04-2026 🕒 6 min de lecture

Le contact direct est le contact avec un système sous tension dont on sait qu’il est dangereux, le contact indirect est le contact avec le boîtier d’un appareil ou parfois même d’un autre appareil adjacent qui devrait être sûr mais ne l’est plus suite à une panne. À la suite d’un contact, un choc électrique peut se produire, mais qu’est-ce que c’est exactement ?

La nature du choc électrique

Le système nerveux humain contrôle tous ses mouvements, conscients et inconscients. Le système transmet des signaux électriques entre le cerveau et les muscles, qui sont ainsi stimulés en action. Les signaux sont de nature électrochimique, avec des niveaux de plusieurs millivolts, donc lorsque le corps humain fait partie d’un circuit externe beaucoup plus puissant, ses fonctions normales sont inondées de signaux externes. Le courant forcé à travers le système nerveux du corps est un choc électrique, qui peut être une menace mortelle.

Tous les muscles reçoivent des signaux beaucoup plus forts qu’ils ne reçoivent normalement dans une situation normale et agissent donc beaucoup plus violemment. Cela provoque des mouvements incontrôlables et la douleur. Même la réaction consciente d’une personne encore consciente ne peut généralement pas empêcher les effets du choc, car les signaux de son cerveau qui tentent d’équilibrer les effets des courants de choc sont perdus dans la force des signaux superposés.

L’effet « no-let-go » est un bon exemple. Lorsqu’une personne touche un conducteur qui envoie des courants de choc dans sa main, les muscles réagissent en refermant les doigts sur le conducteur afin qu’il soit fermement saisi. Dans cette situation, une personne ne peut pas de lâcher le fil et de couper le circuit.

Les effets d’un choc électrique varient considérablement en fonction du courant appliqué au système nerveux et du chemin parcouru par le corps. Le sujet est très complexe, mais il est évident que les dommages causés au corps humain dépendent de deux facteurs :

  • valeur du courant de choc circulant,
  • temps d’action.

Le corps humain est constitué en grande partie d’eau et a une très faible résistance. Cependant, la peau a une résistance très élevée dont la valeur dépend de nombreux facteurs – de la présence éventuelle d’eau (ou de sueur) et des brûlures. Ainsi, la plus grande résistance se situe aux points d’entrée et de sortie à travers la peau. Une personne à la peau naturellement dure et sèche offrira une bien meilleure résistance aux courants de choc qu’une personne à la peau douce et humide. La résistance de la peau devient très faible si elle a été brûlée, en raison de la présence de particules de carbone conductrices.

En fait, le courant est limité par l’impédance du corps humain qui comprend à la fois la capacité propre et la résistance. Les valeurs d’impédance sont très difficiles à prévoir car elles dépendent de nombreux facteurs, notamment la tension appliquée, le niveau et la durée du courant, la zone de contact avec le système sous tension, la pression de contact, l’état de la peau, la température ambiante et corporelle, etc.

Il faut souligner que le schéma est très caractéristique ; le passage du courant dans le corps, par exemple, va faire transpirer la victime, tout en réduisant très rapidement la résistance de la peau après le déclenchement du choc. Heureusement, les personnes utilisant des installations électriques ont rarement les pieds nus donc la résistance des chaussures, ainsi que des revêtements de sol, augmente souvent la résistance globale du chemin de choc et réduit le courant de choc à un niveau plus sûr.

Il existe peu de données fiables sur les effets des courants de surtension car ils varient d’une personne à l’autre et pour chaque individu au fil du temps. Nous savons cependant que plus d’un milliampère de courant dans le corps ressemble à un choc, et cent milliampères sont susceptibles d’être rapidement mortels, surtout s’ils traversent le cœur.

Si le choc persiste, ses effets peuvent être plus dangereux. Par exemple, un courant de surtension de 500 mA peut n’avoir aucun effet secondaire durable si sa durée est inférieure à 20 ms, mais 50 mA pendant 10 s peuvent être tragiques. Les effets du choc varient, mais les effets les plus dangereux sont la fibrillation ventriculaire (où la séquence des battements cardiaques est perturbée) et la compression de la poitrine, entraînant une absence de respiration.

Pour qu’une personne soit électrocutée, elle doit entrer en contact avec un conducteur sous tension. Deux types de contact sont classés.

Contact direct

Un choc électrique résulte d’un contact avec un conducteur, c’est-à-dire des pièces conductrices qui font partie d’un circuit et qui sont sous tension. Un exemple typique serait de retirer la carte de l’interrupteur et de toucher les fils à l’intérieur. Cela peut également se produire à la suite d’un endommagement de l’isolation. Dans ce cas, les systèmes de protection contre les surtensions n’offrent aucune protection, mais il est possible qu’un différentiel avec un courant de fonctionnement de 30 mA ou moins puisse le faire.

Cordon d’alimentation endommagé

Cordons d’alimentation chez TME

Protection contre les contacts directs

Les méthodes de prévention du contact direct sont principalement basées sur la minimisation de la possibilité de toucher des fils sous tension. Ces méthodes comprennent :

  1. Isoler des pièces sous tension – il s’agit d’une procédure standard. En ce qui concerne les câbles, une double isolation est souvent utilisée, renforcée en plus pour augmenter la résistance aux changements de température ou à la flexion.
  2. Fournir les barrières, les obstacles ou les boîtiers pour empêcher le contact (IP2X) – lorsque les surfaces sont planes et accessibles, la protection IP4X s’applique (à l’exclusion des objets solides d’une largeur supérieure à 1 mm).
  3. Placer hors de portée ou fournir des barrières pour empêcher les personnes d’atteindre les parties sous tension. À cet effet, différents types de barrières, d’armoires ou de filets de sécurité sont utilisés.
  4. Utiliser les disjoncteurs différentiels (RCD) pour offrir une protection supplémentaire, mais uniquement lorsque le contact va de la partie sous tension à la partie mise à la terre.

Qu’est-ce que le contact indirect – électrotechnique et électricité

Risque d’électrocution dû à une prise électrique endommagée

Un choc électrique par contact indirect se produit lorsqu’une personne entre en contact avec un composant qui ne devrait normalement pas être sous tension, mais qui malheureusement a lieu à la suite, par exemple, d’un défaut (rupture d’isolement) ou d’une erreur dans l’exécution de l’installation électrique. De cette manière, le contact avec des boîtiers, des fixations ou des interrupteurs peut être dangereux. Les électriciens, ingénieurs électriciens et monteurs sont particulièrement exposés à ce type de choc électrique.

Protection contre les contacts indirects

Il existe trois méthodes de protection contre les chocs électriques dus au contact avec un fil ou un composant qui ne serait normalement pas sous tension :

  1. S’assurer que si un défaut se produit et que des pièces sous tension sont allumées, cela provoquera la coupure de l’alimentation en un temps sûr. En pratique, il s’agit de limiter l’impédance du courant à la terre.
  2. Utiliser un disjoncteur différentiel qui coupera l’alimentation en cas de courant résiduel.

Disjoncteurs différentiels chez TME

  1. Utiliser une liaison équipotentielle locale et complémentaire pour garantir que la résistance entre les pièces qui peuvent être touchées simultanément est si faible qu’une différence de potentiel dangereuse ne peut pas se produire entre elles. Il convient de souligner que même si cette méthode de fonctionnement éliminera le danger de contact indirect, il sera toujours nécessaire d’assurer la déconnexion de l’alimentation électrique pour se protéger contre d’autres défauts tels que la surchauffe.
  2. Il ne faut pas oublier que dans certains cas une tension dangereuse peut être maintenue si une alimentation sans coupure (UPS) ou un générateur de secours à démarrage automatique est utilisé.

Mise à la terre dans le coffret électrique – protection contre les contacts indirects

Protection simultanée contre les contacts directs et indirects

Habituellement, pour chaque installation, des mesures de protection contre les contacts indirects et directs sont appliquées, ainsi qu’un certain nombre de mesures non techniques, qui comprennent, entre autres, une formation approfondie dans le domaine de la santé et de la sécurité. C’est le bon sens et le souci de la sécurité qui sont la base qui peut largement minimiser le risque de choc électrique. Lorsque vous travaillez avec l’installation électrique, n’oubliez pas d’utiliser des outils correctement isolés, ainsi que des dispositifs de sécurité qui minimisent les risques d’accidents, tels que les verrouillages proposés par Panduit.

Vous êtes intéressés par l’électronique ? Visitez Tech Master Event

Si vous êtes débutants dans le monde de l’électronique et créez vos premiers circuits, Tech Master Event est un site dont vous avez besoin. Cette plateforme vous permet de publier vos propres projets et chercher l’inspiration dans les travaux d’autres utilisateurs.

Tech Master Event c’est aussi un espace où vous trouverez de nombreux concours pour les jeunes ingénieurs électroniciens du monde entier.

 

Visitez Tech Master Event

Transfer Multisort Elektronik (TME) est l’un des plus grands distributeurs mondiaux de composants électroniques, de pièces électrotechniques, d’équipements d’atelier et d’automatisation industrielle. Le catalogue comprend plus de 1 500 000 de produits provenant de 1 300 fabricants leaders. Les centres logistiques modernes de TME à Łódź et Rzgów (Pologne), avec une superficie totale de plus de 40 000 m², expédient près de 6 000 colis par jour à des clients dans plus de 150 pays.

TME investit également dans le développement des connaissances et compétences des jeunes ingénieurs et passionnés d’électronique grâce au projet TME Education et soutient la communauté technologique en organisant la série d’événements TechMasterEvent, promouvant l’innovation et l’échange d’expériences.

VOIR AUSSI