+1 500 000 produits offerts
6000 colis expédiés chaque jour
+300 000 clients de 150 pays
Date de publication: 09-05-2024 Date de mise à jour: 10-04-2026 🕒 7 min de lecture
Même si nous n’en sommes pas conscients souvent, l’utilisation de termes familiers peut souvent être trompeuse. Surtout quand on parle à un spécialiste d’un domaine donné qui voit la différence entre des mots qui semblent être des synonymes, mais qui en réalité suggèrent à tort un sens complètement différent. Nous parlons d’un commutateur et d’un bouton. Dans ce texte, nous nous concentrerons sur la présentation de la différence entre eux et fournirons des informations beaucoup plus détaillées concernant la structure, le principe de fonctionnement et les types de ces éléments courants.
Les boutons et les commutateurs sont conçus pour interrompre ou connecter un circuit électrique afin de contrôler un appareil spécifique. Il peut s’agir par exemple d’allumer la sonnette en appuyant sur un bouton, d’allumer la lumière dans la pièce à l’aide d’un commutateur ou de démarrer une machine de production en tournant la clé dans le contacteur d’allumage. Les exemples ci-dessus devraient déjà donner au lecteur une idée de la manière dont les éléments en question diffèrent réellement les uns des autres.
Les commutateurs comme leur nom l’indique, commutent entre un état de fonctionnement et un autre. En déplaçant en permanence les contacts, ils allument l’appareil, qui ne s’éteint que lorsque l’on appuie à nouveau sur le commutateur. Cependant, si nous parlons de boutons, le signal de commande n’atteint le récepteur que lorsque le bouton est enfoncé. Lorsque celui-ci est relâché, le signal de commande est interrompu et l’appareil revient à son état initial.
Comme vous pouvez l’imaginer, la différence dans le mode de fonctionnement se reflète également dans la conception. Dans la plupart des cas, il n’est pas difficile de distinguer un bouton, qui se présente souvent sous la forme d’un bouton enfoncé, d’un commutateur, caractérisé par au moins deux modes réglables. Bien sûr, il existe des exceptions à la règle qui introduisent un certain chaos dans le processus d’identification de l’appareil auquel nous avons affaire. À première vue, le commutateur contrôlant l’éclairage de notre maison ne diffère en rien de ce qu’on appelle un bouton normalement ouvert qui, lorsqu’il est enfoncé, fait sonner la sonnette. Cependant, le résultat d’une telle pression détermine clairement à quel groupe appartient chacun d’eux.
Même si nous n’en sommes pas toujours conscients, il existe également des commutateurs réalisés sous une forme légèrement différente de celle d’un bouton ou d’un levier. Un exemple d’une telle solution peut être un interrupteur de fin de course, c’est-à-dire ce que l’on appelle l’interrupteur de sécurité. Sa fonction consiste à arrêter l’appareil en cas de menace pour les personnes se trouvant à proximité. La forme de mise en œuvre peut être, par exemple, une corde qui protège contre l’entrée de personnes non autorisées sur le lieu d’exploitation de la machine. L’interrupteur coupe alors définitivement le circuit électrique, protégeant la personne des risques de blessures corporelles, voire de mort. La remise en service de la machine nécessite qu’une personne qualifiée rétablisse le court-circuit.
Il existe deux types de boutons de base:
Les solutions bistables constituent un pourcentage assez faible par rapport à leurs homologues monostables, c’est pourquoi lorsque l’on parle de boutons, on pense plutôt à la version qui ne provoque qu’une impulsion de courte durée, plutôt qu’à celles dont le fonctionnement est maintenu jusqu’à ce que le bouton soit à nouveau enfoncé.
Au stade de la conception d’une installation, d’une machine ou d’un appareil qui sera équipé d’un type d’interrupteur spécifique, de nombreux dilemmes se posent souvent. Le premier et l’un des plus importants est la possibilité d’utiliser librement la solution sélectionnée. L’ergonomie d’utilisation peut affecter non seulement le confort, mais aussi la sécurité. Si le bouton est destiné à éteindre la machine en cas de danger, il ne peut être question d’accès difficile ni de risque de mauvais fonctionnement du système de sécurité. Il est donc nécessaire de prévoir la conception du commutateur, son emplacement et son fonctionnement pour répondre aux attentes du futur utilisateur.
L’offre de TME comprend de nombreuses solutions sur mesure pour chaque application, même les plus exigeantes. On distingue les types d’interrupteurs suivants :
La nomenclature professionnelle contient une description détaillée des interrupteurs ainsi que des abréviations et des schémas couramment utilisés. Les solutions les plus courantes sont :
Les paramètres électriques de base des interrupteurs comprennent entre autres les grandeurs suivantes :
En fonction des caractéristiques de fonctionnement et de l’environnement dans lequel le commutateur fonctionnera, les considérations de durabilité, la forme et l’éclairage du bouton peuvent également être importants.
La sélection d’une solution appropriée pour une application spécifique doit être précédée d’une analyse détaillée de tous les paramètres de fonctionnement spécifiés par le fabricant, ainsi que d’une comparaison d’une large gamme de solutions disponibles. Chez TME, vous trouverez des milliers de commutateurs et de boutons qui répondront aux exigences de chaque application.
Transfer Multisort Elektronik (TME) est l’un des plus grands distributeurs mondiaux de composants électroniques, de pièces électrotechniques, d’équipements d’atelier et d’automatisation industrielle. Le catalogue comprend plus de 1 500 000 de produits provenant de 1 300 fabricants leaders. Les centres logistiques modernes de TME à Łódź et Rzgów (Pologne), avec une superficie totale de plus de 40 000 m², expédient près de 6 000 colis par jour à des clients dans plus de 150 pays.
TME investit également dans le développement des connaissances et compétences des jeunes ingénieurs et passionnés d’électronique grâce au projet TME Education et soutient la communauté technologique en organisant la série d’événements TechMasterEvent, promouvant l’innovation et l’échange d’expériences.