+1 500 000 produits offerts
7000 colis expédiés chaque jour
+300 000 clients de 150 pays
Le moteur à induction, également appelé moteur asynchrone, est le type de moteur électrique à courant alternatif (AC), le plus répandu, dans lequel le couple est généré par le phénomène d'induction électromagnétique entre le stator et le rotor. Le principe de fonctionnement repose sur le fait que le champ magnétique alternatif généré par les enroulements du stator induit un courant dans les conducteurs du rotor, qui génère à son tour son propre champ magnétique qui interagit avec le champ du stator, entraînant la rotation du rotor.
Une caractéristique du moteur à induction est qu'il n'y a pas de connexion électrique directe entre l'alimentation et le rotor, ce qui simplifie la conception et augmente la fiabilité. Le rotor, selon le type de conception, peut prendre la forme d'une cage (moteur à induction à cage d'écureuil) ou comporter des enroulements, comme dans le cas des moteurs à anneau. Dans les deux cas, le couple est dû à la différence de vitesse entre le champ magnétique tournant dans le stator et la vitesse réelle du rotor - d'où l'origine du terme "asynchrone".
Les moteurs à induction sont le plus souvent utilisés en version triphasée, en raison de leurs meilleures caractéristiques de démarrage et de leur plus grande efficacité énergétique, bien qu'il existe également des versions monophasées, principalement utilisées dans les appareils ménagers et les appareils mécaniques simples. Le contrôle de la vitesse est possible en faisant varier la fréquence de l'alimentation électrique, ce qui, dans la pratique, est réalisé au moyen de convertisseurs de fréquence (onduleurs).
Grâce à leur conception simple, leur durabilité, leurs faibles coûts d'exploitation et leur rendement élevé, les moteurs à induction constituent la principale source d'Entraînements dans l'industrie, notamment dans les systèmes de pompes, les ventilateurs, les compresseurs, les bandes transporteuses et de nombreux autres dispositifs mécaniques. Les systèmes d'automatisation d'aujourd'hui les utilisent en combinaison avec des systèmes de contrôle modernes, permettant une gestion précise et économe en énergie des processus technologiques.
[Moteurs asynchrones](/fr https://www.tme.eu/pl/katalog/silniki-elektryczne_100611/?params=1885:1454931;1886:1499856_typ-silnika:ac;rodzaj-silnika:synchroniczny){.cs-btn-primary}
Transfer Multisort Elektronik (TME) est l’un des plus grands distributeurs mondiaux de composants électroniques, de pièces électrotechniques, d’équipements d’atelier et d’automatisation industrielle. Le catalogue comprend plus de 1 500 000 de produits provenant de 1 300 fabricants leaders. Les centres logistiques modernes de TME à Łódź et Rzgów (Pologne), avec une superficie totale de plus de 40 000 m², expédient près de 6 000 colis par jour à des clients dans plus de 150 pays.
TME investit également dans le développement des connaissances et compétences des jeunes ingénieurs et passionnés d’électronique grâce au projet TME Education et soutient la communauté technologique en organisant la série d’événements TechMasterEvent, promouvant l’innovation et l’échange d’expériences.