+1 500 000 prodotti nell’offerta
7000 pacchi giornalmente
+300 000 clienti da 150 paesi
A causa della festività pubblica del 26.08.2026 (Festa del Santo Patrono), informiamo che l’ufficio di Bergamo rimarrà chiuso in tale giornata. Le attività riprenderanno regolarmente il 27.08.2026.
Accessori e periferiche per computer sono termini che possono essere utilizzati in modo intercambiabile per descrivere molti dispositivi come: tastiera, schermo, mouse, stampante, scanner, plotter, unità per nastro, microfono, altoparlanti, fotocamera digitale, joystick, manipolatore 3D o webcam.I dispositivi periferici possono essere classificati in base alla loro interazione con il computer come:
Gli accessori per computer sono dispositivi o apparecchi aggiuntivi, utilizzati per migliorare, estendere o integrare le funzionalità del computer. Oltre a quelli già citati, possiamo anche menzionare cuffie o lettori di schede di memoria, unità esterne, ma anche vari tipi di supporti, rack e molti altri.
Questi accessori possono essere collegati a un computer utilizzando varie interfacce come USB, Bluetooth, WiFi o HDMI. Possono essere utilizzati per aumentare l'efficienza, migliorare il lavoro o la qualità del suono o del video. Sono comunemente usati sia per scopi commerciali, che domestici. A seconda delle esigenze, delle preferenze e delle possibilità finanziarie, è possibile scegliere tra molti modelli disponibili sul mercato.
I piccoli accessori per computer sono prodotti indispensabili per il corretto funzionamento di un laptop o per facilitarne l'utilizzo. Ecco alcuni esempi di tali accessori:
Ecco alcuni esempi di accessori per PC particolarmente utili per gli appassionati di videogiochi:
Questi accessori sono progettati per soddisfare le esigenze di appassionati di videogiochi che necessitano di maggiore precisione, prestazioni, praticità e controllo durante il gioco.
Ecco alcuni interessanti accessori per computer:
Nel catalogo, gli accessori per computer sono suddivisi in diverse categorie. Come ad esempio di:
Le schede di memoria sono dispositivi di archiviazione portatili, utilizzati per archiviare dati quali foto, video, musica e documenti. Vengono comunemente usate in vari dispositivi come ad es. fotocamere, smartphone, videocamere, lettori multimediali e altri. Esistono diversi tipi di schede di memoria, che differiscono per dimensioni, capacità e velocità di trasferimento.
Vale la pena prestare attenzione alla scheda dati "tipo di scheda". Al suo interno troveremo denominazioni meno conosciute, ad es. "3D aSLC", che si riferisce alla tecnologia di memoria flash utilizzata in alcuni dispositivi di archiviazione, come schede di memoria, SSD o pendrive.
3D aSLC (ing. Three-Dimensional Advanced Single-Level Cell) è un tipo di flash NAND che combina le prestazioni e la resistenza delle memorie SLC (Single-Level Cell) con un costo di produzione inferiore, memorie TLC (Triple-Level Cell) o MLC (Multi-Level Cell). La tecnologia 3D aSLC utilizza una struttura tridimensionale delle celle di memoria, con conseguente maggiore densità di dati e prestazioni migliori. È una tecnologia avanzata di memoria flash che può essere utilizzata in vari dispositivi di archiviazione, comprese le schede di memoria.
Disponibili in una categoria separata, i pendrive svolgono un ruolo simile e utilizzano una porta USB. I singoli modelli differiscono per la velocità di scrittura e lettura, nonché per la capacità.
Alimentatori per computer e UPS (ing. Uninterruptible Power Supply) sono due diversi tipi di dispositivi utilizzati per fornire elettricità a un computer. La loro applicazione principale è quella di fornire un'alimentazione stabile, proteggendo i dispositivi da problemi legati alle variazioni di tensione e alle interruzioni di corrente. Ecco le loro principali differenze:
Gli alimentatori per computer sono un componente fondamentale di un sistema informatico. Convertono la tensione di rete in tensioni appropriate per le singole parti del computer (ad es. 3,3 V, 5 V, 12 V). L'alimentatore è responsabile della distribuzione dell'energia elettrica a tutti i componenti del computer, come CPU, memoria, scheda grafica, scheda madre, dischi rigidi, unità ottiche, ecc.
Gli alimentatori UPS sono un sistema di alimentazione di emergenza che protegge il computer da improvvise interruzioni di corrente, sovratensioni e altri disturbi nella rete elettrica. L'UPS viene collegato tra l'alimentatore di un computer e la presa di corrente per mantenere l'alimentazione in caso di interruzione di corrente. L'UPS utilizza una batteria ricaricabile integrata in grado di fornire alimentazione per un breve periodo di tempo (di solito pochi minuti), in caso di guasto della rete, consentendo al sistema informatico di spegnersi in modo sicuro.
In sintesi, un alimentatore per computer è parte integrante di un computer che converte la tensione di rete nelle tensioni appropriate per i componenti del computer, mentre un UPS è un dispositivo esterno che protegge il computer da problemi di alimentazione come interruzioni di corrente, sovratensioni o disturbi, fornendo alimentazione di emergenza temporanea. Prese multiple accuratamente scelte, disponibili in una categoria separata possono anche proteggere da picchi di tensione o rumore.
I filtri privacy, noti anche come schermi antiriflesso o filtri per la privacy, sono pellicole speciali applicate sullo schermo che aiutano a proteggere la privacy. Sono particolarmente utili in luoghi pubblici come aeroporti, caffè, uffici e altri, dove le persone sono a breve distanza e le informazioni visualizzate sullo schermo possono essere viste da persone non autorizzate.
I filtri per la privacy limitano l'angolo di visualizzazione dello schermo, in modo che le persone in piedi sul lato non possano vedere le informazioni visualizzate. La limitazione dell'angolo di visione viene ottenuta utilizzando una speciale pellicola applicata sullo schermo, che blocca la luce che cade ad determinato angolo. Grazie a questa soluzione, le persone in piedi sul lato vedranno solo uno schermo scuro e l'utente seduto davanti allo schermo sarà in grado di lavorare comodamente e mantenere private le proprie informazioni.
Vale la pena notare che i filtri per la privacy non solo proteggono la privacy, ma prevengono anche l'abbagliamento e i riflessi sullo schermo, migliorando la visibilità e il comfort di lavoro alla luce del sole o in altre condizioni di illuminazione difficili.
Durante la scelta degli accessori, vale la pena prestare attenzione a diversi fattori, come la qualità dei prodotti, la compatibilità in termini di interfaccia, dimensioni o tecnologie utilizzate con il computer o l'accesso al servizio e al supporto utente.
Magazzino: