+1 500 000 prodotti nell’offerta
7000 pacchi giornalmente
+300 000 clienti da 150 paesi
Nella Polonia centrale si trova il nostro centro di spedizione e stoccaggio con una superficie di 19 500 m2.
Nel magazzino sono disponibili 135 000 posizioni sugli scaffali, 255 000 posizioni per contenitori movimentabili con il trasloelevatore nel magazzino high bay, nonché 16 500 posizioni per i pallet.
I trasloelevatori per contenitori presentano 23 metri di altezza possono gestire 251 mila contenitori con un'efficienza di 150 operazioni di prelievo l'ora per ciascun trasloelevatore.
Grazie a questa potente infrastruttura logistiche la maggior parte degli articoli presenti nella nostra offerta è disponibile immediatamente. Da qui spediamo 7 000 pacchi al giorno, che giungono ai clienti di 150 paesi in tutto il mondo.
Dal gennaio 2025, TME è un membro attivo del cluster LODZistics.
LODZistics è un'iniziativa che riunisce i datori di lavoro che operano nel settore della logistica in senso lato. Il cluster riunisce imprese di trasporto, spedizione e logistica che operano nella Polonia centrale.
Come associazione di datori di lavoro, LODZistics è la più grande associazione di datori di lavoro del settore TSL nella regione di Łódź e svolge il ruolo di partner locale per il governo provinciale nelle attività di sviluppo e promozione. La partecipazione di TME al cluster è un passo importante per rafforzare la cooperazione regionale e sostenere l'innovazione nella logistica.
Nel 2019 è iniziata la costruzione del nuovo centro logistico. La struttura, che ha iniziato a funzionare nel 2021, attualmente dispone di oltre 21.000 m2, e questa è solo la prima fase di questo investimento (in via definitiva la superficie edificata del capannone potrà raggiungere i 54.000 m2).
L'utilizzo di soluzioni tecnologiche avanzate, ad es. robot automatici di smistamento, erogazione e confezionamento consente l'automazione di molti processi, fino al 60%. In questo modo abbiamo la possibilità di raddoppiare il numero di pacchi inviati (fino a 10.000 pacchi al giorno), che ci permetteranno di rispondere alle crescenti esigenze dei clienti di tutto il mondo.
Avanock è una società di TME che sviluppa e produce sistemi intralogistici moderni che supportano l'automazione dei processi di magazzino. Le soluzioni progettate dall'azienda sono implementate nei Centri Logistici TME, dove garantiscono un flusso efficiente di merci e un'alta efficienza operativa, e sono anche offerte ai clienti come tecnologie provate e scalabili.
Basandosi sulla propria esperienza e sulle infrastrutture produttive, Avanock crea soluzioni robotiche avanzate che stabiliscono gli standard della logistica moderna e permettono la loro implementazione in organizzazioni che mirano alla massima efficienza operativa.
Scopri di più